ミニリレー 4極のレビュー

平均満足度 3.97 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニリレー 4極 モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。 【用途】制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
59件中 41~59件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-02-02
用途:
リレーシーケンス盤の製作
対象商品:
40143442

価格が安価にもかかわらずMY4と同等で使用出来ました。
非常に満足しています。次回も使いたいです。

2014-12-14
用途:
制御盤
対象商品:
40143424

ONしたりしなかったりの、不安定動作品が1個出ましたので、使用満足度は不満としました。
価格は安くてよいと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-03-10
用途:
電気工作物
対象商品:
40143424

値段から見たら大変良い。

2012-12-06
用途:
制御盤工事
対象商品:
40143433

今まではオムロンを使用していましたがソケットの互換性もあり十分使えそうです
これからも使っていきたいと思います

有田電気システム 様2016-06-15
用途:
制御盤製作時
対象商品:
40143442

安価に使用できて満足です。

2016-06-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40143433

機械の純製品がオムロンなのだがそれとの耐久性の違いを知りたくて試しに購入。予備としているのでまだ使用していないから違いが判らない。

2012-11-13
用途:
融雪ソレノイドバルブ作動に使用。
対象商品:
40143433

パイロットランプがオムロンより明るく大変良い。

1人が参考にしています
株式会社ギャジット 様2018-09-15
用途:
制御盤
対象商品:
40143433

AC200Vまで動作表示LEDが点くのは大変有り難い。
接点耐久性についてはOMRON以外長期使用したことが無いので未だ評価不能。

佐藤 溶工 様2018-11-12
用途:
機械の制御に使用

この製品は、産業機器には絶対使用しない方が良い。
接リレーはONしても接点が導通しない
全く信頼がない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2012-10-01
用途:
ガス切断機自動装置のガス・酸素のON、OFFで電磁弁を使用するので、操作用としてミニリレー4極を使用しています。
対象商品:
40143424

大変スムーズに操作出来、作業が楽になり、効率良く作業ができる為、生産が増産しています。

スズデンコー 様2018-04-12
用途:
制御装置すべて
対象商品:
40143424

十二分に対応したミニチュアリレー価格も満足 差別わ付けるなら 使用電圧別にプラケースが淡い識別着色されていれば もっとベターです

2017-12-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40143433

サージ対策用コンデンサ、もしくはダイオード付きも出してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-08-14
用途:
マイコンによる制御
対象商品:
40143442

DC24vしかないので、かなり使いづらい。
マイコン電源は、3.3v or 5.0v(3端子レギュレータ使用)
スイッチングACアダプター12v
モーター等のコイル動力12v
DC24vリレーも動く事は動きますが、電力がリレーに取られてその他の動力・センサー電源に電力が回らないです。
ノートPCのACアダプターでも最近のは16~19vで、24v以上のACアダプターはなかなか見つからないし、あっても高額です。
また、入力電圧が24v以上の3端子レギュレータは、通常の1.5~2倍くらい高いです。
車で使いたくても使えないので、DC12vタイプも取り扱って下さい。
車専用リレースイッチは1極用しかないので、CD12v/4極リレーは必需品です。
車音痴の方は、車専用リレースイッチを多数使っています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社菊興計測器 様2016-02-05
用途:
自社製品の組み込み。
対象商品:
40143442

接点の信頼性に少し不安を感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

設備電算親睦会 様2015-08-04
用途:
外部充電装置のキャンセラーに使います。
対象商品:
40143442

電気部品はいつもモノタロウさんです。

2016-06-13
用途:
試作用
対象商品:
40143442

大阪魂のリレーには、随分前から興味があるものの、
12v用がないため、今は、他社のものを使っている。
12v用が出たら、是非試してみたいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

酒井ニット 様2014-05-15
用途:
コントロールのスイッチの入れ替え
対象商品:
40143433

問題なし

2015-11-03
用途:
制御盤へ
対象商品:
40143433

この商品シリーズは、逆起電力保護のためのダイオード付きでしょうか?

MonotaROからの回答

お手数かけ申し訳ありませんが、
お問い合わせに関しましては、
所定の窓口より、お願いします。

2014-01-22
用途:
タイマ-制御回路の修理
対象商品:
40143433

互換性ある汎用機種、修理現場持参するのに価格が安ければ、各種そろえて持って行けるので助かります。交換部品なしでは現場対応できない。
直してナンボの世界のお助け部材、もっと対応機種を広げてもらえると嬉しいです。