ギヤレンチ フレックスヘッドのレビュー

平均満足度 4.18 (188件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。 【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
188件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-10-24
用途:
修理作業
対象商品:
40130054

作業的には使いやすいのですが、首ふりの部分が軽く動くので角度調整または、角度固定できる機能を付けてほしいです。

2人が参考にしています
2016-07-13
用途:
草刈機の刃の交換
対象商品:
40130063

ギヤレンチのおかげで作業が速く終わった

1人が参考にしています
2016-04-09
用途:
自動車修理用工具として
対象商品:
40130063

まだそんなに使用していませんが、今のところ問題ないです。価格が安かった分どれだけ持つか、どれだけ負荷を掛けても大丈夫かはこれからですね・

2016-08-10
用途:
バイクのメンテナンスの時
対象商品:
40130045

厚みはありますがバッチリ使えますよ。

2016-03-03
用途:
22がない

21より22を使うと思うのですがないのでラインナップに加えてください。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

有限会社イケマツ 様2016-05-25
用途:
電気工
対象商品:
40130063

普通に使用できました。耐久性に期待

1人が参考にしています
2013-01-09
用途:
整備に
対象商品:
40130045

ギヤレンチは問題ないと思いますが、スパナ側の共が大きくスパナとしては使いずらいかと思います フレックス部分は使いが浅いので判りませんが 使っているうちに首が柔らかくなりすぎないことを願っています

2013-01-24
用途:
車、バイクのメンテナンス
対象商品:
40130045

質感、ラチェット機構、ともに申し分なしです! とても安くコストパフォーマンスは素晴らしいです!

有限会社佐々木機工 様2016-03-07
用途:
機械分解組立
対象商品:
40130063

値段の割には使いやすい

アケミ交通有限会社 様2012-08-20
用途:
普通に
対象商品:
40130054

ホームセンターのM8ボルトナットは13mmなので・・・便利

Boat craft macky 様2016-05-30
用途:
ボルト等の締め付けに
対象商品:
40130063

締め付け等に使用するには何ら問題無く使用できております。

有名ブランドメーカーよりはちょっと質感がごつくて重いのが値段なりかと思います。

1人が参考にしています
2013-01-24
用途:
衛生器具取付等
対象商品:
40130045

今回10mmと13mmを買いましたが、なかなか使いやすいです。
結構作りがしっかりしていて肉厚なので、大きいサイズだと少し重く感じますがショートタイプでは力が入りにくそうなので、こちらにしました。
今まで使ってみた感じでは特に有名メーカーの商品と比べてもすごい違いはないと思いますので、値段から考えると良い商品だと思います。
後はギアの部分がどれくらいの使用期間壊れないで動くかですね。

2人が参考にしています
2015-10-23
用途:
バイク整備
対象商品:
40130045

バイクを整備するため購入しました。私がほしいのは、7ミリ8ミリ10ミリ12ミリ14ミリですがすべて揃いません。モノタロウブランドで揃えたいので販売してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2013-02-27
用途:
組み立て作業
対象商品:
40130045

力加減が必要です。目一杯の力では壊れてしまいます。めがねの中のギザギザが少し弱いと思います。それ以外は問題ないです。

2人が参考にしています
2015-06-29
用途:
電気工事
対象商品:
40130054

価格的にいい。

2013-02-25
用途:
機械組立作業
対象商品:
40130054

作業効率が上がりそうです。

有限会社宗田工業 様2015-08-14
用途:
回転機器の分解組立て他多用途しています。
対象商品:
40130072

狭い場所での作業がスムーズに出来る。使いやすい為現場で盗難にあう

2015-07-08
用途:
ボルト締めつけ
対象商品:
40130054

価格手頃。しかしヘッドがもう少し硬いと使いやすい。

2人が参考にしています
2016-10-18
用途:
機械の解体・組み立て作業
対象商品:
19188602

低価格で機能的には同じであり経済的

2016-03-19
用途:
自動車修理
対象商品:
40130045

ダイナモ調整ボルトのゆるめるのに使用したら2回目に壊れました。 安いから仕方ないけれど、今度は買いません

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。