温度制御はんだこてのレビュー

平均満足度 4.47 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度制御はんだこて HAKKO(白光)
HAKKO(白光)
5,698 / 税込 6,268
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
55件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松浦機工 様2025-06-25
用途:
基板修理

部品によっては、温度の下限が重要で、このはんだごてはすぐれものです。

2024-11-08
用途:
基盤のコンデンサーはんだ付け

温度調整があり部品の種類によって温度が変更できるので扱いやすかった。

2024-08-09
用途:
電気機器の配線等の修理
対象商品:
40177873

温度調節が簡単に出来、大変良い作業ができ満足している

2024-02-04
用途:
部品の半田付け
対象商品:
40177864

温度調節は便利。パワーもあって多少の大きな物でもガンガン半田付けできる

株式会社川田商会 協栄自工 様2023-08-18
用途:
こんなに違うなんて買わなきゃ損?
対象商品:
40177873

以前は安いはんだごてを使っていましたが、このはんだごてを使用したら、
はんだがうまくなったかと思うほど、段違いに良いです。
安いはんだごてを使っていて、なかなか溶けなかったり、余計なところまで焼けたり、
時間ばかりかかって全然うまく行かないと、じれったい思いをしている人は
絶対に買うべきだと思います。
これを使ってうまく行かなければ、あとは自分の腕という事で納得出来ます。
温度調整付きなので、無駄な熱をかける失敗も減ると思います。
逆に今は、温度制御なしのはんだごては考えられません。
コンセントに刺して点灯、大体20秒で点滅に変わって適温になったと分かり、
25秒くらいで作業開始できるので、余熱時間も安物と比較したら別次元です。
用途は自動車関連ですが、別売りのこて先はT18-C3が非常に使いやすいです。
他のメーカーの温度制御付きはんだごてを使ったことが無いので、
偏ったレビューになったかもしれませんが、これは間違いなく良いです。
4,000円くらいの差で、この確実性とこの作業効率は、逆に安いと思います。

5人が参考にしています
2023-06-17
用途:
基板に部品半田付け
対象商品:
40177873

大変良い商品です温度の設定されで使い勝手がよい。今まで使っていた安物でしたが
多少高めでしたが、良かった、半田付け作業も楽です、早く使うべきでした。

2023-02-06
用途:
鉛はんだ付け
対象商品:
40177873

温度調節の範囲が広いので便利なツールである。温度をあげて鉄のシャーシ(厚さ1.2mm)のアースベロに半田付けもできるし、温度を下げてプリント板の仕事もパーフェクト。

2人が参考にしています
2022-10-17
用途:
半田付け一般
対象商品:
40177873

370度の設定に40秒位で調温するので普通のニクロム・コテより早い。
添付のコテ先は小ラウンド用なので用途により替える方が良さそう。
50wクラスなので一般的な用途になるがバランスも良く使い易いが
あとは耐久力がどうかな?

カーショップ江陽 様2021-08-16
用途:
中古車整備
対象商品:
40177873

今までは用途ごとに半田ごてを
使い分けていたが
これ一本で弱電のほとんどに使えるので
便利!

2人が参考にしています
2021-03-28
用途:
PC電源回路の改良等
対象商品:
40177873

15年ほど使用したはんだごての交換時期が来たので、温度調節機能に興味を持ち購入しました。
特徴としてまず温まりやすいこと。30秒程度で定温のLEDが点灯します。
特に重要なのは、放置しても温度が上がりすぎず次の作業に移りやすいことです。よく高温になりすぎて小手先のハンダが劣化したり、基盤の銅箔を浮かしてしまったりしましたが、このコテに変えていつ使ってもハンダの濡れが良い状態で使えます。そのため熱伝導もよいためか、はんだ付けする場合だけでなくはんだを溶かして以前の配線を取り外すのも苦労しませんでした。
もっと早く温度調節機能付きのものに交換すべきだったと思っています。

5人が参考にしています
2020-10-15
用途:
制御基板への配線ハンダ作業
対象商品:
40177873

これまでは20Wのハンダコテを使っていましたが、コテ先も交換時期になりましたので、前から欲しかった温度制御のできるハンダコテに変えてみました。電源投入からハンダ作業までの間気にすることがなく、速やかにハンダ作業に入れて効率的で大変うれしいです。継続的に使っていきたいと思います。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
電気回路の組み立て
対象商品:
40177873

温度調節の幅が広いので、細い線から太い線まで幅広くこれ一本ではんだ付けできるのがいい

3人が参考にしています
2020-02-17
用途:
趣味で使用するのに購入。
対象商品:
40177873

元々仕事で半田付けの場面が多々あり、ワット数を切替式を使用してました。今わこの様な便利な商品があり趣味で使うのに購入し、未だ試しで使っただけですが、温度上昇が早く、しかも定温で安定しています。今までは度々通電を切り加熱を防ぎながらの作業から開放され、過温監視から解放されました。当たり前の事が素晴らしいです。半田付け不良が無くなりそうです。

4人が参考にしています
2021-10-24
用途:
電子基板はんだづけ
対象商品:
40177864

他のかたも再三言われてますが、次の重大な問題点が解決できれば、★5です。
・温調ダイヤルに、最も基本的な温度である350℃ or 360℃設定がない(自分で350℃~360℃の中間あたりに、目盛りをマジックで手書きしてそこに合わせてます)
・アース付3芯はコードが安物で硬すぎ、取り回しが非常に悪い。(自分でソフトな耐熱ケーブルに交換しました)
あえてそういう欠点をつくって、ステーションタイプを買わせるよう誘導しているのかな?と勘ぐりたくなります。ステーションタイプは持ってるプロやハイアマチュアが、サブ機として小型で高品質なものを期待していると、上記のような不満が残ります。
それでも昔に比べれば、格段に良いハンダコテが、安価に手に入るようになりました。
白光は好きなので、期待をこめて辛い評価をさせていただきます。

4人が参考にしています
2019-11-28
用途:
車、バイク整備用
対象商品:
40177873

製品仕様としても大変良く、機能的にも大変良いです。使用感も良く国内メーカーの製品です。安心感が中華製と大違いです。少し価格は高いですが?

1人が参考にしています
2020-07-30
用途:
車のDIYなど
対象商品:
40177873

素人には温度調節ができるのは、◎です。高いですけど。

1人が参考にしています
2019-03-29
用途:
車の配線加工に使用
対象商品:
40177873

道具で半田の善し悪しが8割決まると聞きこちらを購入してみました。
確かにその通りでした。
安い半田ごては沢山ありますが、こて先を変えられ温度調整もできる、こちらの商品の購入は正解でした。
次はC型のこて先を購入してみようと思います。

2人が参考にしています
2019-04-12
用途:
電子工作
対象商品:
40177873

電子基板の工作に使っている。温度制御が便利で非常に使いやすい

2人が参考にしています
2019-03-29
用途:
電気はんだ付け
対象商品:
40177873

これいいです いままで温度調節がなかったのでボタッとなったり穴が開いたりビニル被覆がフニャフニャになるまで加熱したりしてましたが随分上手になりました

1人が参考にしています
2019-07-11
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
40177864

温度設定が簡単でまあまあ満足
配線にの折れ跡が強く使用中にコテ台に置いても抜け落ちてしまう。