黒の伝説 タイヤコートのレビュー
- 用途:
- 車両のタイヤコート
- 対象商品:
- 40162114
タイヤの保護に使いました、古く成ったタイヤも量は新しいタイヤより量は使いますが、艶もよく綺麗に成ります、難点を言えば、アルミホイールに付いてしまうと、ムラになり汚く成ってしまいます、綺麗なタオルで拭いてやれば綺麗に成ります。
タイヤ専用なのでしょうがないですが、タイヤの保護に特化しているので、差し引いてもすごく良いと思います。
- 用途:
- 紫外線保護にて
- 対象商品:
- 40162114
野外駐車が多いので紫外線カット目的での購入です。
塗りやすくタイヤへの害もないようです。
他メーカーの品よりプロスタッフさんの品質は安心して
使用可能です。
最近のタイヤは紫外線でヒビが発生しやすいので
こうゆう保護剤を塗布する事は必須ですね。
- 用途:
- 洗車時
- 対象商品:
- 40162114
以前はアーマオールを使用していましたが、雨が降ると落ちてしまい
使用回数が多い為、樹脂配合のこちらを最近使用しております。
使い始めは、洗車時のブラシ研磨により樹脂が剥がれてみすぼらしい状態になり、使用をやめようと思いましたが、連続使用により樹脂が膜状になったせいか、ブラシ洗いだけで、きれいな状態になり満足しております。
但し、PPやABS黒原着に使用すると、先にも記載しましたが、樹脂の剥がれにより使用を後悔します。こちらは何度塗り重ねても綺麗にはなりませんでした。コンパウンドで落とすのに苦労しました。
タイヤへの使用であれば、今はこれが一番とリピート購入しています。
- 用途:
- タイヤ、およびプラスチック部品の黒染め。
- 対象商品:
- 40162114
タイヤおよびプラスチック部品の黒染めで、金額不足等金額合わせでも重宝してます。
リピートしているものです。
- 用途:
- タイヤのメンテナンス
- 対象商品:
- 40162114
以前から使用しています。
タイヤが綺麗になると同時に柔軟性が持続するような気がしています。
- 用途:
- タイヤの艶出し
- 対象商品:
- 40162114
この価格は格安感がありますね。附属のスポンジの良くユーザーの声を反映して製作された感があり、とても満足の商品に出会えたと感謝しています。皆様にお勧めの商品ですね。