ローリングボールプラグのレビュー
2016-11-23
- 用途:
- タイヤ外しのインパクトレンチ用
- 対象商品:
- 40168737
ねじれたエアーホースがすぐ戻り、ホースの重み感じられず、すごく楽。 全てのエアー工具に取り付けたくなります。
2人が参考にしています
2016-01-16
- 用途:
- インパクトレンチなど
- 対象商品:
- 40168737
可動範囲30°程度の他メーカー品を使用していましたが、この商品説明に0~45°の可動範囲とあり、既使用品よりも広角に動くことが目的で購入しましたが、既使用品と全く同じくらいの角度にしかなりませんでした。2個購入しましたが残念でなりません。
3人が参考にしています
2015-12-02
- 用途:
- エア-工具に装着
- 対象商品:
- 40168737
エアインパクトレンチ、エアハンマー用に2個購入。
ホースの取り回しが楽になり、作業性が向上しました。
他のエアツールにも随時装着予定。
ヘレナギター 様2015-11-02
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 40168737
レギュレータの根本に装着。
くるくる回るので、作業性がアップします。
ただ、この可動部の耐久性はどうなんでしょうか?
樹脂製のリングがついてますが、すぐに壊れそうな感じはあります。
1人が参考にしています
2015-03-12
- 用途:
- エア機器
- 対象商品:
- 40168737
ホースのよじれを防ぐためにテスト購入(2ケ)しました。低価格で不安がありましたが、今のところ問題もなく安心して使っています。他のエア機器にも追加購入したいと思います。
2014-02-12
- 用途:
- エアーガンの接続用
- 対象商品:
- 40168746
エアーガンに接続してホースジョイントとして使用しています。
製品説明の通り、45度の首振り範囲であれば自由自在に首振りと回転します。ジョイント部のフリクションも小さいので、ホースのねじれを意識せず作業できるのはありがたい機能です。
とても便利なのでカプラの着脱をする部分すべてに使用してみようかと思っています。
1人が参考にしています
2014-04-09
- 用途:
- ストレートグラインダー アングルグラインダーでのワイヤーバフ手入れ
- 対象商品:
- 40168737
エアーホースの取り回しが楽になった
難点はスイッチONでグラインダーが手からはなれたら暴れる。