12V/24V兼用ブースターパックのレビュー

平均満足度 3.20 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V/24V兼用ブースターパック MTO
MTO
49,980 / 税込 54,978
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。 【用途】エンジンスタート用補助電源
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
R TRADING 様2025-12-11
用途:
バッテリー上がり

購入後すぐ充電できなくなり、交換でなく修理で戻ってきて1年ちょっとで、充電しても満充電にならない全くダメ

芦塚自動車株式会社 様2023-11-29
用途:
バッテリー上がりの車両のレスキュー
対象商品:
40169464

24Vのチャージチェックランプが取り付け忘れ。外国製だからあまり期待はしないほうがいい、作りが雑。

1人が参考にしています
2019-12-20
用途:
バッテリー上がりなど
対象商品:
40169464

若干外観が貧相、説明書が簡素過ぎるかなという印象ですが、仕事はしっかりこなしてくれます。如何せん充電時間が長すぎるかなと思いました。重さが20kgということで運ぶのも楽ではありませんが、24v対応では致し方ないのでしょうね。更なるブラッシュアップを望みます。

有限会社藤本建設 様2018-09-05
用途:
すべての車のメンテナンス
対象商品:
40169464

商品については大変満足しています。改善点は今のところ見当たりません.

2020-11-20
用途:
モータープール内でのバッテリージャンプ
対象商品:
40169464

常時2個所有し使用していましたが、1年ほどで充電ランプが点灯しなくなる、12V、24Vの切り替えが出来なくなるなど、中の基盤の不具合らしき症状が出て使えなくなりました。結構なコストを掛けるのでメンテナンス性を含め残念です。

6人が参考にしています
2021-01-23
用途:
自動車のスターター
対象商品:
40169464

安くない商品でありますが、保証書が無いと言うところに不満を感じます。
保証書が、有る無しを商品欄に大きく記載するべきだと思います。

7人が参考にしています
有限会社 石橋輪業 様2021-10-04
用途:
バッテリーの電気量不足の補助
対象商品:
40169464

希望しているものではありますが、もう少し軽ければいいと思います。

2017-05-17
用途:
自動車整備、バッテリー上がりの車に使用
対象商品:
40169464

十分な能力をはっきしてくれました。ただ充電時間が長いのが気に係りました。

2人が参考にしています
横山自動車整備工場 様2014-11-06
用途:
バッテリー上がり時
対象商品:
40169464

問題なし

3人が参考にしています
2015-08-18
用途:
出張レスキュー時の必需品!
対象商品:
40169464

現在の開発段階では仕方が無いのかもしれませんが相変らず重い!
12V用は安価な物が出て来ているのに24V兼用は高い。
トラックに使用する時、若干リード線が短く苦労する場面がある。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。