イリジウムパワーのレビュー

平均満足度 4.86 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムパワー DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)
1,598 / 税込 1,758
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-11
用途:
イタリアの2ストロークエンジンに使用

古いイタリアの2ストロークエンジンに使っています。圧縮比を上げてチャンバーも付けて、ハイオク仕様のため通常のプラグではかぶりますが、本製品だと問題ありません。

2025-12-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
40383411

通常のプラグからイリジウムに交換し、エンジンのかかり具合は良くなった

2023-06-15
用途:
バイクの点火プラグ
対象商品:
40383883

着火性が非常によく満足しています。NGKのものより良いかもしれない。

2022-02-25
用途:
バイク
対象商品:
40383673

w1saに使用。特に問題なく使えてますが、最近はb6esに変えました。安いのを早いサイクルで交換

1人が参考にしています
2021-06-10
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
40383874

プラグ交換後は回転もスムーズになり、ピックアップも少しだけ良くなった感じです。購入して良かったです。

2021-01-17
用途:
バイクのレストア
対象商品:
40383691

エンジンの着火性を改善しようと重い購入しました.単気筒の旧式のエンジンのためか振動低減が体感できるくらいかわり非常に満足しています

1人が参考にしています
2020-09-23
用途:
TW225に使用
対象商品:
40383594

中心電極0.4ミリは伊達ではありません。
エンジンがとてもきれいに回ります。
そのため、人によってはパワー感が無いと感じるようです。

2人が参考にしています
2020-04-15
用途:
アドレスV125Gメンテナンス
対象商品:
40383497

12・3年位前、このプラグに替えた特に問題なくきましたが、
いくらなんでもと思い、同じ新品に交換しました。
見比べると、若干電極が短く又垂れ下がったような歪み、
飛側の溝が埋まった様でした。交換後も始動・加速変化なく!
デンソーさんさすがです。

2020-05-15
用途:
古いバイクのメインテナンスに使用
対象商品:
40383682

古いバイクのプラグはバイク屋で在庫してないことが多く、すぐに手に入るここは助かる。

2020-03-06
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40383883

純正品を注文すると、めちゃくちゃ高いと言われ、互換品を探して注文しました。とても合っている見たいで、燃焼も問題ないと思います。また注文しますので、よろしくお願いします。

2020-05-06
用途:
gorillaに使用
対象商品:
40383506

CDIを交換したので、一緒に交換しました。消耗品なので、安く購入できて良かったです。

2020-04-21
用途:
バイクプラグ
対象商品:
40383463

純正でNGKのイリジウムでしたが、DENSOのイリジウムプラグに交換してみたかったので買ってみました。
レスポンスが良くなった気がします。

2020-02-26
用途:
kawasakiシェルパ250用プラグ交換
対象商品:
40383427

交換後は確実な点火でエンジン回転もスムーズで気持ちがいいです。

2019-11-27
用途:
交換時
対象商品:
40383411

普通のプラグよりも、始動がよくなった感じが、します。

2018-12-28
用途:
ラジコン
対象商品:
40383524

エンジンラジコンに、高回転のエンジンには、最適なプラグです。

2018-07-20
用途:
定期的メンテナンス
対象商品:
40383637

イリジウムプラグも寿命があります。
定期的な交換でいつも最適な状態にメンテナンスしましょう。
各社、先端の形状が異なるので燃焼室の形や位置を確認して安全に
取付けを心がけて下さいね。

江崎新聞店 様2017-11-21
用途:
バイク整備
対象商品:
40383427

お陰様でエンジン絶好調です。

ヤマハギアに使っています、

耐久性はまだわからないです。

cozycycle 様2017-06-14
用途:
バイクの整備
対象商品:
40383594

もっと安い所は有りますが、購入しやすいのでモノタロウさんで購入~
商品に関しては、
過去にデータをとった事がありますが、DENSOのイリジウムプラグは、ノーマルと比べれば同じコースを似たようなペースで走った場合5%弱程、燃費が向上しました。
二回位試す機会がありましたが同様でした。

2017-08-12
用途:
バイク
対象商品:
40383576

イリジウムパワー良いですねー
エンジンのかかりから全然違います。
変えて良かったです。

2017-06-03
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
40383497

プラグもイリジウムとはいえ定期交換部品ですね。電極が汚損と消耗していたので交換しました。安く手に入り有り難いです。