マフラープラグのレビュー
- 用途:
- バイクの洗車時水が入らない様にマフラー出口にふたをしるのに使用します
- 対象商品:
- 40420791
一発目マフラーに挿して抜いたら鉄の心棒だけが抜けて来た 接着していないようです
とても残念な気持ちになりました 瞬間接着剤にて接着修理して使用しています。
- 用途:
- バイク保管時
- 対象商品:
- 40420782
蜂等の虫の進入を防ぐために、リトルカブとクロスカブ用に購入。リトルカブはそのままフィットしましたが、クロスカブは丁度いいサイズの部分が無かったので、ベルトサンダーで少し削って使ってます。装着すれば保管時も一安心。広い隙間部分も均等にヒダを増やしてもらえば、フィットする可能性が増えるのでないかと?
- 用途:
- 洗車
接着が弱いのか、使用しているうちに金属部の持ち手がスポッと抜ける。
- 用途:
- 2スト旧車バイクのエキパイ用
- 対象商品:
- 40420782
2ストのエキゾーストは、筒っぽで、湿気等が入りやすく、以前シリンダーとピストンが、ほんの僅かの錆で固着したことがあったため、マフラーを密封したくて購入。他製品より、ゴムが柔らかいため、傷も付きにくいため、イイ感じです。
- 用途:
- オートバイの洗車
- 対象商品:
- 40420791
ゴム足とボルトで自作したものに比べて、適応する口径の範囲が広く、挿入後に脱落する事がないので使いやすい。
価格も自作した場合の材料代と手間を考えると満足できると思います。
- 用途:
- オフロードバイクの洗車時にマフラーへの浸水防止
- 対象商品:
- 40420782
泥だらけのオフロードバイクを高圧洗車機で洗うときにマフラーに水が入らないよう気を使っていましたが、この商品を使ってからは気兼ねなく洗浄できます。
- 用途:
- 洗車
- 対象商品:
- 40420791
排気口が上向きなので、洗車の際に水が入らないように気を使ってましたが、これをはめておけばその心配が無くなります。
でもはめたままうっかりエンジン掛けると排圧で飛んできます。
- 用途:
- バイクの洗車
- 対象商品:
- 40420782
サイレンサーテールパイプの蓋として使っています。φ10~φ34の径に適応し、今稼働している4台に全て使えるので非常に重宝しています。
ケルヒャーで洗車していますが、水の侵入は全く有りません。
おススメです。
- 用途:
- オートバイ洗車
- 対象商品:
- 40420791
オートバイ洗車時にマフラーに差し込んで使用しましたが、優しく差すとすぐに落下してしまうのでちょっときつめに突っ込んで洗車したのですが、洗車後に抜こうと赤い取っ手を引っ張ると、赤い取っ手と心棒だけが抜けてしまいました。仕方が無いのでその後黒いボム部分だけで使用しています。抜くための取っ手を引いて壊れるとは、商品としてこの強度はNGですね。
- 用途:
- 洗車、メンテナンス
- 対象商品:
- 40420782
NSR50などの洗車時に装着しチャンバーに水の浸入などを気にすることなく高圧洗浄機を使用してます。(もちろん電装関係に水がかからないように気は付けていますが…)