ユニバーサルホルダーのレビュー
- 用途:
- 軽自動車Diyメンテナンス
- 対象商品:
- 40500336
プーリーを外す時に、使用しました。爪がもう少し長いとより作業がしやすく思いますが、取り外し、取り付け出来ました。
- 用途:
- スクーターのクラッチ交換に
- 対象商品:
- 40500336
私はメンテを自分でやるので、インパクトドライバーを持ってます。
でも先日、クラッチのシュー残りを確認しようとインパクトドライバーを使いましたが、固定ナットが回りませんでした。
リコールでバイク屋に出した時に、締めすぎたようです。
仕方がないので、これを購入しました。
作りはしっかりしており、力をかけても曲がることはないでしょう。
長さも結構あり、持つとずっしりとして丈夫だとわかります。
頻繁に使うものではないですが、無いと困る・・・だからこの金額には満足してます。
これ以上の物を望む必要は無いと思います。(別用途で使用されるときはわかりませんが・・・)
買ってよし・・と思います。
- 用途:
- 完璧ではない・・・
- 対象商品:
- 40500336
ボルトが短くてとどかない車種があります。自分で先端ボルトを交換する必要あり。安いし、ちゃんと使えるし、あとは耐久性に期待
- 用途:
- 自転車のドラム抜きの代用として
- 対象商品:
- 40500336
正規の使い方ではないですが、自転車のドラム抜きの代用に購入。
汎用品なのでピッタリでは無いですが外せました。(自己責任)
車いすにもドラムブレーキが多いので、工具として常備します。
- 用途:
- ミニバイクの整備
- 対象商品:
- 40500336
インパクトがあれば、ほぼ不要の工具だが、インパクトがない環境では場面によっては重宝する。一番使うであろうフライホイールのネジ締め緩めにはちょっと心許ない。ネジゆるめはこれを使うより、エンジンを搭載状態で、リアブレーキを助手にかけさせ、ホイルレンチのような大型工具で一気に緩めないと、ネジは緩まない。
エイプ系の100ccエンジンの整備に使っているが、エンジンを車体から降ろして、整備しているようなときは重宝する。特に便利と感じたのはタイミングチェーンのボルトを締めるときだ。これがないとどうにもトルクがかけられない。
- 用途:
- オートバイ、の整備に使用しています。
- 対象商品:
- 40500336
オートバイのローターの固定に使用しましたが、固定するのにロックすることができ大変重宝しています。
- 用途:
- バイクの分解作業
- 対象商品:
- 40500336
思っていたよりずっと使いやすかったです。価格もまずまずで趣味の範囲なら充分使えると思います。
- 用途:
- バイクのクラッチ交換の際に使用
- 対象商品:
- 40500336
価格の割に造りはしっかりしていている?ピンがもう少し長ければ、もっと使いやすい。
- 用途:
- クラッチアウタの穴にユニバーサルホルダーのピンを引っかけて固定
- 対象商品:
- 40500336
固定用ピンをテーパー状にすることにより、容易に固定でき、更に、用途が広がるのではないか?
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 排水溝の目蔵蓋外し
- 対象商品:
- 40500336
床にある排水管の掃除口の蓋を外す為に購入しました。
現在使用している5.000円のバイク用品メーカー製の物と比べると安物感はありますが(安いので当然ですが)工具としての品質は十分だと思います。
良い買い物が出来て良かったです。
- 用途:
- ATVのエンジン部フライホールを外すのに使用しました。
- 対象商品:
- 40500336
強度も十分有り簡単に作業出来ました、カムプーリーの脱着にも使用出来そうです。