ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)のレビュー

平均満足度 4.00 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EI
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-20
用途:
社外ホイール換装時

センターがしっかり出るので,空走時にタイヤから感じる雑味が減ります.嵌って抜けなくなると困るので,ちょっとだけグリースを塗って取り付けました.走行音が静かになったように感じるのは気のせいか?

2025-12-20
用途:
社外ホイールへの換装時
対象商品:
40974202

センターがしっかり出るので,空走時のタイヤから感じる雑味が減ります.嵌って抜けなくなると困るので,ちょっとだけグリースを塗って取り付けました.走行音が静かになったように感じるのは気のせいか?自転車のホイールと同じでちゃんとバランスが取れていると空走時の雑味が減ります.

2020-11-12
用途:
社用車のミライース前輪ハブに使用
対象商品:
87068387

社外アルミホイール換装時、駆動軸と操舵軸には必ず使用しています。
亜鉛鋳造加工品なので、バネ下重量を気にされる方はアルミ製をお勧めします。

2020-03-05
用途:
社外アルミホイール取付に使用
対象商品:
40974193

精度問題なし
センターリングバッチリでハンドル振れ、振動なし
もう少し価格が安いと更によいのですが・・・

2020-03-02
用途:
社外ホイール取り付け時
対象商品:
87068344

少し緩い感じでしたがまずまずのフィッティングです。アルミタイプで安いのが何よりです。

2人が参考にしています
2023-10-26
用途:
社外ホイールと車両のハブ径合わせのため
対象商品:
87068387

商品自体はしっかりとしていたが,商品外径部と社外ホイールの内径部の勘合がややきつい状況でした.手ではホイールにはめ込む事が出来ず,プラスチックハンマーで軽くたたき込みました.商品外径部と社外ホイールの内径部の両方の測定をしていないので原因は不明ですが,商品の外径部に何か所か突起があったのが気になります.車両側のハブとの勘合は問題ありませんでした.今後購入される方は気を付けて下さい.

2017-08-14
用途:
社外の安物ホイールに
対象商品:
40974202

製品は小傷や小さなくぼみが目立ちますが、一応精度は出ているみたいです。

1人が参考にしています
有限会社KHz-NET 様2016-11-04
用途:
アルミホイール取付時
対象商品:
87068317

品質については特に問題ありません。
自動車部品店で取り寄せると結構高く付いてしまうので、こういう商品はありがたいです。
モノタロウさんの商品には、時折「安かろう、悪かろう」な物があるので、品質を見極める目が必要だと感じます。

1人が参考にしています
有限会社KHz-NET 様2016-08-30
用途:
社外ホイール装着用
対象商品:
87068344

品物に付いて特筆すべき問題点はありません。
カー用品店で手配するよりもだいぶ安く購入することができました。

1人が参考にしています
2014-11-16
用途:
自家用
対象商品:
87068292

商品包装時のビニール袋では確認しずらいほどの
製造時に混入した’す’(気泡)があります
2個購入しましたが、いずれも同じようなところにありました
す(気泡あ)は1つ2つではなく、0.1mm~0.5mmほどのものが
10個ほど・・・
1か所に集中してあります
強度、耐久性に問題ないのでしょうか?
融雪剤の影響等でどうなるでしょう?

MonotaROからの回答

本商品は鋳造品ですので、表面に気泡が発生してしまう場合があります。
しかしながら、材質が亜鉛ダイカストですので、錆びにくいものとなっております。融雪剤等による侵食事例もこれまでになく、強度面で不具合が起きたこともございません。
何卒、宜しくお願い致します。