エアーダンパー WFタイプのレビュー

平均満足度 5.00 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798 / 税込 1,978
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-13
用途:
室外機の騒音対策

室外機の低周波に有効という記事を見て購入を決意。効果は確かにありました。ただ室外での仕様なのでどの位使用できるかが気になるところです。

株式会社テクナ 様2023-03-30
用途:
平台車の緩衝材として使用
対象商品:
41016902

面白いように衝撃を吸収してくれます。
上下2枚仕様の平台車の上下間に取付けて使用してみました。
20kgほどの鉄製のモニタースタンドを載せて0Aフロア間を移動してみたところ、キャスターはガタガタ音を鳴らすものの、スタンドを保持している手にはその衝撃がほとんど伝わりませんでした。
流石に段差強い場所では効果は薄れはしましたが、コストパフォーマンス的には最高の商品かと思います。

2人が参考にしています
GLOVAJAPAN株式会社 様2022-10-02
用途:
機械の緩衝
対象商品:
41016911

地味だがいい商品。モノタロウの商品揃えにも感謝です。

2021-03-12
用途:
作業台の床上げ
対象商品:
41016911

階下への防振対策で、浮き床を支える用に購入。仕様通り、微小振動はゴムで吸収、大震動はカップの空気ばねで吸収できている。(体重をかけるとぐしゃっとへこむ)
よかったのは、高さが2cm程度で浮き床があまり高さを感じないところ。

4人が参考にしています
2021-05-22
用途:
ベッドの脚の下(6個)
対象商品:
41016911

線路端の家で毎朝振動で起こされていたが、今は90%程解消され、振動で起こされることもなくなった。

17人が参考にしています
2019-01-19
用途:
エアコン室外機の振動対策の決定版
対象商品:
41016911

屋上に設置してあるエアコン室外機の振動音に悩まされておりましたが、本品(100Nタイプ)4つの上にコンクリブロックを載せ、その上に室外機を載せるとアラ不思議。ウソみたいに低周波振動がなくなります。
もう少しお値段が安ければ言うこと無しですが、効果は抜群です。

12人が参考にしています
2019-01-16
用途:
自転車のローラー台の振動よけ
対象商品:
41016893

こんな素晴しいものはない。自転車の3本ローラーの振動よけ、騒音よけに最高!!

6人が参考にしています
2019-03-23
用途:
プレーヤーのダンパーに使用予定
対象商品:
41016902

まだ使用していませんがほどよい硬さと復元力があり満足しています

1人が参考にしています
2017-01-09
用途:
ポータブル発電機の制振
対象商品:
41016911

20kgの発電機に使用。なかなかの効果で満足です。小さくてきゃしゃに見えますが使えます。裏面の空気穴を塞いでしまわないよう注意です。

5人が参考にしています
2016-12-04
用途:
オーディオ機器の制振
対象商品:
41016902

20kg程度のものに30Nを4個使いしましたが、やはり少し軽すぎたようです
別の機器に再度試してみます。
もう少し軽量対応へのバリエーションを増やしていただけると嬉しいです

4人が参考にしています
2016-11-07
用途:
2階ベランダの小型ボイラー(ホットマン)の防振
対象商品:
41016911

これはすごい!
ベランダに置いた小型ボイラーの低周波になやまされていました。
これ(100Nタイプ×4個)で、感覚的に不快指数1/10。
もう少し安ければいいのにね。

3人が参考にしています
2016-05-27
用途:
オーディオの免振用途
対象商品:
41016893

オーディオ用にアンプとCDプレーヤーの脚部として使用しています。安価ですが振動が抑えられ、細かな音がよく聞き取れるようになります。効果ありです。

2人が参考にしています
2016-04-06
用途:
コンプレッサーの圧縮機部分の振動軽減
対象商品:
41016911

自社製コンプレッサーの圧縮機部分の振動軽減用に採用したところ想像以上に振動がやわらぎ
大変満足です。

2015-02-02
用途:
エアコン工事
対象商品:
41016911

エアコン室外機の防震,騒音対策の決定版だと思います。
他に色々なエアコン用防震用品がありますが,効果が思わしくない場合は
この商品が良いでしょう。
FRP床の2Fベランダに設置したエアコン室外機から,1Fに向かって低周波騒音と
振動が発生し困っていましたが,当商品でほぼ完全に解消できました。
他の特殊ゴムも数種試しましたが,これが別格の顕著な効果です。
ただし構造がエアコン室外機への取り付けを考慮していませんので,何らかの
アダプタを自作する必要があるのが難点です。
また,底部から空気が出入りすることで振動収束させますので,底部を密閉
しないような配慮も必要です。
エアコン用に特化した製品を作れば売れると思いますがねー。

5人が参考にしています
クロダサイクル 様2014-11-11
用途:
エアコップレッサーの防振・防音
対象商品:
41016911

日立ベビコン(30㎏)の足まわりに付いていたゴムクッションを外して、
ブリヂストン・エアダンパー・WFタイプ・WF4016を、4個使用しました。詳細データが少なく、選ぶ基準が分かりにくいです。自重30㎏の場合、どれにするのか手さぐりで、とりあえず、許容荷重100NタイプのWF4016にしたのですが、振動と騒音がピタリと止みました。今までは、階下で、窓のサッシが細かく揺れ、作動音がかすかに聞こえてくると、圧力スイッチが入ってコンプレッサーが廻り出したのが、確認できたのですが、それが、階下にいては、まったく判らなくなりました。5000円の投資は、零細企業にとっては、バクチでしたが、今回は、大当たりでした。

3人が参考にしています
2014-02-27
用途:
CNC工作機械の防振
対象商品:
41016893

設置台を通して床に伝わるCNCの振動が多少やわらげばと思い使ってみました。
ところが、床の振動どころか本体の共振までぴたりと止まり、とても静かになりました。
ただ自分の無知で本来の耐加重より重い機械を載せているようです。
10N×4箇所なら、機械重量はせいぜい3kgに抑えた方がよいということでしょうか。
より重い機械が乗せられるEZタイプの試してみることにします。
今回のWFタイプは無駄になりますが、これを試さなかったらより高いEZタイプなんて購入に踏み切らなかったと思います。

6人が参考にしています
2013-08-24
用途:
電動糸鋸の振動対策に使用
対象商品:
41016911

今まで、電動糸鋸の振動を少なくするために防振ゴム等を使っていましたが、振動は抑えきらず、この製品を使用してからは作業台の下の床への振動が驚くぐらい少なくなり大変満足しています。

2人が参考にしています
2013-01-26
用途:
エアコン室外機の振動伝達防止
対象商品:
41016893

家庭用エアコン室外機の振動が酷く、今まで防振ゴムや防振ゲルを試してきたが発生周波数が低いためかさほど効果がなかった、しかしこのダンパーは低周波から効果があり、建物への振動伝達が気にならないレベルまで減衰した。

4人が参考にしています