充電式LEDワークライトのレビュー

平均満足度 4.66 (91件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式LEDワークライト マキタ
マキタ
5,098 / 税込 5,608
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
91件中 81~91件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-19
用途:
仕事と夜釣り
対象商品:
41420005

作業用に以前購入し大変良かったので趣味の釣り(夜釣りの時)用に追加購入しましたが半年くらい(但し使用回数は10回程度)で点灯不良発生いきなり消えたり、スイッチを入れても点灯しないことが度々起こりだし分解して確認するとどうもスイッチの接触不良が原因のようです。初めから悪いのであれば不良交換も可能でしょうけれども良かったり悪かったりでいつの間にか1年経過してしまいました。運が悪かったとしか言えないのでしょう。
2台目を購入しなかったら満足度は星5つですが今回は1つで平均で切り捨てし星2つです。

1人が参考にしています
2013-10-14
用途:
天井裏での電気配線作業
対象商品:
41420005

LEDのバッテリーライトは初めての使用ですが、明るさには非常に満足しております。折りたたんで使うこともできるので、使い勝手も★★★です。

2013-02-28
用途:
床下、天井裏、シンクや洗面台の中の配管作業
対象商品:
41420005

明るさは半点灯でも十分。
今まで使っていた蛍光灯タイプよりも電池の持ちが期待できる。

2013-05-29
用途:
配電盤製造(修理,メンテナンス)
対象商品:
41420005

使用してみましたが、思ったより非常によく、明るいと感じました。
ただ、改善点としまして電池がなくなると急に消えてしまうので
電池が切れる前に点滅してもらえれば電池の交換時期とわかるようにしてもらえればいいと思いますが

2人が参考にしています
株式会社復建技術コンサルタント 様2013-05-29
用途:
バイクの整備
対象商品:
41420005

これまでモノタロウブランド72LEDワークライトを使っていましたが
電池の持ちがあまりよくないのと、照射範囲が狭く作業効率が上がりませんでした
この商品により、見事解消され効率が向上しました
インパクトドライバーなどバッテリーを既にお持ちの方(出来れば複数個)はお勧めです!

2012-11-28
用途:
室内作業等
対象商品:
41420005

明るいです!バッテリーが共用できるのですごく使い勝手がいいです

ハジメサービス商会 様2014-01-16
用途:
床下配管、深夜の簡易な作業
対象商品:
41420005

明るくて、いいです。

エイワンサービス 様2013-11-04
用途:
外で夜作業の時
対象商品:
41420005

思った以上に明るかったです

2012-09-27
用途:
工事用作業灯
対象商品:
41420005

高輝度LEDを採用しているので、天井裏等の狭い空間では、「6灯」の点灯で十分機能する。12灯だと、逆に明るすぎて、影が強くなって、明暗の差により見難くなる部分が増える。
またLEDなので、蛍光灯の様に直視は厳禁。まぁ「耐久性」が未知数の製品であるが、既存の蛍光灯タイプは売れなくなるんじゃなかろうか?
当社では、他にパナソニックも使用しているが、パナソニックにはLEDタイプの工事用照明が無い。「マキタユーザーでよかった」と痛感する製品の一つである。

2013-03-04
用途:
夜間、暗部作業
対象商品:
41420005

大変明るく、使用時間も長く 満足しています。

2012-09-17
用途:
工事用作業灯
対象商品:
41420005

蛍光灯タイプより省電力なので、18V3Aバッテリなら20時間以上使用できる性能がある。光源がLEDであるため、直進性が強く、光を拡散するためのパネルを通しているが、光の質は蛍光灯ほど柔らかくない。また透過光であるため、明るさも蛍光灯よりは暗く感じる。これは光源から離れるほど、光軸から外れるほど顕著であり、照明としての性能を純粋に比較すれば蛍光灯に軍配が上がる。
しかしながら、作業灯という用途としては・・・
蛍光灯より点灯時間が圧倒的に長い。
これは、バッテリを他の工具と共用する場合、現場では充電状態がマチマチのバッテリを装着する事になる。蛍光灯タイプだと、「作業終了まで点灯するか」不安になるが、18V3Aバッテリなら、残容量が1/3でも7時間は点灯するので、安心して天井裏に入れる。 
蛍光管より寿命が長い。
蛍光灯は寿命による交換が必要で、製品の価格を考えれば、そのコストは以外にも高い。一年で交換するような使用頻度なら、間違いなくLEDがお得。しかし、購入後二年以上交換の必要が無いなら、蛍光灯でも十分。
蛍光灯タイプよりコンパクト。
「蛍光管」がないので、設計の自由度が高く、製品が非常にコンパクトである。
他には・・・
紫外線を出さないので、アウトドアなどでの用途でも虫が寄りにくい。発熱量が蛍光灯より少ない。など・・・
この辺に導入するに値する価値があれば、非常に役立つ道具である。
MonotaRoなら、10%OFFの日に購入すれば、四千円を切る上に送料無料である。

7人が参考にしています