シフト用アウターキャップのレビュー

平均満足度 4.55 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)
4,598 / 税込 5,058
真鍮製シフト用アウターキャップ
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-09
用途:
古いマウンテンバイクのメンテナンス

シフトワイヤー交換時に、ワイヤー、アウター、インナー、キャップを
全て交換しました。
金属製は、耐久性があって良いと思います。
それから、値段、品質的にも良い物です。

2023-09-23
用途:
ロードバイクメンテナンス
対象商品:
19347186

プラ製のアウターキャップが割れたため交換しました。
外径がプラ製より小さいのでグラグラしますが、
ワイヤーを正しく張ればズレはありません。
やはり金属パーツなので、非常に安定します。
シフトもスパスパ決まります、小さいパーツですがとても良いです。
シマノのアウターケーブルには取り付け出来ましたが、
アリゲーター社のアウターケーブルには何故か取り付け出来ませんでした。

2023-10-17
用途:
ワイヤー交換と同時に
対象商品:
19347186

シフトワイヤー交換時に、ワイヤー、アウター、インナー、キャップを
全て交換。30年前の自転車でもスムーズに変速できます。

2022-12-22
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
19347186

自転車の変速機のワイヤーを交換しこちらを取り付けた。

2021-01-13
用途:
通勤用ロードバイクのメンテナンス
対象商品:
19347186

シフトケーブル交換時の新品への交換用に購入。値段の割にしっかりしていて装着後の使用も問題なし。

2020-08-17
用途:
MTBのシフトケーブル交換
対象商品:
19347186

同社のシフト用アウターケーブルに、ゆるくもタイトでもなく、ピッタリとサイズが合います。同社プラ製のキャップよりも耐久度は勝りそうです。三個一袋という中途半端な数がマイナス要素です。

2019-03-24
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
19347186

金属製のエンドキャップは精度が良くていいですね。
今回交換した内装8速変速機は、変速機側はアルミのアウターキャップが指定されていたので、アウターケーブルに付属していた樹脂製を使わずにこちらを使いました。

2018-05-27
用途:
アウターワイヤーの交換
対象商品:
19347186

シマノのシフトアウターケーブルに使いました、少し大きいですが問題なく使えました。

2018-05-05
用途:
ブレーキのアウターケーブル交換時に使用
対象商品:
19347186

特に不具合もなく、期待どおりに作用しています。コスパも普通だと思います。

2019-02-14
用途:
自転車のパーツ交換
対象商品:
19347186

価格以上のクオリティで、大変満足しました。
次も購入したいと思い。

2019-01-18
用途:
自転車
対象商品:
19347186

古いロードバイクに使用しました。全く問題ありません。

2017-08-06
用途:
自転車の消耗品として利用
対象商品:
19347186

自転車(MTB)の消耗品として利用しました。値段も安く問題ありません。また購入したいと思います。

2016-03-12
用途:
自転車整備
対象商品:
41440113

変速機メーカーの樹脂キャップは割れるので、こちらのほうが好きです。

2023-02-03
用途:
自転車のメンテナンス作業
対象商品:
19347186

先日、シフトケーブル交換した時にアウターキャップも交換しましたが、少し小さめなのでシフトガイドで遊びがあります。劣化しにくいとは思いますが、プラスチック製の方が
良かったかな?

2016-02-17
用途:
シフトのアウター交換時に
対象商品:
41440113

大変満足ですが、3つなら4つの方がありがたい。
必ず偶数で使うので。

2015-07-15
用途:
メンテナンス
対象商品:
41440113

シフトチェンジがもどかしくなってきたので原因を探った結果、プラスチックが使われていたところを金属製に交換してみようと思い、購入しました。シフトチェンジが安定すれば良いのですが・・

2014-04-20
用途:
通勤用の自転車整備に
対象商品:
41440113

安いので買い置きしています。
アウターケーブルには2個使うので、この部品は多めにストックしておけばいざという時も安心。

サイズも均等だし簡単にペンチでカシメる事が出来るのが気に入っています

2014-03-12
用途:
アウター交換時使用
対象商品:
41440113

ばらで買うより圧倒的に単価が安い。個人使いなので多分一生持つ。

2014-02-26
用途:
リアディレイラーのアウター用
対象商品:
41440113

プラスチックのだとキャップが割れやすいRD側に使っています。
シフト用でアルミのキャップが安くて良いです。

2014-12-05
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
41440113

問題の無い商品です