充電制御車用バッテリー circla(サークラ)のレビュー

平均満足度 4.62 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
6,298 / 税込 6,928
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-26
用途:
自動車整備用

軽トラのバッテリーですが、5年使用でやや弱くなった感じ。
モノタロウで購入したバッテリーテスターでチェックしたら、「replace」判定となり新規購入しました。
以前、ネット購入したバッテリーが2年半前の古いものが送られてきたことがあり、これに懲りて今回はモノタロウなら間違いないだろうと注文。
なんと、製造2週間後の真新しいものが到着して感激。
装着してさすが新品、エンジンのかかりもスムーズ。
改めてモノタロウバッテリーテスターで確認したら、当然ながら
「Good battery」判定。
価格もお値打ちで助かりました。
バッテリーもモノタロウですね。

2023-11-01
用途:
自家用車の旧バッテリーと入替え。
対象商品:
41449922

注文後の対応良く、商品も思い通りの物で大変満足して使用しています。

2022-08-08
用途:
バッテリー交換するとき
対象商品:
41449922

特にありません
手をよごさず、ちからをつかわず、らくにこうかんできた

1人が参考にしています
有限会社川口ブロック工業 様2021-02-13
用途:
ハイブリッド車のバッテリー交換。
対象商品:
41449922

充電制御用バッテリーの使用状態が分かりませんが、通常に使えて満足してます。

中村商会 様2020-04-05
用途:
バッテリー交換
対象商品:
41449913

今のアイドリングストップ付車両に取り付け 一か月少し使用問題なく走行している パナソニックさんのバッテリーだから問題ないと思います 耐久性はこれからです 毎日乗っている車なので通勤の朝晩と休日のドライブくらいの使用なので4年~5年位と思っています

2020-01-09
用途:
軽自動車です。
対象商品:
41449913

いつもパナソニック バッテリーを使っています、寒い時も確実にエンジンの始動します。

オートバイ工房ぶいぶいEg共和国 様2019-04-17
用途:
自家用乗用車のトラブル対応
対象商品:
41449965

ある日突然、バッテリーが弱りセルが回らなくなってしまいましたのでバッテリー交換をと言う事で適合を調べ、製造メーカーからこの製品に決めました。
製品のシリーズはいくつかあるけれど、どれがどうなのかはちょっと判りにくかったけれど、価格帯とかからこれが標準的な物ではないかと思いました。
あくまで実用性重視でして、特にバッテリーの性能に拘りとかはありません。ごく普通に安心して使えるのが目的です。
・・・と、これが2015年2月の話。
知り合いのバッテリー交換の依頼があって、ふと過去の購入歴を見たら既に4年経過しておりました。
その間、実に堅実に仕事をしてくれています。まだまだ全然元気です。
やっぱり、バッテリーはケチる物ではないなと思いました。
パナかGSユアサ、FBとかの銘柄が好きなので、次もその中から選びたいと思います。

2人が参考にしています
2018-07-24
用途:
発電量の少なめの旧車に使ってます。
対象商品:
41449913

発電量が少なめでも、充分に充電してくれるので助かります

3人が参考にしています
2018-01-17
用途:
自家用車用
対象商品:
41449922

安定した品質で安価なので4年に1回の割合で交換し使用しています。

2017-09-18
用途:
セルモーターが弱々しく回るので、代替えとして
対象商品:
41449922

勢い良くセルが回ります。当たり前と言えば当たり前ですが、気持ち良く回ると気持ち良いです。耐久性はどうなんだろう?

1人が参考にしています
2017-02-22
用途:
本州仕様の中古車を、寒冷地仕様に変更しました。
対象商品:
41450026

寒冷地仕様に変更するため2語購入し改造しまいたが、何のトラブルなしで快調です。

1人が参考にしています
2017-01-29
用途:
配送も早く満足
対象商品:
41449922

ヨドバシ.comなどとも購入検討しましたが、配送も早く、モノタロウで購入して正解でした。寒冷地に行っても使用しましたが性能も満足してます。

株式会社福島工業所 様2017-09-30
用途:
セカンドカーに使用
対象商品:
41449922

特に問題なく使用しています。値段が安い割のは用商品だと感じます。

株式会社ART CRAFT 様2016-10-17
用途:
古くなったバッテリーとの交換
対象商品:
41449922

使用感は、まだ使い始めたばかりですので分かりませんが、最初に送られてきたものは、液漏れが発生していて梱包の箱の外まで希硫酸が出ていました。輸送中のものか最初からそうであったのかは分かりませんが、とても迅速に交換していただき、それは良かったのですが、2度目の分も(最初の程ではありませんでしたが)液漏れを(共に注入キャップのところから)していましたので、もしかするとこのバッテリーのこの部分のパッキンに問題があるのかもしれませんし、通気用の穴から液が出やすい構造なのかもしれません。

2人が参考にしています
オオクラ 様2016-10-11
用途:
キャロル(平成23年式)のバッテリー、5年8か月使用し弱って来たので交換しました。
対象商品:
41449922

気温が少し下がってきて、エンジンのフリクションも高まる時期になってきますが、全っく動じず一発始動です。

トータル カープロデュース チャレンジ 様2017-02-06
用途:
フリードのバッテリー交換
対象商品:
41449922

とりあえず交換したから
どれくらいもつのか楽しみ
これからやね。

2015-01-13
用途:
使用頻度の少ない車輌に
対象商品:
41449922

週末に使用程度の車輌用に購入しました。今までのバッテリーだと直ぐに上がってしまいますが信頼性のある国内メーカーを選びました。まだ使用期間は短いですが性能が良さそうなので大変期待しています。

1人が参考にしています
2015-01-30
用途:
MH23 ワゴンR
対象商品:
41449913

\1000引クーポンのおかげで安くサークラが買えて満足。
目に見えてバッテリーが弱くなっての交換ではないため差を実感できないが、これで寒いシーズンも安心してカーライフを満喫できる。

2014-11-29
用途:
バッテリー交換に
対象商品:
41449922

安価ですがパナソニック製で保証もあるので安心して使用できます。
配送事故のため液漏れがありましたが、迅速に対応してもらい交換品もすぐ送ってもらえました。
今後、配送事故が無いようにお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

株式会社フジ・トレーディング 様2016-12-24
用途:
自動車
対象商品:
41449922

配送に問題有 バッテリーを天地無用の梱包とは何事ですか?
箱のなかでは液漏れしており、取り出す時に保証書はにも付着しており手に液が付きました。取扱いを改善するべき!!!!!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。