スプリングピン 波形(ステンレス)のレビュー
- 用途:
- ロングボードのフィンのロックピンの交換
- 対象商品:
- 42202176
コストパフォーマンスに優れていて
錆びに強くリペアに最高でした
- 用途:
- 僧侶の持つ錫杖の制作で、樫の木と先端と石突の金属を繋ぐ部品として使用
長さ30mmでは長すぎ、25mmでは短い。価格を上げづに27mmがほしい
- 用途:
- ホイールローダーの修理
- 対象商品:
- 42201467
小型ホイールローダーのシフトレバーに使用されている
スプリングピンが破損したため購入しました。サイズがわからないためサイズ違いのものをいくつか購入しましたが、違ったみたいです。
商品自体はしっかりとした作りです。
- 用途:
- これをデスビのカム固定ピンに流用する
- 対象商品:
- 42201923
純正ピンは無垢ピンで軸とカムの両方にガタが出る。
そのガタが点火時期を変動させてカーバッキングが出た
スピリングピンの場合軸とピンは固定できるので
ガタはカムとピンの摺動分だけで済む(要加工)
- 用途:
- トラクターのロータリーの排土板の軸抜け防止ピン
- 対象商品:
- 42202422
通常部品は、生鉄の穴無しピンを加締めて、使用しているがカシメ器具も無く良い位置でのカシメが出来ないが、スプリングピンの為、位置合わせが容易で拘束力もあり、問題なく使用しています。
- 用途:
- 車の純正部品の代替
- 対象商品:
- 42202562
車の純正部品は鉄でしたが、これはステンだったので錆対策として交換しました。1個で良かったのでバラ売りできると助かります。
- 用途:
- エアーソフトガンのメンテナンス
- 対象商品:
- 42201451
近所のホームセンターを数軒回っても目当てのサイズ見つからずモノタロウでの購入!満足の商品でした。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- オートバイ修理
- 対象商品:
- 42201275
エンジン横のチョークレバーの軸が振動でどっかに飛んでいってしまったので、純正部品として。ステンレス製なのはいい。近所のホームセンターにはないから、助かります。
- 用途:
- スクーターの整備
- 対象商品:
- 42201442
ホンダのジャイロXのパーキングレバーに2本つかってあり、これまたよく折れる!純正はステンレスではありませんので傷が入ると錆びてきてポッキン!なんです。
- 用途:
- 回転軸とエキセントリック部品との固定用として使用
- 対象商品:
- 42201957
呼び径どおりの下穴に「しっくり」とフィットし、かつ「しっかり」固定できるスプリングピンとして大変重宝している。
品質の良い商品をリーズナブルな価格で市場に提供いただいてとても感謝している。
- 用途:
- ラジコンのレストア
- 対象商品:
- 42201433
このような商品が売っているとは、思ってもいなかったので、手に入れることができて大変満足しています。精度・強度とも今までのものよりアップしました。小さな部品ですが、無くてはならない部品だと思いますので、丁寧な作りで大変満足しています。
- 用途:
- 精密機械の固定金具として購入
- 対象商品:
- 42201302
2φ14mmのサイズが欲しかったので購入しました。ただ、1個の単価だと思って買ってしまい、2個買ってしまった。1個に50本だとは思ってもいなかったので、1個使用して99本残ってしまいました。トホホー
まだ、同じ機種があるのでそれに使用します。
- 用途:
- 機械部品の修理として
- 対象商品:
- 42201582
メンテナンス時に曲げてしまったピンの打ち替えとして購入。しっかりと留ってくれました。ですが必要本数は1本・・・欲を言えばもっと少量のパックがあれば良いなと感じました。
- 用途:
- ドライブシャフトの固定用
- 対象商品:
- 42202307
スバルで生産していたサンバーは、ドライブシャフトとミッションを固定するスプリングピンが同サイズなので、購入してみました!
まだ使っていないので使用感は不明ですが、ノギスで測ったサイズはOKです!
なので、期待をこめて☆4つです。
あとは、ピン内部を介してゴミや汚れが進入しないよう、純正部品同様に両サイドをシリコンで埋めてから使ってみます。
問題がなければ、リピート予定です!