動水圧測定用水圧テスターのレビュー
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
【用途】配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
2023-02-07
- 用途:
- 水道圧の測定
- 対象商品:
- 44397665
地下水のポンプ圧力を測定するため購入しました。問題なく使用できました。動水圧だけでなく静止状態の水圧も測定できるので水漏れなどもわかって良いです。
2021-05-19
- 用途:
- シャワーヘッド交換時の水圧確認
- 対象商品:
- 44397665
シャワーヘッドを交換した際に、ウルトラファインバブル発生の推奨水圧が0.07から0.75MPaと記載があったため確認用に購入。口径が同じのため変換なしに取り付け可能だった。
水圧の確認も水量に比例して水圧がスムーズに上昇し推奨水圧以上を確認できたので、満足でした。
webでよく記載されているシャワーヘッドを外して何秒以内に何リットル貯まればOKは自分が確認した際にはNGでしたので、これで安心して使用できます。電気温水器は減圧弁が0.17MPaの型です。
1人が参考にしています
2021-04-26
- 用途:
- 水圧測定
- 対象商品:
- 44397665
圧力計を取り付けるのにシールテープを使った
給排水は管用平行ねじでフレキ管とうとつなぐ想定っぽ商品ですが
G1/2オスネジニップル 等で園芸用のコネクタにワンタッチで繋げれるようにしてみた
1人が参考にしています
2016-07-01
- 用途:
- タンクレストイレ取り付け前の水圧チェック
- 対象商品:
- 44397665
写真に写っているテスターだけだと思ったら、呼び径1/2のストリートエルボと呼び径3/8に変換するブッシングが付属していました。別途購入してましたので無駄になってしまいました。
タンクレストイレは種類にもよりますが0.05~0.1Mpa程度を測定しないといけないため、0.01刻みの目盛りがGood。バッチリ水圧が測れました。
3人が参考にしています