ポロシャツ 防臭 プラチナナノ粒子加工 半袖のレビュー
「男前は臭わない!」プレミアム・マテリアル「白金ナノ粒子」加工の、汗臭くならない「制菌加工」ポロシャツ!白金ナノパワーで従来品を圧倒する制菌作用。一般用途SEKオレンジマークを取得。防臭作用も抜群で長時間の作業後の臭いも大幅に抑制します。大量の汗も素早く吸収、発散し温度をコントロールし夏・冬問わず快適。抗酸化。活性酸素を抑制し、皮膚や他衣類への酸化や腐食を緩和します。速乾。汗によるべたつきやまとわりを抑えて洗濯後の乾燥も早い!
NGOフェニックス救援隊 様2021-08-13
- 用途:
- 普段着に
- 対象商品:
- 45500856
汗かくような暑い日に最適。ゆったり目で通気性もよく速乾性もある。防臭効果で汗臭さも軽減してくれているようです。クールビズの出勤にも使っています。
首筋のロゴが大きく目立ちますが、何回か洗ったら浮いてきて簡単に取れました。
白だと乳首が少々透けるので、気になる方は濃い色を選ぶとよいと思います。
2人が参考にしています
2021-07-18
- 用途:
- 夏場の仕事着
- 対象商品:
- 45500831
首元に貼り付いたタグの大きさと、タグの大きさが外から見て分かってしまいそうなところが気にはなるものの、値段を考えれば十分満足できる品質です。
大谷モータース 様2020-10-02
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 45500795
とても着心地が良いです。
臭いも気になりません。
消臭効果も良いと思います。
期待を込めて3枚購入しましたが、裏切らなかったです。
1人が参考にしています
2020-06-08
- 用途:
- 清掃作業時
- 対象商品:
- 45500847
夏季のみ制服規定がなく、無地の淡い色のポロシャツかティシャツという制限のみなので選びました。まだ一度短時間の使用ですが、肌触りなど使い心地は良いです。何度も洗濯したのちに宣伝された効果が持続するかどうかは不明です。週3日ひと夏の使用に耐えれば十分だと思っています。
1人が参考にしています
2020-07-17
- 用途:
- 造園の仕事用として。
これからもっと暑くなる時期用に買いました
長袖は以前買ってとても着やすかったので半袖も買いました
身長178cm体重63kgでLLを買いましたが大きすぎす小さすぎずでジャストてした
2019-06-20
- 用途:
- 通常作業
- 対象商品:
- 45500795
背中のタグの下にプリントされているmonotarouのロゴがベタベタして気持ち悪い。その他の点は大変素晴らしい。ホームセンターで売っている類似商品と同等の品質でありながら、買いやすい値段に設定されている。納期も当日発送されており文句ない。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。