錆止めスプレーのレビュー

平均満足度 4.20 (432件のレビュー)
商品レビューを投稿する
錆止めスプレー モノタロウ
モノタロウ
519 / 税込 571
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。 【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
432件中 281~300件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-08-29
用途:
溶接後の保護に
対象商品:
45522346

シルバーを入手しましたが、溶接後の保護に塗布、安価でとても使い勝手が良いです。

岡田鉄工株式会社 様2017-10-27
用途:
小物の塗装作業
対象商品:
45522337

とても滑らかに塗装が出来て良いです。
乾きが若干遅いような感じですが許容範囲。

2023-11-04
用途:
自転車の錆対策。
対象商品:
45522346

1度スプレーしただけだと塗りむらがあったので2度塗りしました。耐久性はまだわかりません。

1人が参考にしています
2017-06-21
用途:
ポンプ設備のメンテナンス時に使用
対象商品:
45522346

使い切りでの使用になりますが もう少し容量の多いものがあれば
広範囲に対応できて良いのですが。。。

2017-10-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45522346

コンバイン(4条刈り)の足回りに使用しています。2本あれば完全に塗布可能です。金額も手頃で重宝しています。

2023-12-11
用途:
スチールホイールの下塗り
対象商品:
45522346

下塗りののりがよく使いやすい、モノタロウのスプレーの
塗料のように、後だれしない。
ただ価格が、塗料に比べて価格が高すぎる。

2020-05-29
用途:
軽作業
対象商品:
45522346

値段が安いのでこんなものでしょう。スプレーノズルを工夫して欲しい。

2018-12-12
用途:
塗装作業
対象商品:
45522346

単管パイプ車庫のクランプに使用。防錆性の効果確認はは数年後?

2017-10-02
用途:
錆止め
対象商品:
45522346

適当に噴いていると多少、液垂れは見られるものの許容範囲内。市販のものと大差無いので次回は、まとめ買いしようかとも思っております。

佐藤 商事 様2023-11-18
用途:
フェンスの塗装
対象商品:
45522346

一回で即座に使い切らないとノズル詰まりを起こす。
この辺は不満ですね。

MonotaROからの回答

ご使用後に容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてから蓋をして頂くとノズル詰まりが防止できますのでお試しください。

有限会社博商事 様2023-11-02
用途:
塗装作業
対象商品:
45522346

スプレー口が詰まる。塗料の残があるのにかなりの確率でスプレー出来なくなる。
使用後はひっくり返して保管していれば、今のところ大丈夫そう

MonotaROからの回答

使用後に容器を逆さにして2秒程度空吹きし、良くノズル口を拭いてから保管して下さい。

2019-02-10
用途:
下地塗装
対象商品:
45522337

噴射は、良いです。
もう少し安くなれば、助かります。

2017-06-07
用途:
車の床下部品の防錆、下地処理
対象商品:
45522346

低価格なので、ラッカースプレー塗料ぐらいにしか思わなかったが、ジンクスプレーまではいかないが、しっかり塗膜が出来ます。ジンクスプレーの約半分の価格でこのクオリティーなのでこれからこれを下地処理として使いたいと思います。経年防錆効果は時が経たないとわかりません。

2017-05-26
用途:
自動車のフレームの錆止め
対象商品:
45522346

最後まで中身が出てくれるかが心配だったが5本使用したけど全て使い切れた。価格に満足!後は耐久性がどうかはこれからの確認。冬期はゲレンデ通いに使用する車なので毎年、春に下回りを防錆塗装するので。

1人が参考にしています
2017-10-07
用途:
建築現場でも溶接部分の錆び止めに
対象商品:
45522337

内容的には文句ないのですが
もう少し安いと気楽に買えます

鈴木ブドウ園 様2019-01-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
45522337

この価格で簡単に錆止め塗装ができるなら満足でしょう。
今後も使用します。

株式会社中央測量 様2019-11-26
用途:
自動車・農機具等
対象商品:
45522346

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

2018-11-14
用途:
塗装
対象商品:
45522346

とくにもんだいなくしようできています。・・・・・・

B.T.Nine 様2017-04-06
用途:
クルマのボディさび止め
対象商品:
45522346

部材のサビを落とした後に本品を吹き付けることで
さび止めとプライマーの代わりにしています。
白いクルマなので「ねずみ色」を採用しました。
その上にパテを盛り付けても密着しました。
今のところはがれ一切ありません。
値段も安いので、広い面積に塗っても安価に仕上がります。

2人が参考にしています
松山ラボ 様2023-04-16
用途:
車体のさびた部分とさび止めに使用
対象商品:
45522337

・とにかく、薄くスプレーしないと「「たれ」が生じます。乾きが悪く3回ぐらいに重ね塗りをして、やっと塗れた感じで乾くのに時間が掛かりすぎます。乾きが早く、「たれ」ずらい
商品をお願い致します。