錆止めスプレーのレビュー

平均満足度 4.20 (432件のレビュー)
商品レビューを投稿する
錆止めスプレー モノタロウ
モノタロウ
519 / 税込 571
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。 【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
432件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
合資会社心和 様2022-07-14
用途:
高所作業や手の入りにくい場所への塗装
対象商品:
45522346

市販の錆止めスプレーと遜色なく使用できます。
狭い場所の手塗り作業は大変ですが、このスプレーなら筆の届かない
部分にまで塗れました。グレーの方を購入しましたが、少し明るめのグレーです。

2022-07-11
用途:
牛柵の防錆
対象商品:
45522346

牛柵の防錆で使用。ハケで塗るタイプと違い、気付いた時にすぐにスプレー塗布でき重宝しています。コスパはいいので、状況を見てリピート注文したいと思います。

2022-06-27
用途:
耕運機のメンテナンス
対象商品:
45522337

錆止めの効果はこれからだと思いますが、使い勝手はとても良いです。多分、効果も期待できます。

2023-06-08
用途:
単管パイプの塗装に
対象商品:
45522337

単管パイプを使用した工作をよくしてます。
使用前に、錆止め、塗装しています。

2022-07-18
用途:
DIYで鉄部塗装
対象商品:
45522346

とても使い易く、ノズル詰まりも無く快適に使えてコスパ最高です。

2023-03-01
用途:
錆止め
対象商品:
45522346

開封直後は塗り上がり、乾き具合とも満足できる。
しかし、開封後時間が経過したものをスプレーすると、ノズルが詰まっていることが多いので、その点改善を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

使用後は逆さにして2秒くらい空吹きをして頂き、噴出口をよく拭いて下さい。ノズルの詰まり防止になります。

2022-06-08
用途:
鉄部の錆止め
対象商品:
45522346

錆びやすい場所に使用しました。乾きも早く上塗りもしやすいので使用上では問題無いと思います。効果についてはこれから検証していくので何とも言えませんが、利きそうなイメージです。

2022-05-28
用途:
黒皮鉄板の塗装の下地として使用しました
対象商品:
45522337

とても良いです。乾きも即効性がありとても綺麗に仕上がります。
作業中に足りなくなり、他社の商品を購入しましたが、比にならず再度購入した次第です。

2022-03-06
用途:
鉄製の機械の保護
対象商品:
45522346

海のそばの工場の為、あらゆる鉄製の機械や工具に使用しています。非常に塗膜が長持ちなため、数年放置しても
サビが出ないです。また塗りむらが無いので見た目もキレイです。すでにサビている上からでも塗装出来、それ以上
サビないという効果もあります。とても満足しています。

2人が参考にしています
島屋クリーニング 様2022-07-15
用途:
塗装作業の下準備として使用
対象商品:
45522346

塗装のノリも良く上塗りの塗料が綺麗に塗装できとても良いです。

2023-06-03
用途:
溶接後のさび止めに
対象商品:
45522346

農機具の補修などで溶接した部分のさび止めに使っています。

2022-05-19
用途:
自転車の塗装を兼ねて
対象商品:
45522346

自転車の錆止めに使用しました。
カラーリングも兼ねることができて便利でした。

コスモソリューション 様2022-04-07
用途:
錆止め
対象商品:
45522346

トタン板やフェンスの支柱などの錆止め用として使っています。スプレー式なので作業も簡単です。

2023-08-13
用途:
鉄製品の加工時
対象商品:
45522337

乾燥時間も短く、コストパフォーマンスも良いので沢山使えます。これからも使用していきたいと思います。

e工場ドットコム 様2022-06-02
用途:
鉄材の加工後の錆び止めに
対象商品:
45522346

鉄材の加工後に塗りますが、スプレーなので細部に塗料が届いて便利です。

グラッツェ ミレ 様2023-07-24
用途:
さび止めとして
対象商品:
45522346

問題なく使えました、次回も購入しようかと思います。

2022-02-07
用途:
溶接後の補修
対象商品:
45522337

価格も安い
色の違いもなくちょうどよい
乾きも早いのでリピートしています。

理数系プロ家庭教師 様2022-01-24
用途:
自動車マフラーの再塗装に使用
対象商品:
45522346

スバルプレオに乗っています。現プレオではなく、本来のスバル製プレオの方です。
この車種はマフラーが弱く、凄く錆びて穴が開きやすい。
だいたい新車から10万キロ走行したら、危ないです。
穴あき個所をパテで埋めて、耐熱スプレーをかけて、その上からこのスプレーを塗りました。
今のところ、うまく機能しているようで、マフラーは快調です。
穴が開く前に、先に処置しておくと、良いでしょうね。
塗る際には、よくマフラー全体の汚れを落としてから、吹き付けるのが良いです。
汚れがあると、密着しにくいので効果が半減します。
あと10万キロ効果が続くことを期待しています。

有限会社青木鉄工 様2022-02-25
用途:
ほんの少しの錆止め塗布時
対象商品:
45522346

何しろ安い。乾き具合も早く、少量の塗布には時間短縮にもなります。

2023-03-30
用途:
重機溶接作業後のさび止め
対象商品:
45522346

価格は満足、但し乾きが遅く現場で短時間に上塗りまで行いたい場合は不向き。

1人が参考にしています