ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックス
不二ラテックス
189 / 税込 208
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-05
用途:
グライダーのデサマライザーに使用
対象商品:
45929624

5個購入してテストしてみました。
ほぼ、ばらつき無く動作しました。

1人が参考にしています
2019-06-12
用途:
ハンドランチグライダーのデサマとして使用
対象商品:
45929554

性能のバラツキもなく安定して使えます。あと少し小型化出来れば使用範囲が広がるのですがね

1人が参考にしています
密蔵院 様2018-05-06
用途:
プラレール 峠のドライブの交換部品として
対象商品:
45929527

モジュール0.6をようやく見つけました。ギヤのみ引き抜いてセンター穴径を調整(拡大)して圧入しました。一般のギア(モジュール0.5)と違ってモジュールが合っているので、調子良く動いています。有難うございました。

2017-07-01
用途:
模型飛行機のデサマ用及びエレベータ制御用タイマーに使用
対象商品:
45929606

出力軸に0.8~1.0mmのピアノ線を差し込むので出力軸の長さが足りないので、アルミ製のブッシュ(内径2.5mm 外径3.5mm 長さ4.5mm)を圧入して長さを長くして使用している。
ブッシュを不要にして使い易くするために、出力軸をもう2mm長くして欲しい。

2016-05-03
用途:
模型飛行機のデサマ用のタイマーとして使用
対象商品:
45929554

模型飛行機のデサマ用のタイマーとして使用しています。
以前線香を使っていましたが、このロータリーダンパーを使ってから大変セットが楽になりました。
粘度はいろいろ試しましたが、この400がGoodです。
仲間にも教えてあげました。みんな重宝して使っています。
これからも引き続き取扱いをお願いします。

3人が参考にしています