ラチェット式ギヤプーラーのレビュー

平均満足度 3.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラチェット式ギヤプーラー ノーブランド
ノーブランド
   
このギヤプーラーは、爪と本体部分の脱着がワンタッチで行うことができます。 さらに爪の根元がキヤ状に、本体取り付け部が板ばねになっているために、爪の角度を対象物に合わせて保持することができます。 今までのギヤプーラーは、爪がだらしなく垂れ下がってしまいがちでしたが、このラチェット式ギヤプーラーならそんなこともなく、しっかりと対象物をホールドします。 用途に合わせて2t・5t・7tの3タイプからお選び下さい。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-18
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
45537922

3本爪にも2本爪にも使用できます。爪が外せる。
手で押さえなくてもラチェット式に固定できます。外れないように気を遣わなくても便利です。

2021-09-14
用途:
自走式草刈り機のタイヤ交換
対象商品:
45537931

某自走式草刈り機のタイヤチューブを交換しようとしましたが
簡単に外れずどうしたのものかと考えた挙句この商品にいきつきました。タイヤホイールの
リム径が150mm。プロ用のものを購入するには対価がと思いましてダメもとで購入しまた。結果は大正解でした
今後使用する機会はないと思いますが手元にあるだけで安心感はあります。他の方は強度云々を言われていましたがそのような仕様でしたらそれなりの商品を購入するべきです。

2021-09-15
用途:
自走式草刈り機のタイヤ交換
対象商品:
45537931

タイヤホイールの取り外しのため購入しました。直径が15cmでしたのでこの商品にしました。無理な力をかけなければノーブランドでも十分でした。素人なりの取り扱いなので価格が安いのは助かります。

工房あんぐる 様2016-08-23
用途:
機械のOH
対象商品:
45537922

ラチェットがもう少し細かいと使いやすい。

自由業 様2015-05-14
用途:
旧車用
対象商品:
45537947

10”ホイールハブ外し用に購入。1個あれば十分です。
で、使い勝手はラチェット式なのでとても良いです。

岡田環境コンサルタント 様2018-12-21
用途:
フランジ、プーリー、ベアリングの交換時に使用。
対象商品:
45537922

強度が足らず、破損してしまいました。材料の強度を増してほしい。

2017-07-24
用途:
ホイールベアリングの取り外し
対象商品:
45537922

ひっかけ爪が2本と3本が付け替え可能で便利でしたが、構造的には弱いようで黒い基部が割れてしまいました。
2本、3本の兼用部のためもう使えません。
次は固定式を買おうと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-08-31
用途:
コンバイン修理
対象商品:
45537931

価格が適当で満足している。

2人が参考にしています
2013-11-04
用途:
電動機(100V150W)の軸受け交換のため
対象商品:
45537931

三点式は垂直使用時に適していますがラチェット式のため水平方向でも難なく使用でき使い勝手は良好でした。

1人が参考にしています