ハーネス オーディオ接続用のレビュー
- 用途:
- 社外のステレオ取り付け
- 対象商品:
- 75998456
使いやすい これからも購入すると思います 50個位買いましたが問題ないです・・1個だけ付属品が入っていないことがありましたが使用しないものでしたので問題ありませんでした クーポンって本当に当たるのですか??
- 用途:
- オーディオの取り換え
- 対象商品:
- 46807957
付いていた純正オーディオが、壊れたので外品のオーディオに取り換えする為に購入。接続も簡単で分かりやすく便利な商品です。
- 用途:
- 社外ナビ・オーディオ取り付け
- 対象商品:
- 46807966
配線1本1本にタグがあり、多少色弱な私には大変使いやすいです 価格にも満足です 他にもナビの車速・バック信号等のサービスカプラーも製作・販売していただける事を期待
- 用途:
- 日産車へのオーディオ取り付け時
- 対象商品:
- 75998483
オーディオ・ナビ等の取り付けをしている自動車電装整備資格を持った整備店です。
トヨタ用・ホンダ用等各メーカーのハーネスを購入して使用してみましたが、全般的にカプラーハウジングの作りが甘く接続時にグラつきや
ロック位置まで強く押し込まないと入らない等の事象があります。また、ターミナルカシメ部分も甘く、強く引っ張ったわけではないのにケーブルが抜けてしまいます。
結線前に仮接続して確認をしていますが、その際にもターミナル同士が平行に結合しない感覚があります。仮接続から再度分離して確認すると、
ハウジングに押し込む際にできたと思われる線傷がついていたり、圧着端子が曲がっていたりねじれていたりしています。これは、ハウジング内部に嵌まっている圧着端子の
遊びが大きかったり、圧着端子が正確な位置に保持されていない、確実に圧着端子を保持できていないことが原因と思われます。何回もカプラーを脱着すると
端子の変形や折損・抜け等が起きる可能性もあります。
今回こちらの商品を利用してオーディオを取付した所、ラジオが全く受信でき無かったことから車両側アンテナの点検・オーディオ本体の点検をしました。
その結果、同梱されているラジオアンテナ変換ケーブルが内部ショートしていることがテスターにて点検して判明しました。急遽取り寄せた国内メーカーの
ラジオアンテナ変換ケーブルにて確認した所、ラジオの受信が可能になりました。
アンテナケーブルの圧着端子部分を隙間から目視確認した所、シールドアースの部分がはみ出ておりました。内部ショートは目視での判断が出来ませんので困ります。
また、ラジオアンテナのショートでデッキ側が破損・故障する可能性は低いと思われますが、デッキの本体アース不良等と併発した場合は本体の破損も十分に考えられます。
特にAVN一体機の場合は、チューナー部(地デジとラジオ)の電源供給が一体構成の機種は地デジチューナー・アンプ回路の破損にもつながります。
合わせて、車両側コネクタとの接続が非常にきつく、相当な力で勘合させないと「カチッ」とロック音がしませんでした。この事からも、カプラーの寸法がきちんとできていない事が
考えられます。
圧着端子のカシメ不良などは走行中の振動などで抜けてしまうことも考えられ、ショートや焼損等の重大なトラブルにもつながりますし、電源端子は接触不良からの発熱・発火・溶損など
非常に危険な状況になることもあります。
分解して不良箇所の確認をしてみたいのですが、代品の出荷と不具合品の回収をするとの事で、迅速にご対応いただけましたので、不具合品の検証は当店ではできませんでした。
今後はより良い製品へ改良して頂けることを願います。
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます
- 用途:
- 純正ラジオとMDステレオとの入れ替えに使用
- 対象商品:
- 75998456
作業車の純正ラジオをステレオに入れ替えるのに購入。価格が安いので不安でしたが、詳細な説明書が付いていたので、すんなり交換出来ました。