ウインドウォッシャー液 撥水タイプのレビュー
- 用途:
- 通勤車への補充(リピート)
- 対象商品:
- 46829937
安価な撥水タイプのウォッシャー液として撥水効果は星4つです。
通常は3倍希釈
冬季2倍希釈で使っています。
凍結温度(℃)-35(原液) 、 -12(2倍希釈)、 -7(3倍希釈)
と説明文にありますが、気温-1℃の屋外駐車時、
ウオッシャータンク内での凍結はありませんが
噴射した途端、シャーベット状になり、ガラス面で凍結・貼り付きます。
原液使用は試していませんが、解氷効果は期待出来ないので星1です。
先日の15%オフの日に、数点の商品と一緒に購入しました。
こちらのレビューで【到着時の液漏れ】のコメントがありますが
今回、他の商品とは別梱包の二個口として届き、
天地無用のステッカーが貼られていました。
出荷元としての配慮と責任は果たしており、
前回までの、一まとめでの発送からの改善が認められ
星5つです。
後は、輸送・配送業者の問題だと思います。
- 用途:
- 長年愛用してましたが廃盤
長年愛用してましたが廃盤なりました。
代替品が12本パッケージしか無いのは不親切
モノタロウブランド以外で探すしか無いようです。
- 用途:
- 社用車の点検時に
- 対象商品:
- 46829937
他社製品より安価で、使用した限りでは性能的に差が無いと感じます。
袋容器の製品もあればゴミを減らせてより良いと思いました。
- 用途:
- 普段、使用している軽自動車に初めて使ってみました。
- 対象商品:
- 46829937
正直なところ代金調整をして送料無料にする為に購入。
普段使用している軽自動車に初めて使用。
その後、数度の雨。
その効果を初めて知りました。
古いウオシャー液が残っていたのかもしれません。
良いと思います。
- 用途:
- 普段使いに
- 対象商品:
- 46829937
普段使わないウォッシャー液ですが、雨の日にこのウォッシャー液をやる様になってから水弾きが持続する様になりました。今ではリピート購入してます。
- 用途:
- ブランド品からの変更
- 対象商品:
- 46829937
有名なオレンジ色や緑色の商品からの変更です。
特に可もなく不可もなし。お値段が安いので助かっています。
下地にハイブリッドストロングを塗ってますが、撥水効果も問題なしです
- 用途:
- いつもは量販店で類似系のものをかっていましたが、
- 対象商品:
- 46829937
何より安くて弾きもいいので買ってよかったです。量販店は、値上げの波に押されて結構高くなりつつあるけいこうです。今後は買い物ついでに買いたいとおもいます。
- 用途:
- 愛車の整備作業にて使用。
- 対象商品:
- 46829937
梅雨が明けたと思ったら最近はまた雨が多くて撥水ワイパーだけでは心もとないと思い購入させて頂きました。
使用した感想は撥水ワイパーを使用している状態ですと窓ガラス全体にうまくなじまないような気がしました。
それでも無いよりは有難いので使用しています。
- 用途:
- 工作
- 対象商品:
- 46829937
仕事用の車の手入れに使ってます。
お客様をお乗せすることが多いため足回りやダッシュボードを磨いてます。
手軽でコスパも良く助かります。
- 用途:
- 車のウインド撥水
- 対象商品:
- 46829937
撥水液塗り込みをやつていましたが手間がかかっていました。こんな便利な物があつたとは、もう塗り込み作業とはおさらばです。楽ちん
- 用途:
- 車のウインドウォッシャー液として。
- 対象商品:
- 46829937
前に使っていた物が販売終了となったので使用し始めました。
前に使っていた物よりも安価で性能も私の使った感じでは全く遜色ありませんでした。
3倍近くまで希釈して使用していますがちゃんと撥水してくれます。
すでに数回リピート買いしています。