センサー付ライト LEDのレビュー
- 用途:
- 夜間の通路の灯り
- 対象商品:
- 47835794
再購入
単二電池を3本使用わりと長持ちしているが、重さがあるので取り付ける場所は限られる
夜間の通路の灯りにセンサーライトで使用
明るさもありセンサーの反応も良い
- 用途:
- 階段の照明
- 対象商品:
- 47835794
電源の無い通路、階段に置くだけで足元が照らされ安全度が増した。センサー付きなので間隔をあけ複数置けば言うことなし。
- 用途:
- 廊下、勝手口の自動照明
- 対象商品:
- 47835794
蛍光灯風で実は両端にLEDがあるだけと知った時はやられたと思いました。しかも単2と今となってはややレアな企画。使って半年、電池交換もせず普通に作動している。感度もまあまあ、明るい時は点かないのもよくできている。使い込むほどに評価アップ。
- 用途:
- 内装用
- 対象商品:
- 47835794
センサーの感度が良く、点灯時間もちょうど良いと思います。明るさも必要十分なレベルだと思います。
ただ、受け具から簡単に外れやすく、軽く当たっただけで落下してしまいます。何度か肝を冷やしましたが、壊れなかったので耐久性は◎ですね。
- 用途:
- 自宅の納戸での使用
- 対象商品:
- 47835794
自宅の納戸やロフト部、天井裏には照明設備がないので重宝しています。懐中電灯など照明設備を準備する手間が省けて大助かりです。
- 用途:
- ピット内の足元を照らす作業
- 対象商品:
- 47835794
購入後、明るい場所ではセンサーが反応せず、不良品かと思いました
説明書を良く読んで、始めて暗い場所でしかセンサーが反応しないことが分かり動作を確認できました。
商品ページに「暗い場所でのみ」人に反応など、もう少し具体的に記述してあると理解できるかと思いました。
それから、センサーの反応距離がもう少し遠くても感知するとさらに良い商品ですね
- 用途:
- クローゼットに。
思ってたより、明るいく良かったです。単2電池x3使用で当然ですが重たいですね。
- 用途:
- 玄関のカギを照らす!
- 対象商品:
- 47835794
天井付近に設置し、鍵穴を照らしています。すっごく明るい!というほどではありませんが、全く問題ない程度には照らしてくれています。この値段で、この明るさは満足です。今のところ、センサーも問題なく作動しています!
- 用途:
- 廊下に補助照明として、取りつけました。
- 対象商品:
- 47835794
夜間、人を感知して自動点灯するのでスイッチ操作なしで安全です。
電池式なので、急な停電でも安心です。
- 用途:
- 自宅の階段で非常時の照明
- 対象商品:
- 47835794
停電時に非常照明として使用してます。階段の降り場や玄関の踊り場に設置しています。非常時以外にも照明として使用でき便利です。
- 用途:
- 暗い通路の照明に使用
- 対象商品:
- 47835794
直接電源が取れない場所の通路に設置しました。人が近づいたのを感知して照明が付くので大変重宝していますが、点灯時間の調整ができれば星五でしょうか。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の課題として検討いたします。
- 用途:
- 車庫出入りの照明として
- 対象商品:
- 47835794
センサー方向を変えられるのは非常に嬉しかったのですが、センサー反応感度がいまいちです(2~3m程度)。単3電池かと思ってたら単2電池3本だった。そのせいもあるのか明るさは期待以上でした。
- 用途:
- 屋外の玄関灯
- 対象商品:
- 47835794
電池式なので、コンセントがなくて、太陽光が当たらない場所、例えば軒下の玄関灯として使える。夜間にドアの鍵穴がわからなくなることもなくなる。コンパクトで取り付けも簡単。
- 用途:
- 倉庫出入り口のひさしに(夜間用)
- 対象商品:
- 47835794
人感センサーの向きを変えられるので便利。もう少し明るければもっといいかも。でも必要十分です。(2mちょっとの高さのひさしに付けて下向きに明かりを向け、ドアの鍵穴の確認には問題ない明るさです。)