シリコーンコーティング剤のレビュー

平均満足度 4.15 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンコーティング剤 信越化学工業
信越化学工業
3,398 / 税込 3,738
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。 【用途】コーティング
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社伊原塗装 様2025-06-30
用途:
現場用

現場の材料として購入、シリコン材としてはこの製品が一番だと思います。

株式会社全日本検査技術 様2023-09-22
用途:
車の樹脂部分のコート
対象商品:
48901903

車の樹脂部分に刷毛で薄く塗ると黒さが際立ち綺麗にみえます。
コートする前にメラミンスポンジで白化した部分を削ると効果的です。
本来の使い方では無いかもしれませんが、お勧めですので是非試して下さい。

14人が参考にしています
平野自動車株式会社 様2022-12-22
用途:
タイヤショベルの除雪の為バケツの内側に使用しています。
対象商品:
48901903

バケツの内側に使用すると、雪が付着せず全て落ちるので、又、ロータリー除雪機の
シュウターの内側全体に使用しています、滑りが最高です。

7人が参考にしています
ロハス長野 様2023-03-19
用途:
塗装作業
対象商品:
48901903

扱いやすいと感じるし、乾燥も早いので作業的には楽。

4人が参考にしています
ゴルフ工房ゴルファーズ ティーグランド 様2022-08-21
用途:
機械メンテ
対象商品:
48901903

臭いがきつめですね。でも使用した後の結果は良好でした

2人が参考にしています
2020-05-25
用途:
モルタル塗装時の防水で使用
対象商品:
48901903

透明で乾きが早いです 二度塗りが容易でした。雨合羽にも使用してみようと想います

8人が参考にしています
2019-10-21
用途:
防水工事に使用いたしました
対象商品:
48901903

科学薬品の臭いはあまり気になりません 作業しやすいです 乾きが早い 夏は扱いが難しいかも 防水効果もOKです 作業には人体への付着の注意が必要 良い製品だと思います 数年経過ご確認いたします。

4人が参考にしています
株式会社ケーエスラボラトリー 様2019-04-26
用途:
基板コーティング
対象商品:
48901903

いつも使用させていただいております。
粘土が低いので使いやすいです。

5人が参考にしています
1961 様2019-05-18
用途:
KF96施工後の仕上げにと考えて
対象商品:
48901903

ん~あまり変わりなかったかも、KF96の方がお安いのでそちらで充分かもです。
スバルXV、バイク複数台に使ってます。

9人が参考にしています
2018-09-26
用途:
塗装の艶出し、その他防水
対象商品:
48901903

ゴルフシューズ、スニーカーの防水として試しにスプレーしてみたところ
思いのほか水を弾き水玉がコロコロ転がりました、後でレインウェアにも試そうと思ってます。

2人が参考にしています
2018-03-09
用途:
マザーボードや電子回路基板の防水撥水加工
対象商品:
48901903

水冷PC作成のために使用してみました。マザーボードのスロット端子部をマスキングで養生して、スプレーガンで吹き付けて防水基板にしてみました。これがこの製品の本来の使用用途らしいです。

10人が参考にしています
鰻重 様2018-05-28
用途:
テントの生地に
対象商品:
48901903

撥水加工に使いました。
揮発が早く霧吹きで使いましたが、粘度が少し高いので霧吹きでは綺麗に吹けませんでした。
スプレーガンなら使えるのかもしれません。

5人が参考にしています
ev 様2018-02-22
用途:
塗装剤に混ぜた
対象商品:
48901903

艶が出てキレイになったので良かった。すべりも良かった!キレイになったので良かった

2017-09-29
用途:
撥水剤として
対象商品:
48901903

バイク用のカッパやグローブ、ブーツ、塗装面などに使用してます。なかなか撥水力があり重宝してます。液を注ぐときに周りに漏れやすいのは改良して欲しい点です。

2人が参考にしています
2017-07-27
用途:
ボディーコーティング
対象商品:
48901903

車、バイクのコーティングに使用しています。
光沢も出ますし水弾きもいいです。

6人が参考にしています
大和ホーム 様2019-09-12
用途:
キャンプ用テント

使用者の答え
コールマンテントに使用考えている方、この商品を使用するとテントが使用不能になります。お勧めできません。メーカー指定をお勧めします。

1人が参考にしています
2019-03-05
用途:
艶出しのつもりで…
対象商品:
48901903

シリコーンオイルのkf96と間違って購入して車を磨くという大きな過ちを…
塗装面が荒れ酷い状況になってしまいました
缶のデザインが同じなので購入の際には細心の注意が必要です

11人が参考にしています
2015-03-30
用途:
浴室内全体コーティングに
対象商品:
48901903

コーティング屋ではありませんが他社コーティング剤より撥水性、耐久性に優れていました。清掃後乾燥させた浴室内に塗布しますと面白いくらい撥水します。カビ、汚れなど発生しにくくなりますので、掃除が楽になりした。あと、タイル、金属、ガラスより浸透する素材(目地モルタル等)のほうが耐久性があります。

21人が参考にしています
2017-10-10
用途:
防錆塗料として使用
対象商品:
48901903

トルエン含有なので、塗布面の塗装や表面を選ぶ必要あり

13人が参考にしています
株式会社ARC 様2017-05-22
用途:
車の撥水
対象商品:
48901903

自車の無塗装プラスチック部分の撥水目的で購入。黒が引き締まります。

4人が参考にしています