合成ゴム系接着剤 TB1521Bのレビュー
- 用途:
- シートの破れ、穴あきの修理
バイクのシートの穴あきに使用、見た目ポコッと出ましたが、使用には全く問題ありません シート張替えするまでの大きな傷ではなかったので安く済みました。
- 用途:
- ゴムの接着
- 対象商品:
- 48862895
EPDMゴムとポリカーボネートの接着に使いましたが、貼りやすさ強度共に大変満足しています。
- 用途:
- 金属とゴムの接着に
- 対象商品:
- 48862895
塗布して少し乾かしてから接着するタイプです。
強力に接着するので良いです。
液体が少しゆるいので塗りやすいですが、こぼしたり指についたり気をつけたほうが良いです。
指につくとなかなか落ちません。
- 用途:
- クッション剤 接着
- 対象商品:
- 48862895
乾きが早く接着も強くて安心して使っています。広い面でも小さい物でも接着が強くて満足しております。
- 用途:
- ゴム系接着に
- 対象商品:
- 48862895
ゴムとステンレスの接着に使用しました。説明通り少し乾かしてから張り合わせたらとてもきれいに接着しました。
- 用途:
- バイクエアクリーナーケースとインシュレータ接合部
- 対象商品:
- 48862895
他レビューで報告されていた様に流動性高く、垂直面では垂れてしまった。硬化後にかなりの引けがあり、接着剤表面がシワになった。場所によっては、空気だまりの様な風船状の気泡が生じてしまった。流動性が高い割には大容量容器で、小出しに使えるような先細りのノズルをメーカに確認したが、無いとアッサリ断られた。
この接着剤を使うには、流動性や接着後の引けなど慣れが必要。特に見栄えを求める場所での使用には事前にお試しをすることをお勧めする。接着力は他レビューの通り申し分ない。
- 用途:
- バイクのパーツ接着
- 対象商品:
- 48862895
接着力は充分でしたが、接着剤が柔らかいせいか、チューブを少し押しただけで多くの接着剤が出てきてしまいました。もう少し、粘度を硬くしてもらえると使い勝手が良くなると思います。
- 用途:
- 車のウェザーストリップの交換で使用しましたが・・・
- 対象商品:
- 48862895
車のウェザーストリップ交換、接着面に使用しました。
接着する面、両方に接着剤を塗り、半乾き状態で接着しました。
接着力は強くしっかりした物だと思います。
ただ、思ったよりも粘度が低く、かなりゆるめの感じで使いにくい感じがありました。私は違う容器に移して使いましたが・・・。
キャップを外しただけでトロトロと溢れてきます。チューブを絞らなくてもどんどん出てくるのでキャップも閉めずらくチューブ式では無いほうが良いと思いました。平らな平面部分には使いやすいかもしれませんが、垂直面や裏側になる面などには使いにくいと感じました。もう少し硬めのほうが使いやすいと思います。
- 用途:
- ゴムボートの 修理
- 対象商品:
- 48862895
ゴムボート専用ボンドがありますが・本品が私には一番相性がよく接着できるため
使用しました。非常に扱いが容易で安心した修理ができました。
修理後の運航も問題ありません。おすすめです。
- 用途:
- ゴムボートの補修
- 対象商品:
- 48862895
インフレータブルゴムボートは・素材によってはなかなか補修が難しく
特にボートですから 空気抜けは致命的です・しかし本品は優れた接着性能を持っておりますので、補修が容易にでき格安修理ができました。
- 用途:
- インフレータブルゴムボート補修作業
- 対象商品:
- 48862895
メーカー専用ではありませんが。同等もしくはそれ以上の接着力で
ゴムボートの修理が完璧にできました。
- 用途:
- 車のロアーアームブッシュの補強
- 対象商品:
- 48862895
接着後も弾力性が有り思った通りの接着が出来ました。ただ手で伸ばしたので爪の間に入り、1週間たっても少し残っています。
次回使う時はゴム手袋をして使います。
- 用途:
- どの内張り再接着に
- 対象商品:
- 48862895
某輸入車のドアの内張りが浮いてきたので貼り付けに使用 接着力に問題なし 黒い内装には黒で使いやすい。