電ドルポンプ ミニ 六角軸のレビュー

平均満足度 4.16 (289件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
モノタロウ
2,098 / 税込 2,308
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。 【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
289件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
日東プラント工業株式会社 様2015-12-14
用途:
地下水のくみ上げに使用
対象商品:
58103534

手軽で巣が、揚水量がやや不足

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます

2015-10-05
用途:
型枠内の水抜き
対象商品:
58103534

吸引力は十分でした。
今後、揮発性の油(経由・ガソリン等)にも使用できると用途が広がると思う。

1人が参考にしています
2015-08-17
用途:
ビニールプールの排水、河川から畑へのくみ上げ等
対象商品:
58103534

値段の割には使える商品です、充電式のインパクトレンチで使用していますが、長時間の使用はレンチの過熱の心配があるのでほどほどにしたほうがよさそうでした。水漏れ等は今のところなし。

2020-07-04
用途:
水と汚泥を部倫理させた後の水抜きに使用
対象商品:
58103534

思ったより吸い上げ量が多かった。
しかし・・・連続で稼働させるためインパクトドライバー側のモーターに負荷がかかりすぎてしまう。もともとインパクトドライバーはずっと稼働させるものではないので仕方がないが。3分程度の利用ならいいが、それ以上の時間を動かす場合は別の動力を使った方がよい。

2人が参考にしています
公益財団法人科学技術交流財団 様2016-11-23
用途:
チラーなどの水交換時のくみ出し、絶縁油のくみ出し
対象商品:
58103534

回転方向を間違えやすいのはちょっと欠点。
入→出の表示と回転方向が逆になる構造な上、回転方向の表示がエンボスなので見えづらいため。
接続するものが変えれるようにテーパーねじ接続タイプがあるとさらに便利。(ワンタッチ継ぎ手多様のため)
一応、Rc1/8のねじを自分で切って改造使用中。ただ、肉厚が薄く割れやすい。

3人が参考にしています
2016-12-09
用途:
ポリタンクや装置内宅への給排水での使用
対象商品:
58103534

開封後すぐに試用してみようと呼び水したところ、
本体パッキン部より水漏れが発生。
原因はパッキンを抑えているフタの止めネジが
底付きをしていた為にパッキンが抑えきれていなかった。
(フタを押して見た処フカフカとしていた)
M4用の平ワッシャーを入れ増し締めを行ったら、
水漏れは治まった。
その他は現在問題はありません。
強いていえば、性能的にもう少し回転数が低くても
10L/min(1000rpm前後)程度出ると良いと思います。

4人が参考にしています
2020-05-31
用途:
除草剤の水の移動

使い始めるとポンプのサイドカバーより漏水する。
カバー外しパッキン点検し異常なく組み立てし使用漏水なし。
漏水原因は組み立て時のカバーネジ締め付けが均一でなかったと思われる。
その後2度使用するも漏水はない。

ノセ工芸 様2018-07-04
用途:
パイプの水抜き
対象商品:
58103534

使用に関しては良いと思うけど、今回の場合予想以上に小さかったので、無理でした

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2020-07-08
用途:
オイル上抜き用に
対象商品:
58103534

電気ドリルで、回すポンプ
オイル上抜き用に購入しましたが、
まだ使っていなく、対油性は?です

2016-11-22
用途:
ハンドホール水抜きなど
対象商品:
58103534

ローター(ゴム製)の羽根が折れやすいのが難点だが、別売りでローターだけ買えるのはありがたい。(ローターの注文コード:31084664)ローター交換が可能といった説明文や注文コードの案内を本体のページ(このページ)でしてもらえるとわかりやすいと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ローター(注文コード31084664)が商品詳細ページに表示されるように対応させて頂きます。

2013-09-27
用途:
水道水の汲み上げ
対象商品:
58103534

パワー不足を感じる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

2020-03-05
用途:
非常時の給水
対象商品:
58103534

豪雨災害時、断水の際に、風呂からトイレタンクへ給水に使用。
ドリルとポンプを固定する方法に苦労したが、強力物干しピンチで固定してトイレ1回用の水を5分程度で汲むことが出来て役に立った。
1週間使用したが、特に不具合も無かった。

株式会社ケービーエル 様2016-12-05
用途:
オイル交換時に使用
対象商品:
58103534

もう少し移動量が欲しい。現在は、10L/minくらいだが、倍の
20L/min くらいがベター。価格からすれば”OK”なのだが

2017-02-14
用途:
実験用
対象商品:
58103534

値段に相応少し硬すぎて併用モーターの種類が限定される。
出力は十分に使用に耐える。

有限会社おかでん 様2015-03-09
用途:
高圧変圧器等の絶縁オイル交換
対象商品:
58103534

メーカーさんに失礼なのですが、商品の写真、価格を見て使えるのだろうかと半信半疑で購入しました。10万以上するオイルポンプより断然いい仕事をしてくれました。停電工事で使用するので充電ドリルで使用できるし、ドリルで使用しても能力の小さいドリルで十分使用できるので、小さい発電機で十分です。大変いい商品でした。また 替えの歯車もあるようで使っても安心です。

2人が参考にしています
2016-10-21
用途:
簡易ポンプとして
対象商品:
58103534

メンテナンス用ローターも販売されているので助かる。

株式会社吉成産業 様2016-07-16
用途:
排水廃液に使用
対象商品:
58103534

もう少し耐油性が有ればと思います、排水にシンナーやオイル等が混ざることが有ります、少しでも混ざれば石鹸で洗浄してもインペラー壊れます。

2人が参考にしています
2016-03-19
用途:
タービン油や重油などの移送
対象商品:
58103534

今までは、100ボルトやバッテリーでの作業で電源の確保やポンプの大きさや重さに悩まされていましたが、軽量コンパクトで充電ドリルでの使用なのでとても楽です!
しかもタービン油の32番の粘土のオイルでも十分使用できます、しかも耐久性も問題ありません。

2人が参考にしています
2014-12-12
用途:
小規模な現場での乳剤散布
対象商品:
58103534

今までは、小規模な現場での乳剤散布はハケ等で塗布していましたが、ムラができたり、時間がかかったりと満足していませんでした。
この商品は均一に乳剤を散布できるうえ、時間も大幅に短縮できます。
大変助かっています。
今後も継続して購入する予定です。

1人が参考にしています
2017-05-29
用途:
機械のオイル交換時
対象商品:
58103534

今まで3,4個購入しているが何回か使用すると内部の羽が破損して
使用できなくなる、使い捨てで使っている。

4人が参考にしています