解氷・撥水ウォッシャー液のレビュー

平均満足度 4.63 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
解氷・撥水ウォッシャー液 古河薬品工業
古河薬品工業
   
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
35件中 21~35件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-08
用途:
補充
対象商品:
58155702

発送も早く問題無いです、季節外れなものを購入の為、来シーズンにリピするか検討します。

2019-01-17
用途:
凍結時
対象商品:
58155702

冬場にこれをウオッシャタンクに入れてればお湯を持参してガラスに掛けなくてすむ

2024-03-17
用途:
冬場の霜取り
対象商品:
58155702

指定濃度の凍結温度に余裕をもって使用しましたが、吹き付けてワイパーを動かすとシャーベットが再氷結してしまいました。

1人が参考にしています
2019-05-27
用途:
ウォッシャー液補充
対象商品:
58155702

撥水力は他社の赤い袋の方があります。ブレードのふき取り残しが気になります。

2018-12-01
用途:
車用

主に冬季に使用しますが、撥水効果があるので、オールシーズン使えます♪

2023-05-17
用途:
車のウォッシャー液に
対象商品:
58155702

有名他社製から乗り換えだが、若干効果が落ちる?
何となく窓につく撥水された水滴の盛り上がりが少ない気がする。
確かに撥水性はあるみたいだから良しとしよう。

1人が参考にしています
2018-11-16
用途:
積雪地域での運転
対象商品:
58155702

撥水効果もあり霜がつきにくく真冬に重宝しています。

2018-09-30
用途:
対象商品:
58155702

冬用に購入し
残液で撥水効果もあり結果的にオールシーズン使えてます。
ワイパービビりもなく快適です

2016-03-14
用途:
フロントガラスの解氷
対象商品:
58155702

撥水効果はあまり望めませんが、解氷はバッチリです。
1:1程度に希釈しましたが、静岡では再凍結もなく快適です。
解氷スプレーも悪くないですが、利便性はこちらが上ですね。

2014-01-24
用途:
朝が楽になりました。
対象商品:
58155702

朝が楽になりました。
外気温-4℃でも一発で解けてくれました。

GAU 様2018-11-29
用途:
極寒の地域で使用
対象商品:
58155702

青森の極寒の中に出張していても全く凍らず水、表面の氷を溶かしたり脂分も除去してくれる

2018-12-25
用途:
早朝の氷結ガラスの解氷
対象商品:
58155702

ワイパーのシステムがウォッシャー液の噴出とワイパーを連動させている影響で、薄氷状態になってしまう。

2016-02-05
用途:
フロントガラスに凍結した霜の除去
対象商品:
58155702

ガリガリに凍った霜を噴射するだけで解凍できます。スクレーパーでこすったり、解凍スプレー要らずになりました。

2014-12-26
用途:
冬季用ウオッシャー
対象商品:
58155702

通常は撥水用として使ってます。最近横浜でもガラスが凍結するようになったので、濃度を若干濃くしたところ
今朝びっしりと凍結状態。 以前と変わらず解凍一発、再度の凍結も無し、お買い得です

1人が参考にしています
2014-03-10
用途:
通常の補充液
対象商品:
58155702

入替ました。ちょうど次の日の朝フロントガラスが凍結、原液1・水1の割合で
セット、スィッチ一発・・本当にワイパーの動作部分の氷が溶けました。
また、ワイパーの動作後の再度凍結もなかったです