メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプのレビュー

平均満足度 4.48 (222件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ モノタロウ
いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。 【用途】スクーター用前かご
222件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-11
用途:
スズキ レッツ4の前カゴに

スクーターの前かごが錆や溶接部の割れなどボロボロになってしまい、買い替えたいなと思っていました。バイク屋さんに聞くか、どこに売っているのだろうと思っていたら、モノタロウで売ってる事を発見。しかもモノタロウブランドで売っており、思っていたより安価でした。
しっかりと取り付き、安定感も抜群です。
月日が経って傷んできても、またリピートすると思います。

ランドクリエイト 様2026-02-22
用途:
スクーター買い物かご

アドレスV125Sに使用。
取付上下位置は中段で使用しています。上段の方が水撥が少なく良いと思ったのですが、ヘッドライトのロービームが籠に当たりすぎてしまうので中段にしました。
コストパフォーマンスも良いと思われます、耐久性はわかりませんが・・・

2026-03-31
用途:
カゴ交換

汎用ながら付けたスクーターにフィットしてます。価格もリーズナブルで満足してます。

2025-09-15
用途:
アドレスV125Gに取付
対象商品:
58228371

錆びてカゴが朽ちていくのは仕方が有りません。コレで3個目です
安価でオススメ

2025-11-25
用途:
積載する為

今回で2回目、アドレスV125Gにて使用 錆びて着た為交換
ウィンカ-視認確保の為ステ-自作して12CM程下げて取り付け
しています。

2025-10-05
用途:
前かごの追加

買い物カゴが無かったので購入しました。
取付も簡単で良かったです。
欲を言えば、もう少し大きめの方が良かった気がします。

2025-05-30
用途:
原付バイクに

2度目の購入です。
前回は約10年前でした。
本体のネジの取付部に少しヒビが入ってきてしまったので、買い替えました。
取付ネジも長さの違うものが、付属しているので色々な車種に取り付けできると思います。
値段が高くなってもいいので、サイズが大きめの前かごも販売して欲しいです。

1人が参考にしています
2025-06-09
用途:
古いバイク

何度も購入してます。どこよりも安くて丈夫です。だんだん前かごを付けれるスクーターがなくなってきました。実用主義の自分は寂しい。

2025-06-13
用途:
スクーター等の販売車両に
対象商品:
58228371

安いが強度もあり充分に使えます♪
ただワッシャーがちゃっちい…(笑)

2025-06-06
用途:
原付スクーターへ取り付け
対象商品:
58228371

ぴったり取り付き、デザインも社外品とはわかりません
強いて言えば、あまり上まで荷物入れるとライトと干渉します
スズキ レッツです

2025-04-04
用途:
原付に使用

色々なバイクに取り付けることができるよう取付穴の幅がかなりあります。写真でも確認できましたが。なので取り付けはすんなりできました。
因みにTodayAF67に取り付けました。

2025-03-07
用途:
原付に

コスパ最高です。原付乗り換えのたびに買ってます。ネジ締めすぎると黒のコーティング剥がれそこから錆びるのと歪みますので気付けましょう。

2025-01-07
用途:
原付バイクに荷物を積む時
対象商品:
58228371

他社製品より安いが、品物は同等かと思います。
取付用のネジも予備まで入っていました。
ワッシャーがカウルとカゴの両方に必要な車体もあるので、ネジ本数の倍ふぞしていたら満点でした。

2024-06-17
用途:
スクーター用です。(日常)
対象商品:
58228371

二度目の購入です。一度目は10年ほど前です。錆びてきたので再度、この値段なので購入しました。

広沢園芸 様2024-03-29
用途:
HONDA Dio ZX AF35に取り付け
対象商品:
58228371

HONDA Dio ZX AF35に取り付けできました。ガタはありません。

原田 商会 様2023-12-23
用途:
中古車販売の時にサービスで付けて納車してます
対象商品:
58228371

安くて、耐久性がありとても満足してます。アタッチメントも、種類が沢山入ってるので使いやすいです。

SSSG 様2023-12-04
用途:
原付バイクに使用
対象商品:
58228371

40年位前のホンダクレージュタクトA-AF09に使用しました。
とにかく値段で勝負です、かなり古いバイクなので余りお金を掛けずに便利に乗りたかったので購入しました。
サイズが合うか心配でしたが、ギリギリ合いました。取り付けナット等も在中してましたの10mmのTレンチが有れば数分で取り付け出来ます。
購入して良かったなと思います。

2023-11-15
用途:
原付バイクに取り付け
対象商品:
58228371

しっかりした作りでこの値段はお値打ちです。買い物に行くにもスクーターに籠が無かったので不便でした。買ってよかったです。

2023-11-09
用途:
ホンダタクトの前カゴ用
対象商品:
58228371

純正の中古を探していたところ、汎用品でこれを見つけました。無茶安いのに作りは純正と遜色なく取り付け金具も種類が入っていてばっちり着きました。
絶対オススメです。

ケーズガレージ 様2023-09-02
用途:
スズキレッツ2に取付
対象商品:
58228371

価格も安く、穴の位置に汎用性があるので簡単に取付できました。高さの調整も何か所か選べるのでかなりの車種に取付できると思います。レッツ2には何も考えることなく取付できました。