シリコーングリースのレビュー

平均満足度 4.60 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーングリース AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)
1,198 / 税込 1,318
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。 【用途】金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-30
用途:
家電製品等のメンテ
対象商品:
58412697

家電製品などでプラスチック部品同士、あるいはプラスチック部品と金属部品がこすれ合う部位に塗布している。製品の寿命が飛躍的に伸びる。

2022-10-15
用途:
シール関係に
対象商品:
58412697

オイルシールを組む時に使用するために購入

問題ないです

2022-04-20
用途:
マイカーのブレーキパッド交換時
対象商品:
58412697

多量にあっても有り余るので50g、チューブ入りの本品を注文しました。北海道へは何と2日で配達されました。早すぎるのでビックリです。素早い発送ありがとうございました。
チューブなので使いやすいです。

1人が参考にしています
2022-04-20
用途:
自動車の修理に
対象商品:
58412697

先端ノズル付き(先っぽを切って調整できます)。部材に手で(指)塗り付けなくて済みます。便利です。

1人が参考にしています
2022-04-05
用途:
自動車の修理
対象商品:
58412697

多用途で使用。ノズルが筍タイプで切ってサイズを調整できるので便利です。

2021-04-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58412697

Oリングやパッキンが近くにあるパーツの潤滑に使用しています。
グリスは場所によって使い分けていますが、ゴム部に対して攻撃性が極めて低いため、だいたいの場所はこれ一本でなんとかなります。
少量でも売ってあるため、有難いですね。

株式会社ドッドウエルビー・エム・エス 様2021-03-29
用途:
いいです
対象商品:
58412681

少量のものを探しておりました。ワウペダルのギア部分に使用しましたが軽くなりました。

1人が参考にしています
2021-04-09
用途:
住宅設備メンテナンス
対象商品:
58412681

以前から使用しています頼りになる安心安全の商品です。

岡林工務店 様2021-06-13
用途:
洗濯機のメンテナンスに
対象商品:
58412697

発注後の製品の入荷は早く早急な洗濯機
のメンテ、補修ができシリコングリスの使い勝手も良かったです。

有限会社 大成プランニング 様2020-09-26
用途:
水栓器具全般
対象商品:
58412697

此れで充分です。
強いて言えばサイズのラインナップ。

2020-06-14
用途:
水栓等の潤滑に
対象商品:
58412697

シングルレバーやサーモスタット水栓の動きが渋くなってきました。水栓を分解してシリコングリスを適量塗布しました。結果大正解で25年使った水栓が新品並みの動きになりました。その他自動車のブレーキ関係の潤滑にも使ってます。シリコングリスは高価なので数十グラム単位の販売はうれしいです。

1人が参考にしています
有限会社 大成プランニング 様2020-09-15
用途:
水栓器具全般
対象商品:
58412697

此れで充分です。
強いて言えばサイズのラインナップ。

2020-05-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
58412697

グリスは色々種類が多いのですが、用途毎にすべて揃えていくのは面倒。
シリコングリスは汎用性が高いので重宝します。
チューブ入りで使い切れる量なのもグッド

1人が参考にしています
2019-11-06
用途:
ウインカーレンズパッキンの防水性アップに

バイクのウインカーレンズのパッキンが劣化して、水が侵入するようになったので、これを塗布して取り付けると水漏れが防止出来ます。

1人が参考にしています
2020-06-20
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
58412697

ホームセンターよりだいぶ安く、次回もモノタロウで購入します。

2019-05-20
用途:
蛇口類の潤滑に
対象商品:
58412697

周りの渋くなった蛇口のスピンドルや万能、自在、水栓の蛇口が新品時のようにスムーズになります。気が付いたことですが、パッキンの水密性が上がるので、ぽたぽたしているところの原因部分に塗布すると、水漏れが止まることもあり、これはこれは重宝しています。なくなったらまたリピートします。

3人が参考にしています
2019-06-22
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
58412706

エーゼットの製品はコスパが良く、いつも満足していますが、これは少し安っぽい。

1人が参考にしています
2018-12-06
用途:
ガスケットやパッキンに塗布

キャブレターのガスケット交換をする際の取り付け時のネジレ防止に塗布しました。
また、バイクのウインカーの防水パッキンが劣化して水漏れするので塗布して取り付けてやると、劣化したパッキンでも漏れが止まります。
バイクのメンテナンスには不可欠なアイテムですね。

2018-07-05
用途:
バイクのフォーク稼働部分に塗布
対象商品:
58412697

柔らかく良く伸びるので定期的にフォークの稼働部に塗布してます。

1人が参考にしています
2018-07-03
用途:
高圧洗浄機の修理
対象商品:
58412697

ポンプの ゴム、樹脂を傷める心配なく 安心して使用しました。