アルミニウム平頭ナットパック入のレビュー
- 用途:
- アルミ板の取付
- 対象商品:
- 58383665
ナッターで取付時にネジ山が抜けて使い物にならない。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 板金同士の固定に
- 対象商品:
- 58383613
板金同士の固定に使いました。リベッターと違いネジ固定できるのが便利です。
商品ページの写真にはリベッター根元に滑り止めのギザギザがついておりますが、
本商品にはギザギザはついていませんでしたので注意が必要です。
- 用途:
- M3でアルミは無理
- 対象商品:
- 58383613
ハンドナッターのかしめる力をどう加減してもネジ山が崩れる。
かしめている状態でマンドリルが抜けてしまいネジ山は崩壊する。
M3の利用は無理と判断。
- 用途:
- 車の天井の棚の設置
- 対象商品:
- 58383717
トップナットの切りのサイズが0.1mmが不満です。4.5.6.・・・とジャストサイズで有れば、最高です。
- 用途:
- 鉄板へナット取付
- 対象商品:
- 58383717
アルミ製なのでカシメやすい。
ボルトの締め付けトルク規定程度以上にあげないほうがよい。
サイズが豊富なのでまた購入したい。
- 用途:
- 自動車部品取り付け
- 対象商品:
- 58383631
材料の強度不足若しくはハンドナッターの締め付けすぎで、ネジ山が潰れました。
使い慣れないうちは、締め付け加減を調整したほうが宜しいかと思います。
- 用途:
- 部品取り付け用
- 対象商品:
- 58383692
加工物下穴のサイズが6.1とか9.1とか持っているドリルではなかなか使わないサイズなので6.0か6.5とかの一般的ドリルサイズが加工した穴サイズであれば使いやすい。
- 用途:
- 自動車部品の製作、補修
- 対象商品:
- 58383613
同時にポップリベットファスナー社のものを購入したのですが、それと全く同じもののようです。刻印も両方ともPOPと書いてあります。(TOPの見間違いでもないです)
OEM品かもしれません。
両社の製品ともちゃんと両方何個かカシメてテストしましたが、ものが同じなのか両方ともちゃんと使えます。M3という小さいブラインドナットはなかなか売ってないので、貴重だと思います。
- 用途:
- アルミサッシ
- 対象商品:
- 58383631
アルミサッシに開いていたネジ穴が肥大してしまい、ネジの頭の大きさを変えることが出来なかったので同じサイズを使うのに重宝してます。若干の厚みがあるので、多少細工して使用してます。
- 用途:
- アルミカーポートへの取り付け
- 対象商品:
- 58383674
アルミカーポート枠に、取り付けました。
まるフック(ネジ式)を取り付けることで、サンシェード等をひっかけるようにしています。
夏が過ぎればサンシェードを取り外しますが、フックはそのままで使用します。
アルミなので大きな荷重に耐えれないかもしれませんが、今は快適に使用できています。
- 用途:
- 自動車内装用
- 対象商品:
- 58383665
軽バンの内装取り付けの際に使用しました。適当な穴の開いた鉄板とM5のボルトを使いかしめました。
電動インパクトドライバーを使うと楽に作業が出来ますが同じボルトを使いすぎると4回ほどでボルトが折れましたので折れる前にボルトを交換すると無駄なく作業できると思います。