ゴム劣化防止スプレーのレビュー

平均満足度 3.93 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゴム劣化防止スプレー モノタロウ
コーティング成分がゴムを被膜・浸透しゴムの亀裂及び老化を抑え保護します。 また、潤滑油成分がゴムおよび金属部分に潤滑効果があります。 【用途】ラバー保護及び潤滑剤
75件中 61~75件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-06-16
用途:
車の手入れ
対象商品:
60519426

窓ガラスの上下時静かになった。

1人が参考にしています
2015-06-29
用途:
ゴムの劣化防止
対象商品:
60519426

基剤の性質か、液体の粘度が高く、他社製品に比較して使用感が悪い(いわゆるベタつく)、使用箇所によっては噴霧後の後処理が必要になる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
ご使用後でも返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2014-12-17
用途:
トラックの装備に使用
対象商品:
60519426

ノズルが別に本体についてましたが、実際に使用してみるとノズルがしっかりはまらず、手に飛び散ったりしてます。ノズルの保管にも面倒。不良品のような感じがします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ノズルをはじめに本体に差込んでいただく場合、レジ袋の中などに向けて噴射しながら、かなり強く差し込んでいただく必要があります。そのようにしていただいてもノズルがはまらないようでしたら、一度商品を確認させていただきたいと思いますので、お手数ですが、弊社お問い合わせ窓口(0120-443-509)までご連絡をお願いします。
よろしくお願いいたします。

牧野自動車 様2015-06-10
用途:
バイクのヘッドライト固定バンド
対象商品:
60519426

使用しましたが、一ヶ月持たずにゴムバンドが切れてしまいました。四つのうちの4本とも劣化による亀裂が発見されました。まったく効果ありませんでした!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

有限会社 長寿庵 様2014-11-10
用途:
自動車のゴムパーツの保護
対象商品:
60519426

ラバープロテクタントとは全く違う質感。ベルと鳴き止めスプレーに似ている。
すぐに浸透しないので拭き取り作業が必要です。窓ガラス付近のゴムに使うと、開閉後ガラスが油汚れだらけになる。
効果・経年変化については経過観測中。

3人が参考にしています
土山自動車 様2014-09-23
用途:
ベルト調整
対象商品:
60519426

ベルトの調整のとき、ベルトにかけると鳴きがとまります、又、ウィンドーの上げ下げの悪いとき
ゴム部分にかけるとすべりが良くなります。

2014-11-30
用途:
車の整備
対象商品:
60519426

耐久性はありそうです。
車内では使用しないので問題ないが、確かに匂いがきつい

2014-12-06
用途:
ゴムの保護
対象商品:
60519426

比較しずらい為、可も無く不可も無く。

2014-06-05
用途:
4輪自動車に装着されている部品(ゴム・ラバー,ベルト類)の保護,つや出し,きしみ音の防止など
対象商品:
60519426

他社のラバープロテクタントやラバープロテクションよりも安価のため代替品として購入・使用してみました。他社のものより粘度が高く,浸透性が低い印象です。均質に塗り込むにはスプレー後にウエスなどで拭き上げる作業が必要となります。粘度が高いぶん,残留性や耐久性は高そうに見えます。部位や用途によってラバープロテクタントと使い分ける方が良いかもしれません。

2人が参考にしています
ケイレーシング 様2014-04-06
用途:
自動車の足回り部品のブッシュに。
対象商品:
60519426

車の足回りのゴム部品に使用しました。パサついて粉をふいたゴムが艶っぽくなって元気な感じになりました。まだ効果の程は分かりませんが、劣化の寿命が延びたらいいな、と思っています。

2人が参考にしています
2014-08-06
用途:
車のゴム部品の保護
対象商品:
60519426

臭いが有り抜けるのに2~3日掛かりました。無臭品を望みます。

2人が参考にしています
2014-11-14
用途:
乗用車、室内鳴き止め
対象商品:
60519426

まあまあです。

2014-03-29
用途:
サービス
対象商品:
60519426

ベルトの鳴きどめや、窓のウエザーゴムの潤滑に使用、使い勝手はいいです。

1人が参考にしています
2014-02-18
用途:
車のエンジン内のゴム劣化防止。
対象商品:
60519426

車のエンジンルームにあるホース類に吹きかけて使用しましたが、走らせた直後ボンネットを開けてみると焼けた臭いがします。
安全面では大丈夫か少し疑問が残ります。コスパ的には良いと思います。

2人が参考にしています
Rafa't-maht. 様2014-03-07
用途:
劣化が気になるゴムパーツに。
対象商品:
60519426

「用途以外に使用しないでください。」との記載がありますが、どのようなものに使用すると、どうなるのかを教えて欲しいです。
製品の効果にいては、何とも書きようがありません。[劣化防止スプレー]という製品の特性上、ある程度の期間をおいて感想を述べるべきかと思います。
6ヶ月撥水力持続を謳ったワックスの効果は、6ヶ月経たないと判断できないのと同じことのように思います。

7人が参考にしています