バッテリー充電器 ACE CHARGER 10Aのレビュー

平均満足度 4.63 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
6,798 / 税込 7,478
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
84件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-13
用途:
バッテリーの充電

バイク、自家用車(軽)ようのバッテリー充電器として使用。操作も簡単でとても使い易いです。ユーチューブの「まーさんガレージ」内でも使ってた同じ商品なので安心して使ってます。

1人が参考にしています
山本ケミカル株式会社 様2025-05-14
用途:
バイク、農機具の充電に

ずっと使っていたものが壊れたので更新です。部品を変えて修理できるといいですが・・。

2023-09-08
用途:
電気柵用バッテリーの充電
対象商品:
60850684

品物は良いです。取り扱いも簡単です。ただ、3年半で充電中に真っ暗になりました。たぶんヒューズだと思います。交換したいけどヒューズボックスが密閉されているのでできません。修理に出しても往復運賃と修理費用で新品近い金額になると思うので断念。これさえなければ5です。

3人が参考にしています
大中製作所 様2023-01-04
用途:
バッテリーの状態確認、捕充電
対象商品:
60850684

バッテリーの状態がつかめることと、最適なアンペアを充電器が判断して充電してくれる。また、充電完了後、自動で弱いアンペアになり、補充電に切り替わるところなどがよくできている。安心してつないでいられるところがよい。また、昔持っていたものに比べて、とても軽いので持ち運びに負担にならないところも良い。

2022-10-16
用途:
車の充電用
対象商品:
60850684

以前持っていた充電器が壊れたので購入。充電に対する状況がわかりやすいので機能は満足しています。あとは寿命かな。

2022-08-02
用途:
お祭りの屋台のバッテリー充電に使用。
対象商品:
60850684

特に問題なく充電できる。機能的にも充実。良い品です。

1人が参考にしています
株式会社 サンユテクノスプラントエンジニアズ 様2022-01-31
用途:
車のバッテリー充電
対象商品:
60850684

使用頻度が少ないので安価タイプを選択して購入しました。
バッテリー満充電のお知らせ表示があるので充電終了の判断ができるのが良いです。
あとバッテリーの劣化度合いが判断できる機能があれば最高でしたね。

2人が参考にしています
アゲハ運輸サービス 様2022-01-13
用途:
バッテリー上がり後の充電
対象商品:
60850684

運送業ですので、仕事用以外の自家用車には中々乗りません。当たり前の様にバッテリー上がり。そこそこの大きさのバッテリーなので、買い換えるのは勿体無いので、充電器を買ってみました。何しろ軽いので、自宅の玄関で充電出来ました!使い方も、繋いでコンセントに挿すだけで自動です!オススメです。

1人が参考にしています
CARSHOPT's 様2021-10-25
用途:
バッテリー充電時
対象商品:
60850684

いろいろなタイプの、バッテリーに対応するので、おすすめです。

2021-06-02
用途:
充電時
対象商品:
60850684

そのまま充電が出来、放置してても勝手に調整しながらフル充電してくれます
自動で止まるし言うこと無し!

2人が参考にしています
2021-01-28
用途:
バッテリー充電!
対象商品:
60850684

小さくて軽くて非常に便利です。倉庫内で使うフォークリフトに使用。もちろん、ちゃんと充電できました。

株式会社ふじ 様2020-05-26
用途:
昇降リフトのバッテリー充電
対象商品:
60850684

購入5年になります。安っ、小ちゃ、軽っ。コード、ターミナルもキャシャい。心配なのでそーっと使っていました。…が、立派に頑張っています。お進め、★★★★★。

3人が参考にしています
2020-05-26
用途:
予備バッテーリーの充電
対象商品:
60850684

表示も見やすく、使いやすかった。
きちんと充電できました。

2020-04-29
用途:
あまり使用しない車のバッテリー充電
対象商品:
60850684

簡単・使いやすい・価格が安い(最安値)買って正解。

日本勤労者慰労協会 様2020-03-13
用途:
車両バッテリー充電
対象商品:
60850684

残量表示が出て、非常に使いやすい。ワニ口クリップもしっかりしていて、使っているうちに半田が取れてしまうような事は無いでしょう。
今のところ10Aで使用することは無く、ほとんど2Aしか使っておりません。

1人が参考にしています
2020-01-13
用途:
トラックのバッテリー充電
対象商品:
60850684

届くのも早く、バッテリーも充電でき、トラックが活躍しています。大満足です。

1人が参考にしています
2020-04-19
用途:
車のバッテリーの充電
対象商品:
60850684

軽量でデザインも良く使いやすい商品です。
難点は昼間明るい場所では表示ランプが見にくいことです。
暗い場所や夜間なら良く見えます。

2019-12-12
用途:
バイク・車の充電
対象商品:
60850684

他者のレビューを参考にして購入結果満足です。この価格でこのクオリティはびっくりです。バイクのバッテリー劣化で交換が必要だと直ぐに確認できました。
バイクはたまに乗るくらいで放電するのをこれからはカバーできバッテリーの寿命延長できそうです。

阿部建設 様2019-12-16
用途:
作業機械
対象商品:
60850684

年に数回しか使わない機械が有ります。たまには満電にしないとバッテリーに良くない気がして。

2019-11-08
用途:
子供のバッテリーカーの充電に使用
対象商品:
60850684

充電を開始して完了まで、ほっておいていいから楽です。