バッテリー充電器 ACE CHARGER 10Aのレビュー

平均満足度 4.63 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
6,798 / 税込 7,478
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
84件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-12-04
用途:
自動車、バイクのバッテリーが上がった時に充電する
対象商品:
60850684

取扱が簡単で楽に使用できます。過充電の心配も無く安心して他の作業に没頭できて助かります。以前から使用していた物が調子悪くなり買い換えましたが、もっと早く購入すれば良かったと思いました。ただ、コードが本体に収容出来るようになったらもっと良いと思います。

2017-05-19
用途:
ドライバッテリーの充電
対象商品:
60850684

愛車でドライバッテリーを使用しているのですが、ミスってバッテリーを上げてしまい・・・
販売を行っていた会社が倒産しているため、そこの製品が2度と手に入らなくなり、まずは充電器を使って回復してくれれば良いなと。
利用できる場所が限られますが、それでもあれば便利なのかなと。

2015-06-23
用途:
主に農機具のバッテリー充電に
対象商品:
60850684

購入の際は、その特異なデザインと私にとっては認識ないメーカーだったので躊躇しましたが、皆さんの使用感想を確認し購入。皆さん言われてるように軽くてコードも細く全体にキャシャな感じでしたが、デジタル表示も見やすく、充電は完璧でした。安価でいい買い物でした。農機具(田植え機、トラクター、コンバインなど)で年に一度か使用頻度がすくない機械には、充電器は欠かせません。今までレーダー検知器で有名なメーカーのを長年使ってまして、コードが太くしっかりしてましたが、このACE CHAGERと比較すると本体が重くて、技術の進歩の賜物です。これからもずっと愛用したいです。同業の友人にも紹介しようと思います。

1人が参考にしています
工房ウエダ 様2015-05-21
用途:
重機のメンテナンス
対象商品:
60850684

小型なのに十分な機能を持ち重機のバッテリーのメンテナンスに重宝している。自動に充電でき手間が要らないのがありがたい。

2019-05-29
用途:
農機具のバッテリーの充電
対象商品:
60850684

長期間放置していた田植機のバッテリーを充電し、エンジンをかける事が出来た。

2015-05-21
用途:
昇降リフトバッテリ充電
対象商品:
60850684

安すっ。小さっ。軽っ。でも機能は十分立派。一年使ってます。ターミナルクリップが少しキャシャいのでそっと使ってます。今のところ頑張ってます。どうかこれからも壊れませんように。

2019-06-25
用途:
バイクの充電
対象商品:
60850684

あまりに性能がよく
自動過ぎて相性の悪い劣化したばってりぃーには不向きでした。

2016-12-25
用途:
サブバッテリーの充電
対象商品:
60850684

サブバッテリーは使用頻度が多く
走行中だけでは満足な充電が出来ない為購入。
使い勝手の良い商品でした。

1人が参考にしています
2017-12-24
用途:
電圧低下
対象商品:
60850684

パナソニック:ブルーバッテリー80B24を新品使用時から電圧:11.5Vで1年過ぎてもナビに「電圧低下してます。」と警告表示されるので、充電器に接続するとそれでも70%表示・電流は自動:2.0Aで開始、30分で完了後テスターで13.5Vでした。

2014-05-22
用途:
充電です
対象商品:
60850684

大変小型で使いやすいです。

2015-11-26
用途:
充電
対象商品:
60850684

これは使える。
値段は 安いけど作りはしっかりしてる。
シンプルで、使いやすい。

カープレイス ヒートウェーヴ 様2015-02-12
用途:
中古車在庫が有るので納車前にフル充電してお渡ししてます。
対象商品:
60850684

充電時間が解り時間の目安がつくコンパクトで軽く使いやすい。

2015-07-24
用途:
エンジン溶接機とエンジン発電機のバッテリー充電に使用
対象商品:
60850684

十分満足の商品でした。しばらく使わない救急用発電機・溶接機・耕運機等の補充電で、満足のいく商品でした。

柳井商店 様2015-10-08
用途:
バッテリー充電
対象商品:
60850684

なかなか使いやすいです。値段の割にしっかりした商品です。

ThreeMauto 様2013-09-18
用途:
マリンジェットや車のバッテリーの充電に使用します。
対象商品:
60850684

取り扱いがとても簡単で、使いやすいのがいいです。
自動選択していると後は、お任せでいいのが楽です。

谷田皿引農地水保全会 様2016-06-12
用途:
農業機械のバッテリーの充電
対象商品:
60850684

ターミナルに電源ケーブル付けたまま直接クリップで繋ぐだけ非常に簡単でした

2013-08-05
用途:
車の補充電
対象商品:
60850684

電流、電圧、充電率が表示されるのはやはり便利だが、バイクのバッテリーが対応していないのが悔やまれるので、星4つ

2014-08-25
用途:
キャンピングカーのサブバッテリーとして
対象商品:
60850684

とても良かった

株式会社西遠陸送 様2015-08-12
用途:
バッテリー充電
対象商品:
60850684

充電作業に入るに、バッテリー不備の表示ばかりでなかなか充電できない場合がある。

MonotaROからの回答

バッテリー不備の表示とのことですが、具体的な表示内容はわかりますでしょうか。
一度、普段お使い以外のバッテリーで試していただき、同じような不備表示がでないかどうかご確認頂いてますでしょうか。
取扱説明書12ページ以降の「故障と処置」をお読みいただき、ご不明な点がございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きます様お願い致します。
(バッテリー自体が劣化している場合は、充電できない場合がございます)

2016-02-09
用途:
軽トラ専用
対象商品:
60850684

寒い冬のスターターとして。小さいので邪魔になりません!