接点ブライトのレビュー

平均満足度 4.44 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
接点ブライト サンハヤト
サンハヤト
999 / 税込 1,099
電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。 【用途】接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
とーか山・細沼農園 様2025-12-17
用途:
しばらく使用していなかった時計の電池ホルダーの端子清掃

通常のアルコールで拭いても改善されなかった、電池ホルダーの端子。これで拭くことで一発で直りました。しかも刷毛付きで便利。ただし長年使うと刷毛に付いた汚れが清浄剤中に拡散するかもしれないので、綿棒を使用する事をお勧めします。それにしても凄い。

1人が参考にしています
2024-10-08
用途:
接点の洗浄のために購入しました。

接点の洗浄のために購入しました。電気部品がさびる前にこの液と綿棒で拭き掃除をしてあげています。
テレビやエアコンの電池の接点部分の掃除をしてあげるときれいになります。

2人が参考にしています
夢工場M 様2024-01-02
用途:
古い機器の接点清掃
対象商品:
60851314

即効性を期待して良くしたが、ちょっと時間がかかるようですが、接点はきれいになります。

2023-04-11
用途:
電気工具の接点や車の接点に使用
対象商品:
60851314

電気工具の接点や車の接点に使用しています。
すごく何かがあるわけではありませんが、グリスを塗ると接点が外れてしまう不具合があるのでこれを塗布してバッテリーを保護してます。
雪国なので融雪剤が金属に反応するのでお守り代わりに使ってます。
その他、USB端子や家のコンセントプラグなどに使ってます。
トイレや水回りなど湿気のある場所でのコンセントやプラグや電化製品に使用してます。

2022-12-29
用途:
SDカードの端子のメンテ
対象商品:
60851314

端子の色が赤褐色(オレンジ色かも)になってきていて接点不良もたまにあるので
酸化被膜かなと思って使わせていただきました。
下地をいためたくないので中性タイプを探していました。
果たしてその実力は・・
例えばサンポール(強い酸性)の効果が10だったとしたら接点ブライトは8ぐらいはあります。
使用感はややねっとりで乾きも早いように感じました。
量は少ないように見えますが充分たっぷり使えます。

1人が参考にしています
2021-12-12
用途:
バイクの点検整備
対象商品:
60851314

バッテリー端子の整備やケーブル端子が正常な作動するように使用。
蓋を開けると先が刷毛か付いていて作業がしやすい。

2人が参考にしています
2021-07-21
用途:
古いラジカセのスイッチ整備
対象商品:
60851314

古いラジカセの切り替えスイッチは真っ黒になっています。
接点復活剤を塗布して誤魔化す事も出来ますがその後はより醜い状態になります。
切り替えスイッチの分解整備は必須です。
稼働側接点は接点ブライトで処理しています。
付属のハケで塗りながらだとまどろっこしいので
ガラスビンに移してその中に接点を入れて状態を確認しながら使用しています。
複雑な形状の稼働接点も奇麗になります。

3人が参考にしています
2020-03-05
用途:
蓋の先端の刷毛がよい
対象商品:
60851314

オーバーホールメンテナンスでしか対応できない場合はこれしかないと思います。25年前のsunsuiのアンプの切り替えスイッチの接点とボリュームの接点に流し込んで使用しましたが、ボリュームノイズのガリはなくなりスイッチ切り替え時のノイズも気にならない程度までなくなりました。

1人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2018-02-09
用途:
電気設備の工事・メンテナンス
対象商品:
60851314

加硫剤ガスによる ビニル被覆電線の(被覆下)硫化の被膜も数秒で除去でき、満足です。
また、スプレーではなく刷毛付キャップなのも使いやすくて良い。

2021-06-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
60851314

スイッチの接点を磨きましたが効果はおりませんでした。

1人が参考にしています
2018-07-27
用途:
ロータリースイッチの清掃

最近、調子が狂っていた4台のテスターのロータリースイッチの清掃に使用。無事に全機回復しました。
接点復活に使ったって書いてる人居るがコレは酸化膜除去剤だぞ、そもそも使用用途が違うだろ。
アルコールで酸化膜を除去したい場所を清掃→接点ブライト(1分程置く)→アルコールや純水で清掃→保護剤(接点グリスや接点オイル)で保護
臭いは癖が有るけど、拭き取るので問題無い

4人が参考にしています
2017-06-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
60851314

充電器に挿しても、全く反応しなくなったニッカドバッテリーに使ってみた。付属の刷毛で端子に塗り、数分後に拭き取った。その後、水を含ませた綿棒で端子をこすり、水分を拭き取った。充電器に挿してみると、充電が出来るようになった。これでダメならバッテリーを買い替えないといけないところだったが、これで直ったので助かった。

ワンテッド有限会社 様2016-08-25
用途:
接点復活
対象商品:
60851314

本来の性能はともかく、臭い。全製品の「接点復活王」はこんなことはなかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-04-14
用途:
測定器の修理時にスイッチ類の接触抵抗を取り戻すために使用しています
対象商品:
60851314

二本目の購入になります、銀接点の黒い酸化膜を除去するのに威力を発揮しています。
難を言えば価格が少々高い、これを使い切ったら酢酸に切り替えようかと考えてている。

2015-11-08
用途:
バイクに使用。
対象商品:
60851314

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

2015-05-07
用途:
接点調整
対象商品:
60851314

今回初めての購入で効果まだはっきり未確認ですが当ブランド他の商品よく購入しており良い商品多いので購入してみました。