凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」のレビュー

平均満足度 4.53 (506件のレビュー)
商品レビューを投稿する
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。 【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
506件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-15
用途:
凸凹のあるタイル面への
対象商品:
60854193

今まで使っていた溶剤系のものよりも良いです。
量もたっぷり入ってます。

2019-07-26
用途:
車の整備

接着剤としての性能は大変満足しております。
どうしてもレビューゎ書かなければと思った事がございます。
フタです。締めすぎると回ってしまい緩みます。
そのため締まるギリギリのところでいつも締めておりますが、使用頻度が短くても先端部分が固まってます。
これが使用するのに間隔が空いて少し長いと先端から中の部分まで硬化が進んでおり、先端からはもう取り出す事が出来ない大きさで硬化してます。
使用する為に固まった部分を中に押し込んで使ってます。
使い切りじゃないと思いますので改善してほしいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご要望に沿えず申し訳ございません。
また貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質改善に努めて参ります。

2019-02-21
用途:
ブロックの補修
対象商品:
60854193

コンクリートブロックの補修に使用しましたがよくくっつきました。

2018-11-30
用途:
靴の修理
対象商品:
27405708

靴の縫い目の部分が歩く動作で引っ張られ穴があき、その部分を一度ゴム成の接着剤で修理したのですが、革が濡れるとその接着剤が剥がれてしまい諦めかけていました。
「こんな時は、モノタロウ」と思い出し、探してみたところシリコン製の接着剤を見つけ試してみました。すごいですね。また何年も履けそうです。

1人が参考にしています
2018-12-25
用途:
各種異素材接着
対象商品:
60854193

リピしています。口を拭って蓋をきちんと閉めれば固着することなく最後まで使えます。硬化前はへらで伸ばしやすいですし製品性能には概ね満足です。しかし、良い商品なのにジョークグッズのような商品名とパッケージのセンスが台無しにしているような気がします。是非とも再考を。

3人が参考にしています
株式会社GarageMz 様2018-10-30
用途:
クルマの天井の布張り等の貼り付け
対象商品:
60854193

古い輸入車に多い、天井の布張りの剥がれなどの補修に使っています。
その他、内貼りカーペットの補修などにも使え、重宝しています。
別用途ですが、安全靴の靴底が剥がれた時にもバッチリ使えました(^_^;)>

5人が参考にしています
2021-01-02
用途:
柔らかい素材に
対象商品:
60854193

今のところ接着できておりますがまだ性能は把握できておりません

NAN建築設計 様2018-12-10
用途:
いろんなところで
対象商品:
60854193

低価格でよくつきます。作業性も良いですね。助かります。

ホリスティックキュア メーヴ 様2018-10-28
用途:
ランプの傘修理
対象商品:
60854193

ランプの傘が割れてしまったので、その補修に使用しました。他メーカーのは、一旦くっつくものの、ランプの熱のせいか剥がれてしまいましたが、これは大丈夫でした。買って良かったです。これからはガラス修理はこれでいきます。

1人が参考にしています
2018-11-14
用途:
家具の補修
対象商品:
60854193

兼ねてより、ガーデン用籐タイプの椅子の一部がめくれ何度もボンド・アロンアルファ等で補修しましたが、巻いてある反動で固定出来なかったので諦めて粗大ゴミになるのかと思っておりました。そこで、ためしに「もっとくっつけ太郎」を使ってみるとしっかりくっつきました。一部だけだしセットなので、とても助かりました。

2018-11-13
用途:
LEDの防水対策
対象商品:
60854193

本来の使用方法とは違いますが、LEDの防水に使用しました。
将来的な影響はわかりませんが、透明度が高く、明るさにそれほど影響もなく、防水には十分かと
思いました。

1人が参考にしています
松田商店 様2018-10-18
用途:
車 ヘッドライトカバー固定
対象商品:
27405708

素人仕事ですが、仕上がりには満足してます。
大変たよりになる 品物です、助かった!

2019-05-15
用途:
多用途で大容量
対象商品:
27405708

色々と多用途に使用でき、大容量です。
ガスケットに塗っても良し、ゴムの補修に使ってよしの万能商品です。
正直、今まで使っていたウルトラSUがいらなくなった感じです。

2018-12-13
用途:
メンテナンス時
対象商品:
60854193

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

2020-07-13
用途:
風呂場の椅子
対象商品:
60854193

今までの接着剤では、直ぐに底の部分が取れてしまいましたが この商品にしてから まだ とれません。

2018-10-28
用途:
自動車のメンテ
対象商品:
27405708

ちゃんとみればわかったのでしょうが、思っていた以上にでかい。

ギャラリー銀河 様2018-08-24
用途:
自作シートの接着
対象商品:
60854193

匂いがしないので長く作業できます。粘着力も充分。欲を言えば価格がもう少し安いか、または量がもう少し多いとありがたいですね。

2018-08-22
用途:
接着修理に使用
対象商品:
60854193

硬いガラスや柔らかい物まで幅広い用途で大変使い易く、信頼性が高いです。大いに満足し5回目のリピート注文です。

2025-08-08
用途:
メンテナンス

セメダインスーパーXの代替商品
本家よりも少し安いが、性能差は感じない

2019-10-20
用途:
ブロック塀などの補修用
対象商品:
60854193

ちょこっとした場所の補修などに便利です、重宝してます。