プラスチックシリンジのレビュー

平均満足度 3.87 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラスチックシリンジ BOLL
BOLL
148 / 税込 163
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
86件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-22
用途:
農薬散布時には必須アイテム

農薬の希釈用として使用しています。合成ゴムのないタイプなので用途を考えながら有効に使っています。4㍑の散布機で500~2000倍希釈の際は使い勝手がいいですね。

Aoki 様2025-10-22
用途:
コウモリよけ
対象商品:
60949122

小さめですが、使いやすいです。バラ売りで安価なら嬉しいなあ。水鉄砲にもなります。クーポンください。

2024-12-18
用途:
バイク整備等に重宝しています
対象商品:
60949043

インジェクター変え針を使用してバイク等のブレード(ブレーキ・クラッチ)を抜くのに使用しています 小ぶりで使いやすいです

1人が参考にしています
2025-01-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
60949061

特徴表示通りゴムを使用していないので購入しました。
バイクメンテナンス時に用途を選ばないので、これにしてよかったと思います。

1人が参考にしています
2024-07-29
用途:
小型の器具へのオイル注入
対象商品:
60949061

先端に細い燃料チューブを差し込み、小さな油圧シリンダーなどの、注入口が非常に小さい機器への、オイルなどの補給または吸い出しに使用しました。
容量が100mlくらいがちょうど良かった思いますが、50mlでも特に不便はありません。

1人が参考にしています
2024-04-22
用途:
エアコンユニット修理
対象商品:
60949052

カーエアコンユニットの各ドアリンク可動部グリス注入に使用

1人が参考にしています
2022-12-20
用途:
えんじんのメンテナンスに
対象商品:
60949061

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

2022-02-27
用途:
アクリル板接着およびイレクターパイプ接着

アクリルの接着のために購入。使用後2-3週間後に再度使用するが、特に劣化などは見当たらず良好に使用できた。またイレクターパイプの接着にも使用したが、こちらの接着剤でも劣化などなく2-3週間後にも使用できた。ただしイレクターの接着剤に目盛りの印刷が溶けるようだ。
何れにしても以前に使っていた光の注射器の2-3週間後にゴムが劣化して液が漏れることに比べれば秀逸といえる。それからこの製品には注射針が付属しないが、光の製品付属の針が使用できた。

2人が参考にしています
ウッドワーク 様2021-10-20
用途:
壁クロスの一部浮き補修
対象商品:
60949043

20mlも同時に購入しましたが、ニードル取り付け口が真ん中でないのと多少動かせるので壁に沿って糊の注入がしやすいと思います。それと普通のシリンジにはピストンの先にゴムが付いていますが、たまにゴムが外れてシリンジ内に残ってしまい取り出すのに苦労してました。この製品はゴムが無いピストン一体型なのでとても助かると思います。

1人が参考にしています
o2k 様2022-01-12
用途:
ガソリン添加剤給油?
対象商品:
60949061

オイル類に使用する場合はゴムの劣化の心配があるけどコレにはそれがない。小さな違いですが、大きな安心です。

2人が参考にしています
2021-11-29
用途:
古いギアオイル交換
対象商品:
60949061

車検ごとのギヤーオイル交換で使いましたが良好でした。

2021-08-05
用途:
メンテナンス用。
対象商品:
60949061

エンジン・オイルを少しだけ抜く為に購入しました。
本体がちょっと柔らかい気がします。

株式会社ART CRAFT 様2021-04-16
用途:
液体の計量
対象商品:
60949122

精密な計量の必要の無い液体の計量用に購入しました。 但し、お安いだけあり、ピストン(で?良いのかな?)を上下させると外側までそれが伝わり、シリンジ全体が膨らんだり縮んだりしますので、少し気持ち悪いかな。 しかし、自分の使用目的には充分の機能をしますのでOKです。

1人が参考にしています
2024-06-24
用途:
ガソリンやブレーキオイルに
対象商品:
60949061

ガソリンやブレーキオイルに
普通のシリンジを使うとゴムがデロデロになり
すぐに使えなくなりますが
この製品はゴムを使用していないので
問題無く使えます

2021-02-24
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
60949043

特に不備もなく使うことができたのでよかったです。今後も再発注を検討します。

2020-12-12
用途:
ブレーキフルード交換時
対象商品:
60949061

シリングと中のピストンの密着性が大変よく、フルードの抜き取りが気持ち良くできました。

2人が参考にしています
2021-06-09
用途:
家庭菜園の散布
対象商品:
60949122

安くてとてもよく使用させていただいてます。
次回もこの金額なら購入いたします。

2020-08-31
用途:
キャブレターのオーバーホールに使用
対象商品:
60949061

普通のシリンジではピストン部にゴムが使われており、ガソリンを入れると溶けたり、ゴムのカスが混入したりしていましたが、この商品はオールプラスチックなためゴムが溶けるという心配がないです。
厳密にはガソリンを入れることはダメなんでしょうが、キャブのオーバーホール時にほんの5分使うだけなので、今のところ10回くらい使用していますが溶けたりなどはなく、しっかり使えています。
おかげ様でオーバーホールが楽になりました。

3人が参考にしています
2020-07-10
用途:
オイル充填・除草剤希釈
対象商品:
60949061

スクーターのギアオイル充填に超便利でした。2スト燃料のオイル混合や除草剤の希釈などにもと追加購入しています。

2020-07-02
用途:
アクリルの接着
対象商品:
60949122

一番小さい 2mlのものをアクリル用接着剤の流し込みに使っています。使いやすいし接着剤に侵されないので大好き。