ゴムベラ 柄付のレビュー

平均満足度 4.24 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゴムベラ 柄付 モノタロウ
モノタロウ
449 / 税込 494
【用途】材料処理用
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-28
用途:
窓ガラスのフィルム張り

同じ用途で購入された方がおり、カーフィル貼り付けに使用するような固めのヘラだと想像していたのですが、塗装などで使うようなしなるタイプです。シート張りは問題なく行えて、低価格で機能も十分です。

2025-07-03
用途:
防水作業での塗料取り扱い時
対象商品:
60977131

ホームセンターで購入したゴムヘラと比較して、なんら問題なく使用できます
消耗品を安く調達できるのは、ありがたいです。

2025-04-24
用途:
混ぜる、塗る、伸ばす作業に

タイルの接着剤を伸ばしたり、目地塗り、材料を混ぜる、容器についた材をこそげとるなど、1本あると便利ですね

2024-11-12
用途:
パテを塗布する
対象商品:
60977131

可もなく不可もなくでモノタロウブランドなので安く購入出来てありがたいです。

2023-08-29
用途:
フィルム貼り用途

大きさ価格もよいと思います。しいて言えば滑りがもう少し滑らかになるとよいのですが材質なのかはよくわかりません。
全体的にフィルム貼りも問題なく使えました

2023-08-28
用途:
窓のフィルム貼り作業用途
対象商品:
60977131

自宅の窓にフィルム貼り作業のシワのばしには、最大限の威力を発揮します。

2人が参考にしています
2023-10-27
用途:
タイル目地材で使ってます
対象商品:
60977131

特質する部分はありませんが、ゴム部分は耐久性もあって使いやすいです。

オール・パワフル 様2023-04-18
用途:
タイルの目地修理に使用
対象商品:
60977131

タイルの目地修理に使用
堅くもなく、柔らかくもなく,ほどよい堅さで施工も楽でした。
後もう2面がんばれ護謨へら

2022-05-25
用途:
油の除去
対象商品:
60977131

機械のメンテナンス作業で油を取り除くのにゴムベラでまず取ると 作業がすむーずに進むので使用しています
他メーカーより低価格です

2021-09-05
用途:
ウインドウフィルム
対象商品:
60977131

フィルム貼り最適です。ゴム製なのでフィルムにキズがつきにくいです。

2021-08-17
用途:
防水工事時
対象商品:
60977147

ウレタン防水クロス補強時使用、ゴムが硬く使いやすいです。

有限会社ルーエ 様2021-03-12
用途:
フイルム貼りに
対象商品:
60977131

前回使ってたのが20年物になってパキパキになりました。弾力があると貼りやすい貼りやすい。ちょいちょい替えていかないとですね。

2020-09-01
用途:
風呂場のタイル目地の修繕
対象商品:
60977131

いつのまにか削れて深い溝になっていた風呂場の床タイル目地が修繕できました。ゴムべらを使うことで広い範囲が素早く仕上がりました。

2020-03-15
用途:
車庫壁の塗装作業時の穴埋めに使用します。
対象商品:
60977131

コンクリート壁の穴埋め作業に使用する際白セメントで大きな穴、下塗り水性塗料での小さな穴埋め時も使用していますが、強度的には、非常に使いやすいですが、水性塗料が残るとゴムが固くなり劣化が早くなるようです。

ファーベル株式会社 様2020-03-15
用途:
トマトの煮込み
対象商品:
60977131

ゴムの強度がよく トマト煮込みの鍋の面を全て無駄なくとることができるので 非常に良い。

2019-11-02
用途:
防草シート張り作業時
対象商品:
60977147

防草シートの端をコンクリートとの地切の隙間に押し込むために使用。金属のヘラ、木製のヘラと違いシートに優しく、腰がある。又ゴムなので適当にシートを押さえ張りができ重宝した。

2019-08-16
用途:
車のフイルム貼り
対象商品:
60977131

何時もは、フイルムに入ってるヘラで貼ってましたが今回使ってみて硬さも良く使いやすいです

2018-11-19
用途:
タイル目地補修
対象商品:
60977131

このヘラのおかげで上手く目地補修が出来たと思っています。

加藤オートサイクル商会 様2018-06-15
用途:
カベ紙張替
対象商品:
60977131

店舗内装の張り替え用に購入しました。初めてでしたが綺麗にできました。

2018-04-11
用途:
タイルの目地埋め
対象商品:
60977131

タイルの目地埋めに使いました。使いやすかったです。