コバルトストレートドリル ステンレス用のレビュー

平均満足度 4.18 (186件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ
ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。 【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼
186件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-17
用途:
ボール盤
対象商品:
68096244

ボール盤を使って斜め穴をあけるのに購入しました。
値段が安く思ったより長持ちします。
いい商品だと思います。

飯塚貴夫 様2020-05-05
用途:
鉄鋼の穴あけ
対象商品:
68096183

鉄鋼の穴あけに使用しております。安くて切れは良いと思いますが、耐久性は普通だと思います。ただ、高額な高耐久性を示した商品でも切れなくなりますので、切れなくなったら交換すると割り切ればコストパフォーマンスは良いと思われます。

2020-07-04
用途:
SUSのバー加工に。
対象商品:
48615324

良く切れる、始めの食いつきが良い、使い始めなので寿命についてはまだわかりません。

岸本電気 様2020-11-11
用途:
制御盤の配線
対象商品:
68096226

切れ味が良かった.スパイラルタップも同時購入したが欠陥品
ねじが締め付けると空回りする.

2021-06-13
用途:
鉄板穴あけ
対象商品:
68096201

これは良く切れます、長持ちもします、またお願いしたいと思います、

2020-05-06
用途:
ステン板の穴あけに
対象商品:
48615403

当然ステン板の穴あけに使用しましたが、とにかく安いのでありがたいです。

2020-03-15
用途:
ドア・建具の加工に使用。
対象商品:
68096201

モノタロウブランドという事で半信半疑で購入しましたが、切れ味バツグンです。うまく使えば耐久性も問題なし。
1本1本梱包されているのが面倒くさいので10本1梱包のがあると嬉しいです。

2020-02-11
用途:
ステンレス製ボスやパイプの側面加工に。
対象商品:
68096296

他の径で、誤って同社TiNコートタイプを分厚いステンレスの
加工に用いてしまい、僅かに刃が傷んだ為 急遽最適なモノを
調達したと云う流れ。
Φ15mmのM6ステンレスボス対して、横から貫通穴を ほぼ間を
置く事無く4つ程開けたが、切れ味に影響は出ていない。
尚、オイルは加工用では無く、50CSのシリコンオイルを用いた。
ただ 使用するボール盤が、工場で用いていた機器比で遥かに
格下な為、センターの具合等は現状評価不能。
それでも以降 永く使えると助かる。

2020-04-14
用途:
金属穴開け加工
対象商品:
68096296

加工材はステンレスではないが、汎用性を期待して購入した。切削油を使ってボール盤できれいに加工できた。

インテリアKOZy 様2020-03-20
用途:
内装工
対象商品:
68096226

ホームセンターや金物屋さんで買うよりコスパもいーし意外に長持ちしますよー。ステンレスのへの字金物の穴あけに使用してます。

2020-02-18
用途:
金属ステーの穴あけ
対象商品:
68096235

今まで一般的な金属用のドリルを使っていましたが、刃の消耗が早く、試しにステンレス用を購入しました。一般的な金属用のドリルよりも切れ味が長続きするのでステンレス用の方がお勧めです。

2020-03-15
用途:
アルミ、ステンレスへの穴あけに使用
対象商品:
68096174

消耗品ですので、少しでも安くて長持ちするものを選ぶようにしています。値段以上の仕事はしてくれています。

株式会社前田商店 様2020-03-20
用途:
サッシ工事
対象商品:
68096183

最初の穴加工の入りに使ってますが、切れ味抜群ですので、オススメです。

2020-01-06
用途:
ステンレスへの穴あけ
対象商品:
48615394

有名メーカーのドリルと比べても遜色なく、ステンレスにも苦労せず穴をあけることができました。

2019-11-02
用途:
機械メンテナンス、DIY
対象商品:
48615394

まだ、数回の使用ですが、切れ味問題ありません。
あとは、耐久性に期待したいです。
10数本同時購入しましたが、梱包は、1本1本高品質なパック入りで感心しました。
急ぎの場合を除き、またモノタロウさんで購入したいと思います。

2020-01-10
用途:
板金取付時の下穴あけ
対象商品:
68096235

たまにハズレもありますが、薄物の下穴をあけるにはいいと思います。

2019-11-02
用途:
SUS、スチールの穴あけ

これ最高ですね。切れ味も高いものと変わらないし、何よりも安いのに個別にプラパッケージされているから無くなったり他のサイズの錐と混ざって分からなくなることが無いです。星10個くらい付けたいです。

2019-12-25
用途:
ステンレス板への穴あけ
対象商品:
48615218

ストレスなく作業できました。これまでは安価なセット品ですぐ切れなくなり苦労していたのでとても満足です。

2019-09-03
用途:
susFBの穴あけ
対象商品:
68096262

susFB6mmに4.5φの穴をボールバンで280発ペースト使いながら開けたけど、途中錐を研ぐことなく、楽勝で開きました。安いからどうだろうと思い5本買ったのですが1本使っただけで終了。この錐コスパ最高です。

2人が参考にしています
2019-09-25
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
48615218

ステンレスに確りと穴空け加工出来ました。寿命も充分にあるようです。満足しています。