クランプレバー(オネジ)のレビュー
- 用途:
- 蓋の取っ手
蓋の取っ手として使用しようかと思い購入しました。
寸法は確認しましたが実物は手で握るには少し小さい感じがしました。
使用上は問題ないかとは思います。
- 用途:
- 万力の回転台固定
- 対象商品:
- 68096944
リードバイス回転台の標準品が片側だけ丸棒ハンドルで使い辛いので左右を交換。
シルバーを選択しましたがアルミ保護口金と並べてもあまり違和感のないきれいな色でした。
両締めでがっちり固定でき且つ邪魔にならない角度に収められて期待通りです。
レバーは亜鉛製なので耐久性には妥協がありますが、全SUS製を選択すると大変高価になりますので…
操作頻度は低い事もあり損耗したらまた交換する前提で考えますと十分です。
- 用途:
- 工作機械の位置ぎめ
- 対象商品:
- 68097303
位置ぎめ固定のレバーに使用しました。M6とM5を比べられるように取り付けてみましたが、M5ではネジのサイズに対してレバーが永いのでねじに曲げが入リヤうく、ネジのサイズごとにレバーの長さが違っていると良いと思います。
- 用途:
- 紛失した部品を購入
- 対象商品:
- 68096996
脱落により部品を紛失した。代替品をメーカから取り寄せると高価なために代替品として購入。問題無く使用できる。
- 用途:
- スケールのストッパー用
- 対象商品:
- 68096865
丸ノコスライド台の切断位置スケールのストッパー固定や移動用のネジ部に使用。レバーの固定位置調整も、使い勝手も良く簡単に締めたり、緩めたり出来て重宝しています。
- 用途:
- 機械部品交換
- 対象商品:
- 68097163
欲しいサイズがお手ごろ価格で購入でき満足です。大体が機械メーカーよりの取り寄せだったが直接購入により経費削減でき今のご時世にはありがたいです。
- 用途:
- 趣味の釣り道具
物としては、値段の割に凄く確りしていて丈夫そうですが釣りに持って行くのでもう少し軽ければ良いかなって機械関係でしたら、★5以上です。
- 用途:
- メタルソーのストッパーにりようそいています。
- 対象商品:
- 68097075
元々はダイヤル式のネジが付いていましたが、ねじ込む際三本指でつまみまわししていましたが指がつかれました締め込みの効率速度も遅いので、こちらのクランプレバーに交換しました。緩めて締め込む際指1本で当たりまで締め込みが出来ますので早いです。
- 用途:
- ドリルスタンドの高さ調整用固定ネジとして
- 対象商品:
- 68096926
手持ちのドリルスタンドの高さ調整用固定ネジが六角穴付ボルトのため、ちょっと高さを変えるたびに六角棒レンチを挿してと大変面倒だったのでこれに交換しました。
バッチリです。
- 用途:
- 小型旋盤のキャップネジ交換
- 対象商品:
- 68097373
小型卓上旋盤サカイML210のテールストック、刃物台、ミーリングアタッチメントの六角キャップネジを交換しました。少し持ち上げるだけで位置も変更でき、操作性が向上しました。オレンジで視認性も抜群です。