ドレンボルト(マグネット付)のレビュー
- 用途:
- YAMAHAビーノに使用
- 対象商品:
- 68102797
YAMAHAのビーノに使用しました。標準のボルトにはないマグネットがついているので、スラッジ除去効果が期待できそうです。
- 用途:
- マジェスティS用に購入しました
- 対象商品:
- 68102806
ピッチを調べて長さは不明ですがたぶんこれだろうと思い購入しました。
バイク屋さんで見てもらったところ大丈夫だったようで取り付けてもらいました。
一度買ったらずっと使い続けるので買い増すことはないと思います(^^♪
- 用途:
- スーパーカブ110の交換用
- 対象商品:
- 68102806
実際にオイル交換したら、大量のスラッジが付着していてびっくりしました。
磁石の力はかなり強力そうで、役に立っていると実感できるのが嬉しいです。
- 用途:
- オイルドレイン
- 対象商品:
- 68102806
マグネットが強力な感じがGood!! 価格も安くていいですね。APE50に使いました。M8、M12だけじゃなくM14もおねがいしたいです。
- 用途:
- HONDA スーパーカブDXに
- 対象商品:
- 68102806
カブを10年近く乗っていますが、初めてドレンボトルを交換しました。17mmレンチが合うボルト(商品サイズはM12×P1.5)で、ネジの太さもピッチも合致しました。
マグネットの効果は次のオイル交換まで不明ですが、ボルトとワッシャーのセットでこの価格なら満足です。
- 用途:
- HONDA APE100で使用しています。
- 対象商品:
- 68102806
他社製品ですとアルミ製のものがありますが、アルミのアルマイト加工は使用しているうちに剥げてきて見栄えが悪くなるのが嫌で、こちらの製品を購入。
製品の質感も良く磁力も十分強力で、とても満足のいく製品だと思います。
オイルフィルターがついていないバイクには、マグネット対応のドレンボルトを使用したほうが安心感があります。
次回のオイル交換時に、どの程度鉄粉がついているのか楽しみです。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 68102806
実際に使用しての感想です。
取付て500km程度しか走行していませんが、クラッチのメンテの為にオイルを抜きました。
小さな金属片と共に砂鉄の様な金属粉も思いの外付いていて、十分効果を感じました。
- 用途:
- エンジンオイルの金属粉除去
- 対象商品:
- 68102806
マジェスティSのエンジンオイルドレンボルトとして使用
次回のオイル交換までは何とも言えませんが、そこそこの磁力だったので保険として期待しております。
- 用途:
- CT110に取り付けました。
- 対象商品:
- 68102806
びっくりするぐらい鉄粉が付いてきました、こんなにオイルに交じっていたと思うと怖くなるぐらいです、今後全車種に取り付けたいと思います
- 用途:
- オイル交換 ボルトの老朽化 2年に一回
- 対象商品:
- 68102806
装着しましたが、正直次回のオイル交換の時にどの程度の効果が得られるかが、ポイントです。 商品としては、特に悪く思いませんでした。
この後の、耐久性・漏えい・スラッジ回収など注目したいです。
- 用途:
- スーパーカブ90DX で使用
- 対象商品:
- 68102806
オイル交換の際にボルトをこれに変えてみました。
次のオイル交換が楽しみです。
ボルト自体はしっかりとしていて、二ヶ月使いましたがオイル漏れや滲みは無いです。
- 用途:
- 営業用のバイクに!
- 対象商品:
- 68102806
ホンダのカブ、スクーターに使用しています。使用状況から2000kmでオイル交換を行っていますが慣らし運転中などには多量の鉄粉が付着しています。
安心のためにという感じですが、問題なく使えております。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 68102806
マグネットが付いているのでオイル交換で不純物(鉄粉)が排出できそうです
はじめて装着しましたので次回オイル交換の時マグネット効果期待しいます