オイルジョッキ ロングノズルのレビュー

平均満足度4.52(547件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。

547件中 281~300件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 74267252
2019-05-11
用途: 最近の車には必要
製造業

古い物を大切に使用していましたが、エンジンルームのオイル注入口が奥の方に有るタイプには非常に有効です。

対象商品 : 63405362
2019-04-14
用途: オイル交換とクーラント補充用

ロングノズルは便利なので自分でホースを延長して使用していましたが、偶然見かけて買いました 蓋もついているので非常に重宝しています

対象商品 : 74267252
2019-04-19
用途: 自動車整備
有限会社オートセンターあさひ 様

最近の車両のエンジンオイル注入口が奥のほうにあるので、ノズルが長いと助かります。

対象商品 : 63405378
2019-04-08
用途: エンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ロングノズルが使いやすいです。今まで5Lのを使っていましたが4Lで十分と思い買い替えです。

対象商品 : 74267234
2019-03-29
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽バンオイル交換で使用しましたが、ノズルが長いので、オイルをこぼす事無く使えました。

対象商品 : 63405353
2020-01-06
用途: 日常整備
有限会社モーターサイクルサービストウゲ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手は、良好ですがノズルが重く空の状態で容器が自立しないので保管しずらい。

1人が参考にしています
対象商品 : 74267252
2019-06-07
用途: オイルの注入時使用
株式会社関東マツダ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンルームが設計上エンジン本体が少し下がっている車両の最適ですエンジンオイルを入れるこぼさないで入れる事が可能でしす。

対象商品 : 63405362
2019-04-14
用途: オイル交換
製造業

オイルジョッキはノズルの短い物が多かったので探していたところ、モノタロウで見つけました。奥のほうにも入っていくので使いやすいです。

対象商品 : 63405362
2019-02-25
用途: 自宅でオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイル注入口が奥にあるのでこのジョッキでなければ溢れます。近隣のカーショップよりも安かった為、購入しました。満足です。

対象商品 : 63405378
2019-03-22
用途: エンジンオイルの交換
その他業種

ノズルが長いので、エンジンルーム内にオイルが垂れるのを防止でき、非常に使い易いです。

対象商品 : 63405362
2019-03-11
用途: オイル交換時など
自動車・二輪車・自転車関連業

先が長くて大変便利です。
いい感じで奥まで届いてくれるので助かります

対象商品 : 74267234
2019-01-19
用途: 機械のメンテナンス時
鈴木ブドウ園 様(農・林・水産業)

オイル交換時、どうしても給油口から飛び出るのがいやで、ノズルが長いものを探していました。これなら楽に安心してオイル注入ができます。大満足です。

対象商品 : 74267234
2021-08-16
用途: 自家用車のメンテナンス用に
その他業種

ここまでノズルが長くなくてもよかったですが、モノタロウブランドなのでこちらの商品を選びました。ノズルに残ったオイルが少し気になりますね。

対象商品 : 74267252
2018-12-17
用途: オイル交換に使用

ロングノズルが本当に便利で且つ先端キャップの装着でき、
ダスト混入防止できます。
後は注入口の蓋があれば言うことなし。
本体に装着ボスがあるので、是非設定願いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 74267234
2019-02-16
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

ロングノズルが狭いエンジンルームで活躍し、オイル注入後ノズルからの液だれもジョッキに回収できるので使い勝手よいです。

対象商品 : 74267234
2019-02-10
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

トラクタなど農機具のオイル交換に使用しています。
ノズルが長く、楽な姿勢で作業出来てとても便利です。

対象商品 : 63405362
2019-03-04
用途: 凄く便利です。
吉岡 農園 様(農・林・水産業)

オイル口が遠い分ノズルが長い分便利でした。有難うございました。

対象商品 : 74267252
2017-10-06
用途: オイル交換
有限会社ふるまや自動車修理工場 様

非常に使いよいのですがノズルの先のふたわいらないノズル収納プレートは固定式がよい

対象商品 : 63405378
2019-02-04
用途: 自動車整備

容量が大きいので、通常の国産車には一回で給油できるうえ、ノズルが長いので奥まった位置にも簡単に給油できます。良い商品です。

対象商品 : 74267234
2021-04-10
用途: エンジンオイル交換
児玉農園 様(農・林・水産業)

ノズルを付けようとしたら赤いねじ部分が脆く、割れて使えなかった。最低品質。忙しかったので連絡せず。だいぶ前のことですが。

1人が参考にしています