バルブコアのレビュー
有限会社アイショウ陸運 様2023-12-26
- 用途:
- 大型・中型トラックタイヤ交換時
- 対象商品:
- 75329423
タイヤハメ換え交換時、
古い使い回しバルプコア(ムシ)でのエア漏れトラブルを回避するため
毎回この新品コアを使ってます。
ジーケーサービス 様2019-12-26
- 用途:
- タイヤ点検時
- 対象商品:
- 75329432
組替え作業の際にはゴムバルブごと交換しますが、エアー点検の際にもなるべくコア交換をしています。
ここからエア漏れすることもあるので。
2014-12-10
- 用途:
- タイヤ組換時
- 対象商品:
- 75329432
タイヤの組換えの時にエアが微妙に抜けるバルブは全て交換している。ノーマルの黒ゴムのものではなくて耐熱赤ゴムの物にしてみた。今のところ不良も無くてちゃんと使えています。
1人が参考にしています
2014-10-21
- 用途:
- TB/LTのタイヤ交換時
- 対象商品:
- 75329432
安いコアを買って以前はエア漏れがあったので今回はTIPTOPのコアにしました。
万が一の為、耐熱の赤を使用しています。
1人が参考にしています
2015-05-29
- 用途:
- オートバイタイヤ交換
- 対象商品:
- 75329423
不良品が多数混在します。以前はパシフィック製を使用しましたが1つも不良は有りませんでした。多数残っていますが使用を中止します。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。