コンビネーションカラーのレビュー
2025-03-18
- 用途:
- 車椅子の前輪に使用
片輪に(608VV 35096056 608-2RZ)×2ケ使用しました。
間座(スリ-ブ 75795851 0900-093-90004)×1ケを追加取付し
新車時より強度が増し直進安定性が向上致しました 有難う御座いました。
北総軽貨 様2022-03-15
- 用途:
- オートバイのカスタム
- 対象商品:
- 75795876
アクスルシャフト15mm用のフロントフォークで、12mmのホイールとアクスルを使うために使用しました。
サイズはぴったりです。合計3つ使いましたので、値段がもう少し安いと助かります。
1人が参考にしています
2022-03-13
- 用途:
- 機械のメインテナンス
- 対象商品:
- 75795842
車軸の遊びを抑える部品として使用し、目的を果たしました。後は耐久性がどれほどなのかと思いまず。
2人が参考にしています
2021-04-20
- 用途:
- MH23S マフラーサポート 14281-68K00 のカラーに
- 対象商品:
- 75795867
スズキ MH23S マフラーサポート 14281-68K00 のM8ボルト用カラーぴったりです。
1人が参考にしています
2021-06-09
- 用途:
- サスペンション交換
- 対象商品:
- 75795842
ホンダモンキーのリアサスペンションブッシュ周りリフレッシュに使用しました。使用してるサスブッシュより外径が1ミリほど大きかったですが、問題なく使用できています。
2019-01-19
- 用途:
- バイク リアサス取り替え時
- 対象商品:
- 75795833
リアサスの穴径 12ミリから10ミリに変更する際
スペーサーとして使用。若干 長かった為グラインダーで削り使用、径も問題なく使用してます。
2人が参考にしています
2017-05-19
- 用途:
- 軽トラのリアショック取付けに
- 対象商品:
- 75795867
他車のリアショックを取り付けるのに穴とボルトサイズを合わせるために購入しました。
何も問題ないですがもう少し安いと嬉しい。