フォスナービットのレビュー

平均満足度4.58(40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フォスナービット SK(新潟精機)
SK(新潟精機)
フォスナービット
¥1,398~/税込¥1,538~

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。【用途】木材の止まり穴加工に。
(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)

40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-10-24
用途: 蝶番の取り付け
その他業種

扉用板に蝶番を取り付ける際に使用しました。特に問題ありません。いいと思います。

2026-06-19
用途: 木工作業に
サービス業

このビットは木工工作時に木工にボルトを通したり ワッシャ―を付けたりナットを取り付けたりするのに穴を空けるときに使用です、後は鬼目ナットや台座空けに使用するのに使用です、サイズは色々物が必要です、切れが良いので絶えず使用品です。

対象商品 : 86928116
2023-01-31
用途: 木工用 椅子の座面の穴あけ

さすが新潟燕三条。よくキレます。精度も出てると思います。

対象商品 : 86928064
2021-12-14
用途: 穴あけ作業
その他業種

思った通りの商品で大変満足しております。
また利用させていただきます。

対象商品 : 86928021
2021-02-23
用途: 木工作業 穴あけ
金子屋 様(サービス業)

スライドして 商品の寸法単位で スムーズに穴あけできるので便利ですが
木くずのつまりを 取り除く作業は 少し手間です。

対象商品 : 86928037
2020-11-29
用途: 欅と白樫の穴あけ
遊友舎 様(製造業)

ボール盤へ取り付け、欅45ミリや白樫40ミリへの穴あけに使用。想像以上にサクサクと削れました。注意事項ですが、切屑の排出はこまめにしないと摩擦で回転が落ち、焼けそうでした。(当たり前かな?)

対象商品 : 86928037
2020-11-14
用途: 米国規格の金具を使った家具製作
サービス業

米国規格の 5/8インチ相当のフォスナービットです。 米国規格のものはホームセンターでは入手困難なのでこちらで購入しました。 性能は良いと思います。

対象商品 : 86928012
2020-07-05
用途: ギター製作
製造業

木材の切削で使用。切れ味が鋭く、仕上がりもきれい。今までルーターで作業していた部分が、大幅に削減されて、作業時間が1/3程度に短縮出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 86928046
2024-07-26
用途: 集成材の穴あけ
ナカエデザインズ 様(サービス業)

別サイズで使用しているから今回も購入。またこのサイズはホムセンなどでは取り扱いが無い場合が多い。

対象商品 : 86928055
2020-08-16
用途: 丸椅子足ホゾ切削時使用
製造業

他にもっと安価なものがありますがこの商品が一番よく切れ長く使用できるように思います。

対象商品 : 86928125
2019-10-31
用途: 木工のめくら穴あけ加工

木材のめくら穴あけが非常に容易にきれいにできる。
平面の穴開けは特に問題なくできる。
平面に対して傾けて穴加工する場合はやや難しい。
センターのキリ部分をもう少し長くできれば傾けて使用できるのではないかと思う。
長くすると突き抜けることへの注意が必要だが。

対象商品 : 86928012
2020-03-22
用途: 木工のザグリ
製造業

ホームセンターにもなかなか置いていなくて、助かりました。切れ味いいです。

対象商品 : 86928195
2019-02-21
用途: 木工品の加工に使用。
たなかけんちく 様(建設業・工事業)

欅や桜を加工して、コップをつくっているのですが、固い木ですが、スムーズに加工できて、重宝しております。

対象商品 : 86928116
2018-03-16
用途: キッチン吊り戸棚の戸棚の蝶番を付ける際の溝堀りに使用。
細川タイル 様(建設業・工事業)

よく、切れて使いやすいです。木工作業で、家具などの製作には、欠かせない工具だと思います。

対象商品 : 86928152
2018-03-06
用途: 木材加工用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様(医療・福祉・介護関連業)

切れ味もよく安価で高性能で助かりました。
また頼みたいと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 86928125
2020-09-24
用途: スライド丁番の穴加工に使用
建設業・工事業

初めのうちは切れ味が良かったのですが、だんだんと切れ味が悪くなっていきます。値段相応だと思います。

対象商品 : 86928107
2018-03-08
用途: 木工における加工のため。

取り扱いやすく切削能力にも優れている。
切削(杉材)かすが刃先にこびりつく傾向があるので改善していただきたい。

対象商品 : 86928091
2018-02-12
用途: 木工細工

ビットを変えて穴をだんだん大きくした、予想していた通りの良い仕事が楽に出来ました。

対象商品 : 86928125
2018-02-04
用途: 桧の柱に

ゆっくりと削ることで、キレイな穴を開けることができました。

対象商品 : 86928012
2018-11-14
用途: 木工作業
農・林・水産業

厚さ20mmの木板に直径32mmの貫通穴を開けました。5mmのドリル刃・10mmのフォスナービット(FB-10)・20mm(FB-20)・26mm(FB-26)・32mm(FB-32)の順番でゆっくり広げて行きました。今まではドリル刃やホールソーを使っていましたが、これらの「力業」ではなく、確実に削り取っていく「職人技」の感覚で作業出来ました。
実は、一連の作業なのに(FB-20)だけが、切れが鈍く焦げ付くという問題が起きたのですが、「お問い合わせ」で連絡したら、2時間後に「謝罪と交換」の回答があり、翌日夕方には新品が到着しました。
今は問題なく快適な切れ味を堪能しています。
問題は有りましたが、迅速な対応を受け、今後も継続して購入していける安心感から、星五つの満足の評価にしました。