エアーコンプレッサー 12Vのレビュー
- 用途:
- バイクツーリング時でのパンク修理
- 対象商品:
- 76232292
先日自宅から300km離れたところでパンクを経験しキツイ思いをしたので今後の保険として購入。四輪に常備してる20年前のシガーソケットからの給電型のコンプレッサーよりは全然静かだったのがびっくりしました。試しにカブに使用してみましたがエアーの入りも結構早かったのでよかったです。しいて言うならバルブ部のレバーが意外と柔らかくロックするときに結構たわむので折れないかが心配です。
- 用途:
- 車載用に。
- 対象商品:
- 76232292
早速使ってみました。電源コードも十分届きました(クラウンで)。コンプレッサーのゲージは正確では無いので一度使って誤差の確認をおすすめします。ちなみに2.4kg入れ場合、コンプレッサーのゲージで2.8kg入れればokでした。
安く買えたので圧力計の誤差は納得して使えば問題無し。大変満足してます。
- 用途:
- バイク携行用
- 対象商品:
- 76232292
バイクのロングツーリング携行用に購入。
オフ車の空気圧を下げた場合も電動で簡単に空気が入れられます。
先端のアタッチメントは収納部に蓋がないので保存に注意が必要だと思います。
- 用途:
- 夏用タイヤ・冬用タイヤの交換の際、空気圧の管理のため
- 対象商品:
- 76232292
コンパクトで12V仕様なのでお守りとして車載しています。冬用タイヤ2台分(計8本)を交換する際のエア補充に使用しましたが、エアゲージについては簡易的な使用なら問題無いです。普段使用しているエアゲージと大きな差はありませんでした。200kpaを超えたあたりからジリジリと上がっていくので、気長に待ちましょう。使用時の音がかなり大きく、夜間の住宅地では使用が憚られるレベルです。耐久性についてはまだわかりませんが、安い商品なので過度な期待はしないほうが良さそうです。
- 用途:
- 自動車携行品
- 対象商品:
- 76232292
プリウスのパンク修理セットの使用期限がすぎたので、市販のセットに替えるため購入しました。季節ごとのタイヤ交換、日常の空気圧保持に使用できます。ノズルの耐久性に不安ですが価格を考慮して「満足」です。
- 用途:
- メンテナンス
作動時の音が思ってたより大きくて少しびっくりしたが、日中に使うのであれば問題ないとおもいます。
いろいろなアダプターが付いているのでいいと思います。
- 用途:
- バイクの空気入れに
- 対象商品:
- 76232292
スーパーカブのチューブの空気を入れるために購入しました。バイクに付けてあるシガーソケットから電源をとり、空気を入れることができました。便利なので常にバイクの荷物入れに入れていざというときに備えます。買ってよかったです。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 76232292
エアーを補充出来るガソリンスタンドまで走行するとタイヤ内の空気が温まり膨張して空気圧が上がってしまうかもしれない。。。
そんな不満を解消して、完全な冷間でエアー補充出来、タイヤの空気圧を測定する事が出来ます。
- 用途:
- ツーリング中のパンク修理
- 対象商品:
- 76232292
ツーリング中のパンク修理を想定し
購入しました。
想像してたより大きい
が、第一印象です。
試運転では、
音が大きい
ですが、確実に空気を送り出して
いました。
ツーリングではスクーターのメットインに
入れますが、出番が無いことを
祈るばかりです。
- 用途:
- タイヤのエア補充
- 対象商品:
- 76232292
どうかな?と思ったが、とりあえず補充出来ました。
軽トラのタイヤ4本、無事に補充完了。
軽4までは大丈夫なように感じます。
普通車は、かなり時間がかかると思います。
- 用途:
- 定期点検
- 対象商品:
- 76232292
たまの点検使用で特に不満はありません。価格から考えても納得しています。使用時の音は煩いと言えば否定しませんが量販店に置いてる製品と対して変わりはないです。パワーがそんなにないので規定圧まで時間を要する印象と発熱が気になったくらいです。月1回程度、3年使用できればいいかな、と考えてますし、それくらいは使えそうな感じです。
- 用途:
- トラクター等の空気入れに使用します。
- 対象商品:
- 76232292
放置してあったトラクターのタイヤに空気を入れました。それだけでは動くようになりませんが、希望ができました。ほかにもハウスカーのタイヤ、一輪車のタイヤ、苗植えの機械のタイヤに空気を入れました。軽トラックの移動で入れられるので便利です。
- 用途:
- 車両メンテナンス
- 対象商品:
- 76232292
内圧調整、パンク時の補充に。充填時は結構うるさく、高圧(ハイゼット後輪350kPa)だと時間もかかります。でも安くてコンパクトなのでそこそこ満足しています。
- 用途:
- 車やバイクの空気入れとして使用。
- 対象商品:
- 76232292
5年以上使用した前機種が壊れたので購入。前回の感想でも書きましたが、作動時の騒音が大きいように思います。早朝や夜間での使用は躊躇します。それ以外は概ね満足しています。