エアーコンプレッサー 12Vのレビュー

平均満足度 4.16 (212件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーコンプレッサー 12V モノタロウ
自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。 【用途】自動車やバイク、自転車の空気の充填に。
212件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-10
用途:
パンク修理
対象商品:
76232292

出張で修理するときに使います。かなり熱くなるけど、結構便利です。

2017-02-14
用途:
四角いフラット形状が使用時に安定して良い
対象商品:
76232292

この手の商品は振動が大きいために安定が悪いと勝手に動き回ってしまうが、モノタロウブランドの本商品は四角いフラット形状が使用時に安定しており使いやすいです。何度か使用しましたが故障することもなく充分に空気を充填できます。万一に備えて常時車載しておいても良いと思います。エアゲージはもう少し低圧側のタイプで良いと思います。製品改良の際はご考慮ください。

2019-08-01
用途:
日常メンテナンス
対象商品:
76232292

かなり音がうるさいのが気になりました。価格なりといえば仕方ないのもしれません。

2019-04-03
用途:
緊急時用に購入しました。
対象商品:
76232292

バイクツーリングでのパンク時の修理した際に、自己復旧用にと購入しました。

2018-03-10
用途:
自動車のエア補給
対象商品:
76232292

あったらいいなという程度で株主優待で入手。
今回、205/60-16のタイヤの手組み時にダメモトで使用。
ものすごく時間がかかったが1kgf/cm2近辺でビード上げに成功。
ちなみに205/60-16のタイヤをゼロから2kgf/cm2迄入れるのに3分以上かかります。
ひよっとして既に異常なのかもしれませんがビード上げに成功でOKとします。

2人が参考にしています
2021-12-18
用途:
車のタイヤ空気補充
対象商品:
76232292

車のタイヤへの空気補充に使っています。
空気を充填する時は問題が無いのですが、終わってプラグを外そうとすると
プラグが引っ掛かる事が多く、折角入れた空気が抜けてしまい、
入れ直すことが何度かありました。

2018-04-04
用途:
自家用車のタイヤに使用
対象商品:
76232292

自家用車のタイヤに使用している、力強くエアーを注入できるのは良いが、エアーバルブが外すときに外しずらい(エアーが漏れる)

1人が参考にしています
2016-11-18
用途:
タイヤの空気入れ。
対象商品:
76232292

小ぶりな割りに、大きな動作音でびっくりしましたが、
パワーは十分でした。

2016-04-11
用途:
業務用
対象商品:
76232292

パンクでの出張作業でスペアタイヤの空気圧がない場合やスペアタイヤがない場合にとりあえず空気を入れるために購入した。出番はめったにないけど有れば助かるのでこの価格はありがたいです。

1人が参考にしています
2016-06-25
用途:
車、バイク、自転車の空気入れ
対象商品:
76232292

音はすごいです。
でも、お値段が安く、メーターが参考になります。(あくまで参考ですが)

2016-07-12
用途:
緊急時のタイヤ空気入れ
対象商品:
76232292

まだ1回しか使ってませんが、耐用度が気になるところ。
音がうるさい事以外は、今のところ問題なし。

2021-02-23
用途:
日常の空気圧の点検、補充
対象商品:
76232292

コスパはいいと思います、値段が安いから仕方が無いですけど夕暮出の視認が悪いのでLED付きであれば尚よし。まだ数回しか使用してませんがバルブに固定するときのロック(横に倒す)がかなり
固く折れる可能性を考えると慎重にならざるを得ないので改善を求めます

ショップビー 様2018-03-28
用途:
嫁の自転車の空気入れ
対象商品:
76232292

まだ使ってないからわからないけれど
ACアダプターが欲しかったです!

2021-02-27
用途:
自家用のタイヤ空気圧の補充
対象商品:
76232292

本体から出ているタイヤ接続ホースが短く、大きいタイヤの場合、タイヤの空気口を下にくるように気をつける必要あり。

2019-11-02
用途:
車のタイヤ用に
対象商品:
76232292

時間は掛かりますがエアの注入はできます。しかし音がうるさいです。近所迷惑になりそうな音なので使用頻度は少ないです。

2018-11-30
用途:
バイク,自動車の空気圧
対象商品:
76232292

何キロ入れたか安定しません。
返品対応、即決でした。

2017-12-14
用途:
いざという時のお守り代わりとして
対象商品:
76232292

一緒にパンク修理罪も購入しました。いざという時のお守り代わりになります。

2017-10-18
用途:
出先でのパンク修理に使用
対象商品:
76232292

純正キットの物に比べると、音がうるさい、振動が大きい、チャックは少し不安がありますが緊急用としては用が足りています。自分の事より他の人に使う方が多いです、どれだけ持ちこたえるかは不明ですが問題無く使えています。

2018-11-22
用途:
自動車、自転車の空気注入
対象商品:
76232292

空気が入るのに時間がかかりすぎる。230kpaまで入るともう能力の限界という感じで、さらに微量ずつしか空気が入っていかない。壊れているのではないかと思うくらいだが、他のレビューにも同様のコメントが見られるので、仕様なのだろう。自転車では試さなかったが、これで500kpaくらいまで入れられるとは思えない。ロック機構も使いにくいもので、外す時に盛大に空気が漏れるため正確な注入ができない。音も大きい。事前によくレビューを見て購入するべきでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。

2016-04-08
用途:
エア充填
対象商品:
76232292

友人から頼まれて購入しました。
エアコンプレッサーを買うまではないが、自宅でバイクのエアが詰めたいというのでコレを買いました。
降雪地なので冬はバイク乗れません。
なのでハルにバイクを出そうとすると、エアが足りなくてSSやバイクショップまで行かなければならず以前は面倒だったそうです。
エアゲージが付いてますが誤差があるので、1回信用できるエアゲージで詰めて印を付けて使ってるそうです。
コスパはいいと思います。
ボールや自転車用のアダプタが付いてるのも便利ですね。

1人が参考にしています