アルミ電解コンデンサ 105℃品のレビュー

平均満足度 4.75 (138件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ電解コンデンサ 105℃品 日本ケミコン
日本ケミコン
   
138件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-09
用途:
ECUの電解コンデンサ交換
対象商品:
85846162

ホンダ車のECU電解コンデンサ交換に
多数のシリーズがあるが
ECUの箱の高さ制限があるから
電解コンデンサ寝かせて取付したら
付けれない事もないが
105度50vで、揃えた
ハンダは、基板がコートしてあるから
コートリムーバーが綺麗に剥がせる
交換は、ハンダ吸出しが難関だが
抜ければハンダ付けは
ハンダ温度とコテ先フラットが
しやすいように思う

2人が参考にしています
2021-02-19
用途:
音響機器の修理(部品交換)に使用します。
対象商品:
85845952

交換前の部品の大きさに比べ、直径は10mmで同じですが高さが8mm程小さい為、実装上、大変余裕ができました。取付もやり易く、とても助かりました。お薦めです。

1人が参考にしています
2021-05-18
用途:
オーディオアンプ修理
対象商品:
85846144

古いアンプのメンテナンスに使っています。メーカー品で安心して使えるものです!

2020-12-14
用途:
音響機器のメンテナンス
対象商品:
85845733

音響機器の修理メンテナンスに耐高温度品や長寿命品を交換部品として、音響用や低インピーダンス品を要求しない部分に多用しています。モノタロウさんはこの種類の商品ラインナップが優れていて、在庫と納期にメリットがあります。特に100Vや160V耐圧品の品揃えが良いと思います。

2021-02-11
用途:
テレビの修理です。
対象商品:
85845767

とても良い商品でした。到着も早かった。次回も利用したいと思います。有難う御座いました。テレビは、直りました。

1人が参考にしています
2021-02-08
用途:
電子機器の修理・改良に用いる。
対象商品:
85846424

いつも使っており、ESRの低さと外形寸法のバランスが気に入っている。

1人が参考にしています
夢工場M 様2021-01-22
用途:
古いオーディオ機器の修理
対象商品:
85846144

一般的な修理にはこの種類とSMGを使用しています。問題なく使えています。小型で
取り付けに困ることはありません。出てくる音が変わるかと言われたらわかりません。
修理には自信をもって使える部品です。

1人が参考にしています
山内 電工 様2021-02-01
用途:
機器の修理
対象商品:
85845925

メーカー品で安心して購入 取り換えにて機器が動作しているよ。

2020-09-21
用途:
基盤修理
対象商品:
85845776

TV基板修理に使用しましたいいですよ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2020-12-14
用途:
電子機器の修理・改良に用いる。

ESRの低さと外形寸法のバランスが気に入っている。

2020-11-11
用途:
電気製品内の電子回路の修理改良に用いる。
対象商品:
85846327

ESRの低さと外形寸法のバランスが気に入っている。

2020-10-27
用途:
電気製品内の電子回路の修理改良に用いる。
対象商品:
85846363

ESRの低さと外形寸法のバランスが気に入っている。

阿南電機株式会社 様2020-10-17
用途:
オーディオ電源の平滑コンデンサ
対象商品:
85846424

耐圧100V、1000μFを8個購入しました。
tanδの数値が0.08と損失が低く高品質な品です。

石川電装株式会社 様2020-09-11
用途:
機器のメンテナンス時
対象商品:
85846214

同等規格の物として注文しました、旧パーツより若干サイズが小さめでしたが問題なく使用できました。

2020-08-17
用途:
車のECUのオーバーホール用として使用。
対象商品:
85846162

国内産で105℃品として購入しました。
交換用として十分な性能だと思います。

2020-06-12
用途:
モニターの修理
対象商品:
85845794

モニターの電解コンデンサを交換する目的には特に問題はありませんでした.価格も安いですのでお得です.

A&R Lab 様2020-04-27
用途:
アンプの修理
対象商品:
85846232

サイズも手頃で、50Vの耐圧コンデンサーとしては使いやすく、保障温度も105°と機材の中でも安心して使用出来ます。

2020-06-16
用途:
電気製品内の電子回路の修理改良に用いる。

ESRの低さと外形寸法のバランスが気に入っている。

佐藤電研 様2020-03-16
用途:
電源回路に使用
対象商品:
85846363

トランジスタを使用した回路で、たまに電源電圧が80Vぐらいになることがある。そのようなところに使用。これといった不満はありません。

2020-05-16
用途:
電気機器の不良品交換
対象商品:
85846153

さすがに日本ケミコン容量もバッチリ耐圧も50vと高く温度も105℃なので大変に良かった。