アルミ電解コンデンサ 105℃品のレビュー

平均満足度 4.75 (138件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ電解コンデンサ 105℃品 日本ケミコン
日本ケミコン
   
138件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
橋本テクニカ 様2018-09-12
用途:
制御装置電源の修理
対象商品:
85845812

価格が手ごろで重宝して利用しています。
もう少し種類が多いと良いです。
例えば120μF63Vとかです。

熊谷商店 様2018-08-04
用途:
ストーブの基盤修理
対象商品:
85845977

今までは、基盤修理は致しませんでしたが、各メーカー共に年式が古いとの理由で、部品の破損部分の部品を提供することを、断られていましたが
どうしても原因を調査いたしたく、自己流で治したく、調達することにいたしました。  結果オーラオです。 有難うございました。

2018-04-13
用途:
電子機器のメンテナンス
対象商品:
85845767

定番品を安く購入できて非常に良かったです。KMGだけではなく、KYシリーズも取りそろえてもらえると非常に嬉しいです。

1人が参考にしています
2018-04-13
用途:
レコーダー修理
対象商品:
85845794

レコーダー修理に問題無く使用出来、満足のいく商品でした。

阿部電化 様2018-05-20
用途:
電動糸鋸モータの進相コンデンサーに160v20ufX2 320v10UFしました
対象商品:
85846433

200Vの10UF BP(バイポラー)無極性が欲しかった

2018-03-31
用途:
家電品の基盤修理
対象商品:
85845821

素人の初挑戦でしたが無事に取り付けることができ、正常に動くようになりました。

2018-03-30
用途:
ウインカーポジションリレー用
対象商品:
85845961

ウインカーの電気でリレーを使いポジションを消灯するため利用しました。コンデンサで電気をためてリレーの作動を継続します。

2018-03-26
用途:
ストーブ基板補修etc
対象商品:
85846117

耐電圧高く容量種類多く手軽に購入する事が出来るようになり有難いです。

2018-03-12
用途:
PCモニターの電源修理
対象商品:
85845855

思っていた通りの商品です。
PCモニターの電源修理が安くできました。

2018-06-10
用途:
劣化部品の交換
対象商品:
85846162

ついでが有れば、購入しています。耐圧、容量の種類があって良いとおもいます。

2019-09-13
用途:
特殊部品なのに凄くお安い
対象商品:
85845767

こんな特殊な部品はMonotaROさんで扱ってないだろうなと試しに検索したら見事にヒット
1つ欲しかったのですが10個入りでこの値段、何か失敗してもこれなら安心
何十キロも離れた電子部品店に行って在庫が無かった場合を考えるとベストな選択をしました。

2017-12-01
用途:
製品の修理
対象商品:
85845855

信頼の日本ケミコン製で安心して使用できる。 同じ直径で高さが低いので使いやすい。 10個パックではなく、5個パックがあればなお良い。

株式会社サンプランニングス 様2018-02-05
用途:
パソコンの修理。
対象商品:
85845724

ケミコンの製品だから買った。今のところ異常無く動作している。

2017-11-29
用途:
ブリッジ整流器の後に使用しています
対象商品:
85846171

完全な直流は必要ないが、ある程度の直流が必要な回路でブリッジ整流器の後に使用しています。リーズナブルな価格なので数多く使っています。

2017-06-23
用途:
旧型の電子機器のメンテナンス用に利用
対象商品:
85845891

品質的にも全く問題なく、信頼できる部品なので、活用させてもらっています。低容量品は10個単位ですが格安で入手できるので重宝しています。

2017-11-06
用途:
車の電装品修理
対象商品:
85845891

車の基盤上のコンデンサーがパンクし、本品にて交換修理しました。
交換前品は松下(パナソニック)製で高さが本品より5mm低いものでしたが、カバーの取付穴を長穴に追加工してなんとかギリギリ取り付けました。
品物の到着が発注の翌日で、驚きました。今後とも宜しくお願いします。

2017-06-23
用途:
電化製品の修理
対象商品:
85846117

当方地方在住なので、こういった電子部品の少量売りは非常に助かります。

2017-05-15
用途:
Ja11ECU 、エアコンアンプコンデンサー交換
対象商品:
85846171

22年になるja11の電解コンデンサーパンク対策として購入。10個必要ありませんが、国産一流メーカーで105℃品なので標準品(85℃)より安心して使用できます。

合資会社アクティブ・ONE 様2018-03-17
用途:
電源製作用
対象商品:
85846625

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

2017-02-16
用途:
無線用プリアンプの修理
対象商品:
85846083

サイズも手頃であり、日本製は信頼できるので液漏れなどは心配せずに使用出来ます。