サビ転換剤RSスプレーのレビュー

平均満足度 4.25 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)
ENDOX(エンドックス)
2,998 / 税込 3,298
臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
80件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-16
用途:
旧車整備
対象商品:
85938133

今まで他社の製品で刷毛塗りしていましたが、袋状の所等手の届かないところに噴霧できるので重宝しています。

2024-11-26
用途:
黒色塗料が入っている?

一般的なサビ転換剤のように、サビが転換されて黒くなるのかと思ったら、黒色塗料が入っているようです。
スプレーが飛んだ他所の部分も瞬時に黒くなりますから。
付着させたくない、着色したくない部分にはマスキング必須です。

2019-06-10
用途:
車の錆止め
対象商品:
85938133

満足してます!
またリピートしたいと思います。
出来ればノズルホースが有れば細かい作業も出来ると思いました。

2018-10-12
用途:
下回り整備と防錆対策
対象商品:
85938133

修復と防錆を兼ねて塗布しました。多少高価では有りますが、扱いやすく奥まで入り込みますので効果に期待しています。錆対策は定期的にチェックしないといけませんね。

1人が参考にしています
2018-02-16
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
85938133

ホイールハウス内に塗布しました。
スプレータイプなので、塗布しやすかったです。

オートショップ AD 様2024-01-10
用途:
車輛メンテ
対象商品:
85938133

水性の刷毛塗りタイプ錆転換剤をいつもは利用してますが、今回は車の下側の腐食で鉄板当てて溶接する前に見えないところをスプレータイプで噴きたく購入。刷毛塗りタイプは、錆が転換して黒くなるところが見えますが、このスプレーは最初から黒くなって錆転換が確認出来ませんでした。ただ塗装後キラキラとしたものが塗料の中に見えるので鉛か何か防錆効果のあるものが含まれていそうです。乾ききった後は真っ黒になっているので、まあ効いているんでしょう!!

2人が参考にしています
2017-10-21
用途:
baiku塔のレストアに使用
対象商品:
85938133

錆の上に直接塗れますし、転換効果も高いので、非常におすすめの商品です。スプレー式で小さな隙間や裏側にも使用可能です。

1人が参考にしています
2023-01-05
用途:
車やシャッターの錆
対象商品:
85938133

錆転換剤としての効力は良いと思うがスプレーの吹き出し部分がすぐに変な方向を向いてしまって使いにくかった。

2022-05-28
用途:
車の下回りの錆

スプレーしてから1か月後ワイヤーブラシでこすってみたら赤さサビのまま他の場所も見たらそこも赤錆のまま何も変わらない全く駄目です

3人が参考にしています
株式会社タカビル 様2017-09-17
用途:
サニトラのメンテ
対象商品:
85938133

サニトラのドア内側に利用しました。効果はまだ分かりませんが次回も利用したいと思います。

2021-10-31
用途:
軽トラックのサビ補修。
対象商品:
85938133

下回りの錆が酷く、購入。黒いスプレーで用途は限定されるが、1本は持っていたい商品です。

1人が参考にしています
2019-02-15
用途:
田畑、山林作業全般
対象商品:
85938133

今のところ問題なく保護できているようですが、1~2年後が問題です。

1人が参考にしています
2018-04-26
用途:
シャーシ塗装の下地
対象商品:
85938133

サビのひどい部分の下地処理に最適 あとはコストダウンしてくれたらうれしい

関野自動車有限会社 様2017-06-20
用途:
軽トラの錆びたシャシーの保護に使用
対象商品:
85938133

スプレータイプの為、使いかっては非常に良い。飛び散るので養生が必要だった。

1人が参考にしています
2017-09-15
用途:
車のドア下部水抜き穴付近の錆対策
対象商品:
85938133

車のドア下部の水抜き穴から錆が流れて来ていてドア内部の下部付近が錆びていると思われる為、スプレータイプの物を購入しました。
以前から刷毛塗りの錆転換材は持っていたのですが、刷毛塗りでは届かない部分への処理には最適です。
私の場合はドア内張りを剥がしドア下部へ向けてスプレーしました。
水抜き穴付近の錆は黒くなりキチンと転換されたようですが、念の為錆転換された部分の上からノックスドール700で錆の再発防止処理をしてみました。

2人が参考にしています
2016-10-27
用途:
旧車のレストア

塗布後1、2時間で上塗り出来、パテも塗れる転換剤があまりないので、使い勝手は非常に良い。錆転換効果は、年数が経たないと分かりませんが、今回4回目の購入です。

2016-07-12
用途:
屋外の鉄柵、自動車関係
対象商品:
85938133

各種錆転換材の中でもベストの部類に入ると思います。
密着性と耐久性は大満足です。ただ、錆転換成分のために仕方ないのか、定着後の色が黒から黒紫なので塗装仕上げには下塗りが必須です。他社製品で同じく高性能だった「錆封じ」は淡色なのでその点では軍配を譲りますが、この製品はスプレーで簡単に処理出来るのが良い。スプレー後に缶を逆さまにしてから吹きしておかないと次回使用時にはノズルが詰まるので、その点注意です。(詰まったら、溶剤ではなかなか溶けません)あと、お値段がもう少し安ければ、同等の製品のMonotaroブランドでの登場を期待します。

2020-01-10
用途:
鉄さび
対象商品:
85938133

スプレーして上部だけは転換している感じに見えますが表面をカリカリとマイナスドライバーでやると中は全く浸透せず赤サビのまま残っている。がっかり。。何度試しても中は赤サビのまま。。気をつけましょう。だませれました。

6人が参考にしています
2019-05-17
用途:
屋外鉄道模型の線路の補修
対象商品:
85938133

鉄部(レール等)も木部(枕木)も黒く塗装されたようになる。サビの部分が転換されて黒くなったのか、単に黒く塗装されただけなのか、区別がつかない。それだけならまだしも、木部が黒くなって台無し!

1人が参考にしています
2017-07-25
用途:
車の下回り
対象商品:
85938133

逆さ噴射ができれば尚良いと思います。またスプレー圧が弱く液だれします。油分をしっかり拭き取らないとほとんど効果がない事をもっと使用者側に知らしめる注意書きなりが必要かと思います。